Porta l'efficienza, la velocità e la precisione a un livello completamente nuovo con l'asservimento automatizzato delle macchine. Sfrutta l'agilità dei robot collaborativi per un carico e uno scarico del materiale senza soluzione di continuità e un monitoraggio costante del processo di produzione per far progredire la tua attività.
L'asservimento macchine funge da conduttura di produzione vitale in molte aziende manifatturiere, garantendo un flusso continuo di materiali verso vari tipi di apparecchiature industriali, comprese le macchine a controllo numerico computerizzato (CNC) e le macchine per lo stampaggio a iniezione. Tuttavia, il caricamento errato dei materiali può causare inceppamenti e disallineamenti dei macchinari, con conseguente difetto dei prodotti, aumento dei tassi di scarto, danni e tempi di inattività delle apparecchiature, costi imprevisti e persino rischi per la sicurezza.
L'esecuzione di attività di asservimento macchine ora dopo ora può portare a fatica e, in definitiva, a errori che interrompono la produzione. Sebbene la robotica convenzionale possa sembrare una soluzione, spesso presenta rischi per la sicurezza dei lavoratori e manca della versatilità necessaria per svolgere compiti diversi. I cobot, al contrario, possono essere facilmente integrati in configurazioni esistenti, lavorare al fianco degli operatori ed essere adattati per un'ampia gamma di applicazioni. Nel corso del tempo, i dipendenti possono concentrarsi su attività di maggior valore che mitigano la monotonia e il rischio di lesioni, riducendo il turnover del personale e migliorando la soddisfazione dei dipendenti.
Dal tempo e dalle risorse risparmiate all'aumento della produzione, le aziende di tutti i settori hanno raccolto i vantaggi dell'integrazione dei bracci robotici nei loro flussi di lavoro. Scopri come i cobot di Universal Robots hanno avuto un ruolo nell'automazione dell'asservimento macchine.

I cobot UR possono afferrare in modo preciso e sicuro parti, scatole, pallet e altri materiali utilizzando strumenti specifici per le estremità del braccio. Prendendo in considerazione il carico utile, il TCP dello strumento e il centro di gravità, questi strumenti possono essere ulteriormente personalizzati, con dita aggiuntive, montaggio su misura e cablaggio esterno per hardware aggiuntivo. Il livello di precisione e agilità offerto dai cobot consente un maggiore controllo nell'asservimento macchine.

I cobot possono essere programmati per trasportare in sicurezza oggetti a breve o lunga distanza all'interno di strutture come magazzini, laboratori e centri di ricerca. Possono anche sollevare carichi pesanti o eseguire movimenti ergonomicamente stressanti in modo che gli operatori non debbano farlo. I componenti aggiuntivi di sicurezza, come i sistemi di visione e i sensori, possono essere integrati nei bracci robotici consentendo loro di operare negli stessi spazi dei dipendenti senza porre rischi per la sicurezza.

L'asservimento macchine automatizzato può portare a una maggiore produzione in tempi più brevi. I cobot possono essere programmati per intraprendere percorsi e schemi di trasporto efficienti, mentre lavorano a ritmi sostenuti senza interruzioni a differenza delle loro controparti umane. La manipolazione precisa impedisce inoltre che le parti vengano danneggiate. Ciò si traduce in output di alta qualità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, poiché i tempi di inattività e i tassi di difettosità del prodotto sono entrambi ridotti, contribuendo ad aumentare la produttività.
Parlaci delle tue esigenze e trova una soluzione per l'asservimento macchine che si adatti alle risorse e alle competenze tecniche all'interno della tua azienda.
I nostri robot industriali collaborativi richiedono componenti aggiuntivi per raggiungere il loro pieno potenziale. Questo mondo di prodotti aggiuntivi è racchiuso in un intero ecosistema a sé stante. Noi di Universal Robots siamo orgogliosi del nostro ecosistema, che si chiama UR+.
Universal Robots ha implementato oltre 100.000 cobot in ogni tipologia di industria manifatturiera. Aziende di tutte le dimensioni, dai giganti di Fortune 500 alle officine meccaniche a contratto locali, stanno sfruttando i nostri cobots di sesta generazione per aumentare la produttività e la qualità e migliorare la soddisfazione sul lavoro dei loro team di produzione.

I cobot UR soddisfano facilmente le esigenze di flessibilità con una facilità d'uso senza paragone nel settore, programmazione intuitiva e un potente back-end per OEM e sviluppatori per aggiungere valore e soddisfare esigenze specifiche. I sistemi basati su cobot UR generano un ROI che di solito viene misurato in mesi, non in anni.

Universal Robots ha sviluppato il set più completo di strumenti e funzioni di sicurezza del settore. I nostri protocolli di sicurezza possono essere configurati per soddisfare i vari requisiti di sicurezza del tuo impianto o delle tue strutture e la valutazione del rischio dell'applicazione, consentendo al tuo team di produzione di lavorare in sicurezza fianco a fianco con i cobot UR.
Continua a esplorare i vantaggi dell'automazione e scopri come le aziende di diversi settori hanno utilizzato i robot collaborativi per svolgere le loro attività di asservimento macchine