<link rel="stylesheet" href="styles-ENMP3CLZ.css"> Aller au contenu principal

Zantech innove et facilite le travail des soudeurs grâce au cobot UR10e

Automatisation chez Zantech

Bref

Zantech est une entreprise familiale fondée en 1985. La société est un fournisseur de l'industrie métallurgique et se spécialise dans la découpe laser. Ils servent maintenant plus de 1 000 clients actifs et emploient 30 personnes chez Zantech. Ils ont une surface de machinerie d'au moins 13 500 m2.
Zantech aime investir dans la qualité et l'efficacité et a pris contact avec WeCobot au salon Metavak. WeCobot fournit des systèmes de cobot de soudage et utilise les cobots d'Universal Robots. Pour que Zantech renforce son équipe de soudage, ils ont jeté un coup d'œil au cobot UR10e d'Universal Robots.

La transformation commerciale

Zantech possédait un robot de soudage, mais il n'était pas perçu comme convivial par les employés. La personne qui a programmé le robot de soudage n'était pas la personne qui finirait par l'utiliser. En conséquence, il manquait un peu d'expérience pratique, et il doit être possible de changer cela !
Un robot collaboratif peut facilement être programmé par la personne qui l'utilise, ce qui le rend beaucoup plus convivial. Cela devrait augmenter le plaisir de souder parmi les soudeurs et faciliter leur travail. En outre, le cobot doit également être flexible et assurer une qualité de soudage plus constante.

Zantech

Industrie Metal
Pays The Netherlands
Nombre d’employés 30
Cobot utilisé UR10e

Comment ils l'ont fait

Regardez de plus près le processus et les détails clés pour réussir la transition des processus manuels à l'automatisation avec des robots collaboratifs

Comment ils l'ont fait

Comment ils l'ont fait

Après le contact au salon, WeCobot a visité Zantech à Oss, aux Pays-Bas, pour donner un atelier. Pendant l'atelier, les soudeurs ont la possibilité d'essayer le cobot par eux-mêmes et de donner leur avis. Cela a enthousiasmé les employés de Zantech à propos de leur nouveau « collègue » et a généré un soutien. Il a été souligné que le cobot les aidera à alléger les tâches répétitives et n'est certainement pas destiné à remplacer un employé.

Après le succès de l'atelier, Zantech a décidé de faire appel à un cobot UR10e. Le cobot a été livré rapidement et la mise en œuvre s'est très bien déroulée. Après une journée de formation, les employés ont pu l'utiliser de manière autonome. « C'était le facteur décisif », a déclaré Bart van der Zande, PDG et propriétaire de Zantech. Le cobot est maintenant en place depuis plus de six mois et tout le monde est toujours très heureux.

Dion, opérateur de cobot chez Zantech, dit : « Notre expérience avec le cobot est très bonne. Il est facile à utiliser et l'avantage de souder avec le cobot est que vous pouvez prendre du recul vous-même. De cette façon, vous n'êtes plus debout avec votre visage au-dessus de la fumée et des radiations causées par le soudage. Et cela facilite le travail d'un soudeur. » Bart le loue également : « Nous utilisons fréquemment le cobot et tous nos employés sont très enthousiastes. Et le travail effectué par le cobot est également fantastique. »

Nous utilisons fréquemment le cobot et tous nos employés sont très enthousiastes. Et le travail qui est fait par le cobot a également l'air fantastique

Bart van der Zande, CEO and owner of Zantech

Défis d'automatisation résolus :

  • Soudage automatisé offrant une qualité exceptionnelle

Facteurs clés de valeur :

  • Amélioration de la cohérence de la qualité de la production
  • Augmentation de la satisfaction au

Tâches résolues par des robots collaboratifs :

  • Soudure

Contactez Universal Robots

Des milliers d'entreprises comptent sur les robots collaboratifs pour...

  • Augmenter la productivité
  • S'adapter à la demande changeante des produits
  • Améliorer le bien-être et la fidélisation des employés
  • Faire face aux pénuries de main-d'œuvre