--

La société danoise double ses revenus avec des cobots UR

Stantræk

En bref

Pour la société danoise de production à court terme Stantræk, l'automatisation est synonyme de croissance. Deux bras robotisés à déploiement flexible ont permis à l'entreprise d'étendre sa production et de presque doubler ses revenus sans augmentation significative de la masse salariale. Stantræk était confronté à une concurrence féroce de la part des pays d'Europe de l'Est ayant des exigences salariales plus faibles et avait du mal à remporter des offres d'emploi. La seule façon de procéder était de trouver un moyen de croître sans embaucher plus de personnes dans la production.

Stantræk

Industrie Metal and Machining
Pays Europe
Nombre d’employés 25-50
Cobots utilisés UR5
Vidéo — Robot UR5, Stantræk, Danemark

Il n'y a pas eu de plaintes concernant les UR5. Nos employés se sont vite rendu compte que les robots jouent un rôle clé dans la génération de revenus et nous ont aidés à revenir sur une quille uniforme après la récession,

Frank Barbarus, COO

Un investissement digne

Stantræk a investi dans deux UR5 d'Universal Robots et ceux-ci ont rapidement contribué à stimuler le résultat net. De 2008 à 2013, le chiffre d'affaires a presque doublé, passant de 4 M $ à 7 M $ , tandis que le nombre d'employés n'a augmenté que de 21 à 28. Tout dépend de l'automatisation.

L'un des robots UR5, par exemple, est utilisé pour produire des composants mécaniques qui sont d'abord placés dans une machine à estamper, puis dans une boîte. Un travailleur expérimenté peut placer 400 articles dans une boîte par heure – et alors que le bras robotique ne manipule que 300 articles en même temps, il est toujours en avance. Parce qu'un robot n'a pas besoin de chèque de paie, de pauses ou de vacances payées. Et les robots ont été bien accueillis par les employés de Stantræk. En fait, les bras robotiques faciles à programmer se sont révélés être tout à fait l'attrait pour les employés innovants. Poul Lave qui travaille dans la production en fait partie :

« En fait, j'ai trouvé un moyen de gagner trois secondes dans la production de chaque élément parce que j'ai utilisé la fonction d'apprentissage, ce qui m'a permis de simplement saisir le bras du robot et de lui montrer le mouvement souhaité. Cela m'a permis de modifier les mouvements du robot pour que l'UR5 se déplace plus facilement. Auparavant, le robot manipulait environ quatre objets par minute, maintenant il en termine six par minute. « Grâce aux efforts de Poul Lave, l'UR5 peut désormais traiter l'intégralité du contenu d'une boîte quatre fois plus rapidement qu'auparavant.

Robot collaboratif UR5, Stantræk, Danemark
Robot collaboratif UR5, Stantræk, Danemark

Défis d'automatisation résolus :

  • Automatisation pour la croissance
  • Problèmes de dotation

Facteurs clés de valeur :

  • Programmation facile
  • Déploiement flexible
  • Remboursement rapide

Tâches résolues par des robots collaboratifs :

  • Chargement/déchargement de machine

Contactez Universal Robots

Des milliers d'entreprises comptent sur les robots collaboratifs pour...

  • Augmenter la productivité
  • S'adapter à la demande changeante des produits
  • Améliorer le bien-être et la fidélisation des employés
  • Faire face aux pénuries de main-d'œuvre
Bureau local
  • Universal Robots A/S - France
  • 13-17 rue Pagès
  • 92150 Suresnes
Nous contacter: +33 1 76 40 11 00