En partenariat avec UR il y a deux ans – les leaders mondiaux maintenant

Automatisation chez Smooth Robotics

Regardez l'histoire de Smooth Robotics

En bref

L'écosystème ouvre des possibilités de soudage cobot. Smooth Robotics fournit une solution de soudage dans une classe à part. Développé en seulement quelques années avec vision et passion – et une étroite collaboration avec ceux qui l'utilisent. Rencontrez une entreprise qui a adopté l'écosystème d'Universal Robots.

L'arc de soudage frappe avec précision à chaque fois. Des mouvements rapides et contrôlés et un résultat complètement cohérent encore et encore. Un résultat d'années d'expérience et d'expertise professionnelle d'un artisan qualifié – mais réalisé par un robot collaboratif faisant exactement ce pour quoi il a été programmé. Dans le grand hall de production de la société danoise Alusteel, Boguslaw Hara remet le soudage au bras robotisé d'Universal Robots. Il est employé depuis huit ans en tant que forgeron et pendant 14 ans en tant que soudeur, il sait tout de son métier. Sur la pose de la bonne soudure afin qu'elle soit durable, uniforme et esthétique. Boguslaw Hara a fait la première soudure lui-même et avec seulement quelques pressions des boutons SmoothTool, il a programmé un logiciel révolutionnaire qui contrôle le bras du robot afin qu'il imite la soudure que seul un soudeur expérimenté peut produire.

C'était exactement le rêve d'Erik Mønster il y a quelques années : développer un outil de soudage permettant au soudeur qualifié d'entraîner le robot. La connaissance d'un professionnel effectuant quelques actions pour entraîner le robot afin qu'il répète la soudure parfaite encore et encore.

Cette idée de base l'a amené à fonder Smooth Robotics il y a seulement quatre ans, mais aujourd'hui, il appartient à l'élite mondiale absolue des outils de soudage robotisés. À cette époque, Erik Mønster a vu une tendance dans les forces de travail qui est devenue de plus en plus prononcée dans le monde entier – et il a immédiatement su qu'il faudrait une vision innovante pour être résolu.

Smooth Robotics

Application Welding
Pays Denmark
Employés 15

Comment ils l'ont fait

Regardez de plus près le processus et les détails clés pour réussir la transition des processus manuels à l'automatisation avec des robots collaboratifs

Collaboration homme-robot

Collaboration homme-robot

À bien des égards, l'interaction entre le soudeur et le robot est la meilleure image d'un cobot. Parce que c'est l'idée fondamentale derrière Smooth Tool, comme on appelle l'outil de soudage de Smooth Robotics : que l'homme et la machine travaillent ensemble, que le bras robotique d'Universal Robots est le robot collaboratif.

L'état d'esprit intuitif était également crucial pour Ahmad Gheit, développeur de logiciels en chef chez Smooth Robotics : « Nous avons simplement supprimé la complexité d'un robot et laissé le soudeur avec ses compétences programmer le robot avec ses actions. Le soudeur doit être bon dans son métier. Ensuite, notre programme aide à rendre le cobot aussi bon que lui », dit-il.

Le grand avantage de la solution est que le soudeur peut utiliser le dispositif de soudage préféré et le monter simplement sur le cobot, car le programme SmoothTool est compatible avec pratiquement toutes les sources d'alimentation. De cette façon, tous les soudeurs qualifiés peuvent utiliser leurs solutions de soudage préférées, ce qui les incite encore plus à utiliser le cobot.

Un Cobot en tant que collègue

Un Cobot en tant que collègue

Chez Alusteel, c'est exactement ce qui se passe. Dans l'entreprise manufacturière familiale d'un peu plus de 50 employés, le fondateur Mads Milling est enthousiasmé par la solution, qui libère beaucoup de ressources – et a un bon sens financier.

« C'est comme avoir trois hommes au travail quand un soudeur est à côté du cobot. Ce sont en réalité des collègues, et il est vraiment facile pour le soudeur de mettre le robot en mouvement et de faire ensuite son propre travail sur le côté. Pour nous, il est beaucoup plus attrayant d'obtenir plus de cobots par rapport aux grands soudeurs industriels. Ils nécessitent plus de travail préliminaire et sont plus coûteux à utiliser. Les cobots petits et polyvalents ont du sens et nous permettent de prendre plus de commandes à un moment où il peut être difficile de trouver de la main-d' œuvre qualifiée », explique Mads Milling.

Efficacité accrue

Efficacité accrue

Récemment, une tâche de soudage effectuée par le cobot a été achevée en un peu plus de la moitié du temps qu'un soudeur aurait utilisé pour fabriquer le lot de 30 pièces.

Pour Smooth Robotics, c'est un exemple qui ne fait que souligner l'essence même de l'outil – et la coopération étroite avec les utilisateurs finaux est essentielle pour le développement ultérieur de SmoothTool, le cœur de Smooth Robotics. Construit exclusivement sur des cobots d'Universal Robots, non pas par hasard, mais un choix complètement conscient de la fondation de l'entreprise.

« Nous avons tout de suite su qu'il devait être basé sur les produits d'Universal Robots. C'est ce qui avait du sens. Il y a tellement de possibilités de développer des produits pour leurs cobots », explique Erik Mønster.

Partenariat avec UR

Partenariat avec UR

La collaboration avec UR a été rapidement établie et en 2021, Smooth Robotics est devenu un partenaire d'UR+. Un partenariat fondamentalement basé sur le principe que Universal Robots est doué pour construire des robots, tandis que les partenaires sont doués pour inventer des applications adaptées – et qu'ensemble, ils fournissent une variété et des fonctionnalités que personne n'avait gérées seul.

Le dialogue ouvert avec Universal Robots est également l'une des choses qu'Erik Mønster apprécie le plus car les avantages sont si bénéfiques pour les deux parties.

« Nous sommes constamment mis à jour avec les nouvelles initiatives d'Universal Robots, de sorte que nos produits fonctionnent immédiatement avec de nouveaux modèles. À l'inverse, nous pouvons fournir des informations uniques sur les expériences des utilisateurs finaux. Nous savons ce que les clients recherchent et nous partageons ces connaissances avec Universal Robots », explique Erik Mønster.

La pénurie de soudeurs devient de plus en plus apparente. Nous le voyons partout dans le monde. Je savais que l'automatisation présente de nombreux avantages, alors je voulais développer une solution facile à utiliser basée sur leurs propres connaissances en tant que soudeurs

Erik Mønster

Contactez Universal Robots

Des milliers d'entreprises comptent sur les robots collaboratifs pour...

  • Augmenter la productivité
  • S'adapter à la demande changeante des produits
  • Améliorer le bien-être et la fidélisation des employés
  • Faire face aux pénuries de main-d'œuvre
Bureau local
  • Universal Robots A/S - France
  • 13-17 rue Pagès
  • 92150 Suresnes
Contactez-nous: +33 1 76 40 11 00