<link rel="stylesheet" href="styles-JUTMGXX3.css"> Aller au contenu principal
https://a.storyblok.com/f/169662/1368x3600/1bfcb9a3b9/ronet-mobile-1.pnghttps://a.storyblok.com/f/169662/3600x1368/aa2476fad4/ronet-desktop.png

Les cobots UR simplifient le processus de production et augmentent la qualité des produits

Ronet

En bref

RONET SP. A mis en place une ligne de production entièrement automatisée basée sur un robot UR. Le système combine la sélection et le placement des tâches avec le contrôle de la qualité, fournissant une solution complète de bout en bout qui ne nécessite aucune interaction humaine.

Avec plus de 1000 types de ressorts différents produits chaque année, Ronet cherchait un moyen de simplifier le processus de production tout en augmentant la qualité globale du produit. La norme de qualité élevée était essentielle, car environ 15 pour cent de la production est exportée. Les retours sur ce produit endommageraient non seulement la marque, mais ils seraient coûteux et prendraient beaucoup de temps. Le robot devait également pouvoir travailler en étroite collaboration avec les employés actuels – de préférence avec peu ou pas de protection.

Ronet

Industrie Metal and Machining
Pays Europe
Nombre d’employés 25-50
Cobots utilisés UR5
Robot collaboratif UR5, Ronet, PologneRobot collaboratif UR5, Ronet, Pologne

Pour notre ligne de production, nous avons sélectionné le robot d'Universal Robots en raison de ses caractéristiques uniques – entre autres la polyvalence et le fait que le robot peut travailler aux côtés des employés sans protection spéciale

Bogumił Zach, CEO

Ligne de production entièrement automatisée

Ronet a choisi de travailler avec Pol-Sver, le distributeur polonais d'UR, pour créer une ligne de production entièrement automatisée basée sur l'UR5. Le robot UR5 a une capacité de charge utile de 5 kg et une plage de fonctionnement de 850 mm. Grâce à sa mobilité et à ses petites dimensions, il peut également être utilisé sur d'autres postes de travail de l'installation de production. La programmation du robot est très intuitive ; un critère important pour la solution finale.

« Nous misons sur une fabrication innovante pour garantir la plus haute qualité de nos produits et améliorer l'efficacité du processus de fabrication. Pour notre ligne de production, nous avons sélectionné le robot d'Universal Robots en raison de ses caractéristiques uniques – entre autres la polyvalence et le fait que le robot peut travailler aux côtés des employés sans protection spéciale », a déclaré Bogumił Zach, PDG de Ronet.

« Pour nous, l'utilisation intuitive et la facilité de programmation étaient très importantes. La trajectoire de mouvement du robot peut être définie non seulement en utilisant le panneau de commande, mais aussi en guidant manuellement le robot à la position requise ». Les plans futurs de Ronet prévoient encore plus de robots, y compris la construction d'une usine de fabrication entièrement automatisée.

Robot collaboratif UR5, Ronet, Pologne
Robot collaboratif UR5, Ronet, Pologne

Défis d'automatisation résolus :

  • A soulagé les employés de tâches pénibles et répétitives.
  • Amélioration de la qualité globale du produit.

Facteurs clés de valeur :

  • Programmation facile
  • Déploiement flexible
  • Remboursement rapide collaboratif et sûr

Tâches résolues par des robots collaboratifs :

  • Prendre et placer
  • Inspection de la qualité
  • Entretien de la machine

Contactez Universal Robots

Des milliers d'entreprises comptent sur les robots collaboratifs pour...

  • Augmenter la productivité
  • S'adapter à la demande changeante des produits
  • Améliorer le bien-être et la fidélisation des employés
  • Faire face aux pénuries de main-d'œuvre