Aller au contenu principal
https://a.storyblok.com/f/169662/1368x3600/4194d326bc/replac-bm-mobile.pnghttps://a.storyblok.com/f/169662/3600x1368/08a7ebdf39/replac-bm-desktop.png

Augmenter la précision et la répétabilité avec les cobots UR

REPLAC-BM

En bref

Dans une entreprise où 0,001 gramme fait la différence entre le succès et l'échec, la robotique est utile. Avec l'aide d'un robot universel, le producteur tchèque de pâtes pigmentaires, REPLAC-BM, mélange et teste maintenant de nouveaux échantillons non seulement à moindre coût, mais aussi avec beaucoup plus de précision.

Pour le producteur tchèque de pâtes pigmentaires, REPLAC-BM, la précision et la répétabilité sont tout. Afin de permettre aux acheteurs de mélanger la peinture exactement selon leurs nuances de couleurs, les formules de mélange doivent être précises jusqu'au milligramme. Jusqu'à présent, le processus de production de pâtes pigmentaires était sujet à des erreurs humaines, les techniciens s'occupant de la plupart des mesures et du mélange. Maintenant, avec l'introduction de la robotique, l'entreprise vise à perfectionner le processus.

« Notre objectif n'était pas de remplacer les techniciens humains, mais de porter l'ensemble du processus de développement des formules de mélange à un niveau beaucoup plus élevé », explique Roman Berný, propriétaire et directeur de REPLAC-BM.

REPLAC-BM

Industrie Medical and Cosmetics
Pays Europe
Nombre d’employés 5-25
Cobots utilisés UR5

Notre objectif n'était pas de remplacer les techniciens humains, mais de porter l'ensemble du processus de développement des formules de mélange à un niveau beaucoup plus élevé

Roman Berný, Owner and Director
Précision de niveau suivant

Précision de niveau suivant

Pour atteindre ce niveau de production de peinture précise, REPLAC-BM a fait l'acquisition d'un micro-distributeur, d'un spectrophomètre et d'un robot UR5 pour faire fonctionner les deux. Équipé de dispositifs de préhension personnalisés, le bras robotisé gère des tâches délicates telles que le déplacement des tasses du micro-distributeur à la machine à mélanger, l'application des couvercles, l'insertion de cartes de couleur dans un lecteur de code-barres et la mesure de la teinte finale avec le spectrophomètre. Le robot gère toutes les étapes du processus - à l'exception de celles où la sensibilité de la main humaine est indescriptible - complètement seul et 10 fois plus rapide que le technicien moyen.

Sécurité intégrée

Sécurité intégrée

Avec ses caractéristiques de sécurité intégrées, l'UR5 permet aux techniciens de travailler à ses côtés dans un espace confiné. Cela a permis à REPLAC-BM de poursuivre ses activités sans avoir à investir dans des installations plus grandes. Roman Berný ne quantifie pas les avantages de l'UR5 en termes d'économies financières, mais en termes de qualité du produit final. Et la qualité n'a jamais été aussi bonne avec une précision colorée à chaque livraison.

Défis d'automatisation résolus :

  • Précision accrue pour permettre un mélange de peinture précis et reproductible
  • Élévation du développement de la formule

Facteurs clés de valeur :

  • Programmation facile
  • Déploiement flexible
  • Remboursement rapide

Tâches résolues par des robots collaboratifs :

  • Chargement/déchargement de machine

Contactez Universal Robots

Des milliers d'entreprises comptent sur les robots collaboratifs pour...

  • Augmenter la productivité
  • S'adapter à la demande changeante des produits
  • Améliorer le bien-être et la fidélisation des employés
  • Faire face aux pénuries de main-d'œuvre