--

Salles de classe collaboratives pionnières des cobots UR

PSG College of Technology

En bref

Fondé en 1951, le PSG College of Technology de Coimbatore est l'un des principaux collèges d'ingénieurs en Inde. Leur programme BE Robotics and Automation a débuté en 2011 et était le premier du genre dans l'État du Tamil Nadu.

C'est la vision et la mission du PSG College de s'assurer que les étudiants ont accès aux dernières technologies. Financé par une initiative du gouvernement indien, le collège a décidé d'investir dans l'UR5 d'Universal Robots pour créer une expérience enrichissante en classe, en intégrant des robots collaboratifs dans son programme de robotique et en encourageant les étudiants à devenir prêts pour l'industrie en travaillant avec cette technologie de l'industrie 4.0. Afin de stimuler également la croissance des fabricants environnants à Coimbatore, le PSG College propose également des cours aux professionnels de l'industrie locale pour les former à la technologie robotique collaborative.

PSG College avait déjà des robots industriels traditionnels dans son laboratoire. Cependant, comme ils sont grands et dangereux, ils sont gardés dans des cages et les étudiants n'ont pas pu travailler avec eux. De plus, la programmation de ces robots traditionnels était difficile à apprendre pour les étudiants, et la personnalisation était également fastidieuse. Conformément à sa mission de disposer des dernières technologies et de créer un laboratoire de robotique réputé à la disposition de ses étudiants, l'équipe du PSG cherchait quelque chose qui créerait un environnement de classe stimulant où les étudiants pourraient vraiment devenir prêts pour l'industrie avant d'obtenir leur diplôme.

PSG College of Technology

Industrie Education and Science
Pays Asia
Nombre d’employés 1000+
Cobots utilisés UR5
Vidéo — Robot collaboratif UR5 déployé, Institut PSG, Inde
Sûr et portable

Sûr et portable

Le PSG College of Technology a déployé le cobot UR5 et a intégré la technologie robotique collaborative dans le programme de son programme BE Robotics and Automation Engineering. Contrairement aux autres robots traditionnels du laboratoire de robotique du PSG, l'UR5 fonctionne sans cage de sécurité, ce qui permet aux étudiants d'effectuer des travaux pratiques et d'expérimenter des applications industrielles. Flexible et portable, le cobot est facilement transporté à travers le campus sur des chariots entre les salles de classe et les laboratoires de robots. Cela garantit que les enseignants peuvent démontrer les caractéristiques des robots en temps réel aux élèves, ce qui permet une expérience éducative attrayante et interactive.

»

Un partenaire pédagogique idéal

Un partenaire pédagogique idéal

De plus, l'UR5 permet la personnalisation avec sa plate-forme open source, ce qui le rend idéal pour que les étudiants puissent expérimenter différents programmes et même créer leurs propres applications. La conformité avec le système d'exploitation robotisé (ROS) permet en outre une compréhension facile des utilisations industrielles. Le ministère de l'Industrie lourde, qui fait partie du gouvernement indien, a financé le centre d'excellence du PSG College non seulement pour éduquer les étudiants, mais aussi pour bénéficier aux fabricants environnants à Coimbatore, une zone industrielle de premier plan en Inde. À cette fin, les professeurs et les ingénieurs de projet du PSG College organisent également des cours et des ateliers certifiés pour que les professionnels de l'industrie reçoivent une formation en technologie robotique collaborative.

Instiller des connaissances pratiques

Instiller des connaissances pratiques

L'équipe de recherche de PSG réalise même des projets utilisant l'UR5 pour tester son efficacité dans diverses applications, puis transmet ces informations aux fabricants locaux pour les aider à faire un choix éclairé sur leurs besoins en automatisation. Le cobot est particulièrement utilisé pour la recherche et le développement au centre d'excellence en ingénierie et technologie de soudage du PSG College. La collaboration entre robots humains étant l'un des principaux moteurs de l'industrie 4.0, le PSG College estime qu'il est impératif de bien se familiariser avec la technologie des robots collaboratifs. Le cobot UR5 a contribué aux connaissances pratiques des étudiants, les aidant à se préparer à l'industrie pour leurs futures entreprises.

Il est important d'avoir tous les ingrédients lors de la création d'un laboratoire de robotique de réputation internationale. Lorsque nous envisagions un robot collaboratif, nous savions qu'il devait provenir d'Universal Robots. Après avoir acheté un UR5, nous avons estimé qu'il était très convivial, facile à configurer et simple à personnaliser. C'est un robot qui fonctionne sur une plateforme open source, permettant aux étudiants de mener leurs propres expériences.

Dr. B. Vinod, Professor & Head of Department Robotics & Automation Engineering
Déploiement flexible et portabilité au PSG College, Coimbatore

Défis d'automatisation résolus :

  • Personnalisation pour les projets étudiants et expérimentation
  • Permet des cours interactifs et pratiques Créer des
  • étudiants prêts pour l'industrie

Facteurs clés de valeur :

  • Sécurité des élèves lors de la programmation
  • Redéploiement flexible pour déplacer le cobot sur le campus
  • Les dernières technologies intégrées au programme
  • Formation des professionnels de l'industrie locale à la technologie du cobot

Tâches résolues par des robots collaboratifs :

  • Facilite le laboratoire de robotique de renommée internationale
  • Les dernières technologies sont intégrées dans le programme de l'étudiant
  • Crée des étudiants prêts pour l'industrie
  • Former des professionnels locaux à la technologie robotique collaborative

Contactez Universal Robots

Des milliers d'entreprises comptent sur les robots collaboratifs pour...

  • Augmenter la productivité
  • S'adapter à la demande changeante des produits
  • Améliorer le bien-être et la fidélisation des employés
  • Faire face aux pénuries de main-d'œuvre
Bureau local
  • Universal Robots A/S - France
  • 13-17 rue Pagès
  • 92150 Suresnes
Nous contacter: +33 1 76 40 11 00