Profatec AG s'est tournée vers Universal Robots lorsque les défis de l'expansion de son entreprise sont entrés en collision avec le besoin potentiel de déplacer la fabrication vers le marché asiatique moins cher. Cependant, une combinaison de solutions de bras robotisés a permis à l'entreprise de garder sa base rentable chez elle en Suisse. Fondée à Malans, en Suisse, en 2003, Profatec AG fournit des solutions spécialisées en plastique moulé à des industries allant de l'automobile à la pharmacie depuis plus de dix ans.
Lorsque le moment est venu d'élargir la taille et les capacités de l'entreprise, l'entreprise a été confrontée à une décision difficile. En 2007, elle intégrera le moulage par injection dans son offre, renforçant ainsi ses ambitions et sa rentabilité.
En règle générale, le besoin de plus d'espace et de personnel pour la fabrication verrait des entreprises comme Profatec se tourner vers le marché asiatique pour une solution à faible coût, mais au lieu de cela, cette entreprise suisse classique s'est tournée vers Universal Robots pour une réponse automatisée qui lui permettrait de maintenir son entreprise locale florissante dans son propre pays.
Chris Battaglia, CEOSans nos robots, nous n'aurions pas eu une chance contre les prix plus bas de la Chine, nous sommes donc d'autant plus heureux d'avoir réussi et d'avoir pu aller dans l'autre sens, en sécurisant des emplois à Malans et en libérant le personnel de tâches plus monotones

Universal Robots devrait relever deux défis majeurs pour Profatec. D'une part, toute machine devrait être rapidement adaptable à l'injection de nouvelles pièces en plastique. D'autre part, les processus les plus divers devraient être suffisamment flexibles pour faire face à des lots même de petite taille rapidement et économiquement.

Le robot UR5, tel que recommandé par le spécialiste de l'automatisation et les représentants suisses d'Universal Robots, Bachmann Engineering AG, a été mis en œuvre pour une première phase de test et s'est avéré être un grand succès. Contrairement aux robots linéaires, l'UR5 était capable de travailler de manière flexible sur cinq machines de moulage par injection différentes, toutes facilement programmables par le personnel sans avoir besoin d'arrêter la production.

Avec l'UR5 permettant de traiter les commandes beaucoup plus rapidement, Profatec a investi dans deux UR10 supplémentaires d'Universal Robots pour augmenter la production, réduire les coûts et augmenter encore plus la rentabilité. Les deux plus grands robots ont un rayon de travail plus grand (1300 mm au lieu de 850 mm) et une capacité de charge plus élevée (10 kg au lieu de 5 kg) que l'UR5, mais chaque robot est capable de travailler sur chaque machine – ce qui augmente encore la flexibilité du processus Profatec.
Des milliers d'entreprises comptent sur les robots collaboratifs pour...