MG Maintenance (MGM), intégrateur certifié d’Universal Robots basé en région Nouvelle-Aquitaine, a développé une solution de formage de coiffes en carton pour le compte de Poujoulat, leader européen de la fumisterie (fabricant de conduits de cheminée et sorties de toit en inox).
Intégrée sur son site de production de Saint-Symphorien en Nouvelle-Aquitaine, la cellule cobotique fonctionne en quasi-autonomie. Parmi les bénéfices observés, la réduction des temps d’arrêt et une amélioration des conditions de travail pour les opérateurs sur ce poste.
Défi
Poujoulat était en quête d’une solution automatisée visant à libérer ses opérateurs du pliage de coiffes en carton. Il s’agissait d’une tâche pénible et répétitive qu’ils devaient réaliser en amont de l’opération au cœur de leur métier : insuffler de la laine de roche dans des tuyaux servant de conduits de cheminée.
En effet, avec plusieurs centaines de coiffes à réaliser quotidiennement, des troubles musculosquelettiques (TMS) tels que des tendinites aux poignets ou aux coudes pouvaient parfois apparaitre chez les employés. En outre, par son caractère chronophage, l’opération effectuée manuellement entrainait des temps d’arrêt et réduisait la cadence de production. Enfin, elle ne présentait pas de valeur ajoutée pour les opérateurs.
Le projet d’automatisation portait concrètement sur le formage de deux modèles de coiffes, l’une étant plus grande et complexe que l’autre. Ayant déjà un cobot UR10 pour une opération de chargement de presse, Poujoulat était désireuse de l’utiliser pour une nouvelle application. Rendue possible par la grande flexibilité des cobots Universal Robots, cette réaffectation a été orchestrée MGM pour automatiser cette tâche, permettant ainsi à ses opérateurs de se concentrer pleinement sur le remplissage des tuyaux.