Automatisation à Ornua
Automatisation à Ornua
La coopérative laitière irlandaise Ornua a déployé le cobot UR20 dans des applications de palettisation, manipulant une variété de produits pesant jusqu'à 12 kg (26,5 lbs). La charge utile accrue et la portée étendue du nouveau cobot UR20, plus grand, ont permis à l'entreprise d'automatiser une tâche qui présentait un risque réel de lésions dues à des contraintes répétitives pour les employés. Ornua a choisi une solution de palettisation UR20 de Robotiq, le PE20, en raison de sa facilité d'utilisation et de sa capacité à fonctionner de manière transparente aux côtés des travailleurs tout en manipulant divers produits laitiers.
L'une des opérations les plus exigeantes en main-d' œuvre d'Ornua était la palettisation en fin de chaîne. Cette tâche essentielle mais physiquement exigeante impliquait la manipulation d'une variété de produits laitiers, de 6 à 12 kg (13,2 à 26,5 lb) d'emballages et de lourds blocs de fromage de 10 kg (22 lb).
Le chargement et le déchargement manuels de ces produits présentaient un risque réel de lésions dues à des contraintes répétitives pour leurs employés dévoués. Le travail nécessitait une flexion, une atteinte et un levage constants – un processus éreintant et non ergonomique qui pourrait entraîner des problèmes de santé au fil du temps. Il est devenu évident que l'automatisation pouvait non seulement alléger la pression sur leur main-d' œuvre, mais aussi permettre à leurs employés de passer à des rôles à plus forte valeur ajoutée.
Regardez de plus près le processus et les détails clés pour réussir la transition des processus manuels à l'automatisation avec des robots collaboratifs

Ornua a entrepris de trouver une solution qui pourrait relever efficacement le défi de la palettisation de ses divers produits laitiers. Leur recherche les a d'abord conduits à plusieurs fournisseurs proposant des systèmes robotiques, mais ces systèmes auraient complètement isolé l'élément humain du processus, ce qui n'était pas adapté à leurs besoins. Compte tenu de la nature des produits laitiers et du besoin de flexibilité dans leurs opérations, ils avaient besoin d'une solution qui permette l'interaction et la surveillance humaines.
C'est à ce moment-là qu'Ornua a pris contact avec RARUK et Robotiq et a été présenté aux robots collaboratifs d'Universal Robots, qui sont conçus pour fonctionner de manière transparente aux côtés des travailleurs. Ornua a vu la promesse dans le robot UR20 d'Universal Robots, un puissant cobot avec une capacité de charge utile de 20 kilogrammes (44,1 lb) et une portée de 1750 mm (68,9 po), ce qui le rend idéal pour leurs besoins de palettisation. Selon les mots de Jack Cotton, « Lorsque j'ai découvert l'UR20, nous étions très enthousiastes en raison de sa capacité à soulever jusqu'à 20 kg ».

La solution fournie par Robotiq pour Ornua – PE20 – a été entièrement construite autour du cobot UR20. Il s'agit d'effectuer une simple tâche de prélèvement et de placement, de prélever les produits laitiers ou les produits laitiers en boîte sur le convoyeur et de les placer sur une palette dans le bon modèle.
Le logiciel dédié de Robotiq pour les applications de palettisation – Material Handling Copilot – aide à rendre la configuration rapide et simple. Contrairement aux robots traditionnels qui nécessitent une programmation étendue, Robotiq offre une interface conviviale.
Étienne Samson, directeur des applications robotiques chez Robotiq, explique : « Avoir une solution comme la nôtre, c'est avoir une configuration visuelle, donc vous n'avez pas besoin de programmer des lignes de code. Vous allez simplement ouvrir l'interface de palettisation, entrer la dimension et le poids de votre boîte et le motif, puis vous appuyez simplement sur démarrer, et le robot fera tout automatiquement ».

La réponse des employés et de la direction d'Ornua a été très positive. Le UR20 s'est avéré être une solution conviviale, adaptable et efficace. En fait, lorsqu'il a parlé des commentaires des clients sur les cobots UR, Andrew Mason, responsable des ventes d'automatisation chez RARUK, a déclaré : « Les commentaires des clients utilisant Universal Robots sont qu'ils sont conviviaux. Nous avons de nombreux clients qui sont des clients réguliers ; ils achètent des multiples ».
Quelques instants après l'installation, un petit applaudissement a éclaté lorsque l'UR20 a terminé sa première palette. C'était une célébration appropriée pour une coopérative engagée dans l'innovation, l'efficacité et le bien-être de son personnel. Avec l'UR20 à ses côtés, Ornua est bien préparé pour continuer à montrer la voie dans l'industrie laitière irlandaise, une palette à la fois.
Avec le déploiement réussi de l'UR20, Ornua se tourne maintenant vers un avenir où l'automatisation joue un rôle encore plus important dans ses opérations. Comme l'explique Jack Cotton, « j'espère qu'après l'installation de ce cobot, l'entreprise sera beaucoup plus ouverte à l'ajout de plus d'automatisation ». Les possibilités sont passionnantes, le potentiel d'automatisation s'étendant à d'autres domaines de l'industrie laitière.
Étienne Samson, Robotics Applications Director at RobotiqLe besoin d'automatisation dans l'industrie est clair, et il ne fera que croître. L'avenir de l'automatisation est prometteur.
Des milliers d'entreprises comptent sur les robots collaboratifs pour...