Les contrôles non destructifs (CND) sont des méthodes d'inspection utilisées pour identifier les fissures ou les défauts dans les matériaux, ou déterminer la composition élémentaire des matériaux sans l'endommager. Olympus dispose d'une large gamme de dispositifs CND qui sont polyvalents et ont une variété de caractéristiques de mesure qui permettent aux utilisateurs finaux d'effectuer des inspections, de détecter des défauts, de mesurer l'épaisseur ou les compositions élémentaires dans une gamme de matériaux tels que les métaux, les plastiques, les céramiques et les composites utilisés dans diverses industries.
Par exemple, l'équipement CND Olympus est largement utilisé pour l'inspection des aéronefs à Singapour, une plaque tournante de l'aviation régionale. Les avions sont exposés à un fort couple et à de fortes forces, ainsi que dans des environnements où l'humidité et la température sont extrêmes, ce qui peut affecter les surfaces et les structures moléculaires qui peuvent avoir un impact direct sur les performances et la sécurité des vols. L'inspection périodique, en utilisant la méthode de contrôle non destructif (CND), est une partie essentielle du programme de maintenance continue des avions pour assurer l'intégrité de l'avion pour la sécurité de l'équipage et des passagers.
Une autre utilisation majeure des CND est la vérification des métaux précieux. Les CND fournissent des mesures élémentaires immédiates sur site pour les métaux précieux, notamment les lingots d'or, le platine et l'argent, en utilisant la méthode de fluorescence des rayons X (XRF), et en veillant à ce que ces métaux soient exempts de toute inclusion avec la méthode ultrasonique.
Aujourd'hui, les inspections CND fournissent des tests de haute précision à plusieurs reprises comme souhaité. Dans un environnement aéronautique, les opérateurs peuvent avoir à déplacer des composants ou des sondes sur l'ensemble de l'avion pour localiser et dimensionner les fissures cachées, les corrosions, les vides, les décollements, les délaminages, les discontinuités dans les soudures, autour des turbines et d'autres composants structurels dans le cadre du processus de maintenance. Il est courant de voir des dizaines d'opérateurs humains inspecter un avion à l'aide d'appareils de CND Olympus à la fois, en particulier pour les gros avions.
Dans le cas de la vérification des métaux précieux, les opérateurs doivent souvent effectuer de tels processus monotones à plusieurs reprises. Comme ils peuvent travailler dans des positions inconfortables ou même dangereuses pendant de longues périodes, cela augmente les risques potentiels pour la santé et la sécurité en raison de la fatigue et des tensions répétitives.

Olympus est l'un des principaux fabricants de solutions de test et de mesure utilisées dans l'aérospatiale, le pétrole et le gaz, l'automobile et d'autres applications industrielles. Les systèmes d'inspection d'Olympus peuvent être utilisés pour détecter et caractériser les défauts, et mesurer de manière non destructive les compositions élémentaires dans une gamme de matériaux tels que les métaux, les plastiques et les composites.

Les tâches d'inspection sont souvent effectuées sur une longue période, dans des positions inconfortables ou même dangereuses, présentant des scénarios pouvant entraîner des incidents ou des accidents causés par la fatigue, le stress répétitif et de mauvais facteurs humains. En intégrant des robots collaboratifs d'Universal Robots (UR), Olympus fournit une solution d'automatisation complète et efficace à ses clients. Ces solutions soulagent les opérateurs des risques potentiels pour la santé et la sécurité en raison de longues heures de travail répétitif dans des positions inconfortables et leur permettent de se concentrer sur des activités telles que l'optimisation des méthodes d'inspection, l'analyse des données et d'autres tâches à valeur ajoutée.
Dr. Christopher Lane, Manager, Olympus APAC Technology CentreEn collaboration avec UR, nous espérons ajouter plus d'adaptabilité aux cobots UR et à nos produits NDT

Olympus a collaboré avec UR pour mettre en œuvre des cobots afin de libérer les opérateurs des tâches répétitives et monotones afin qu'ils puissent se concentrer sur des activités telles que l'optimisation des méthodes d'inspection, l'analyse des données et d'autres tâches à valeur ajoutée. La solution intégrée comprenant les cobots UR et les équipements CND d'Olympus, permet aux clients de déployer une solution complète et efficace tout en soulageant les opérateurs des risques potentiels pour la santé dus aux longues heures passées dans des positions contraintes.

Une exigence critique pour de nombreux clients est d'avoir à maintenir ces cobots au fil du temps. Olympus et UR disposent tous deux d'un réseau mondial et d'une présence locale dédiée, ce qui permet aux clients de bénéficier d'un délai de livraison court pour les pièces de rechange et d'ingénieurs de service facilement disponibles pour l'assistance. UR+, une autre offre UR unique, donne accès au plus grand écosystème d'accessoires et de kits d'applications de cobot plug-and-play tiers, conçus pour un succès reproductible et assure aux clients une solution à l'épreuve du temps.
À l'avenir, Olympus vise à collaborer davantage avec les instituts de recherche de Singapour pour réduire les obstacles à l'automatisation en veillant à ce que les utilisateurs finaux aient la capacité d'utiliser les cobots avec des dispositifs CND plus efficacement. Olympus vise à devenir un fournisseur de solutions de workflow sous le nouveau nom d'entreprise Evident. Olympus fournit des produits Olympus intégrés avec des cobots UR pour des solutions d'automatisation complètes à leurs clients pour une plus grande efficacité et sécurité de l'opérateur.
« Notre objectif est de permettre aux étudiants d'embrasser l'ère de la robotique, en leur offrant des possibilités de stage et de formation intensément enrichissantes pour un avenir rentable et productif. Nous soutenons des instituts tels que Nanyang Polytechnic (NYP) en dispensant une formation aux étudiants tandis que NYP collabore avec nous pour tester nos solutions dans leurs vastes installations », explique Christopher Lane.
Des milliers d'entreprises comptent sur les robots collaboratifs pour...