<link rel="stylesheet" href="styles-JUTMGXX3.css"> Aller au contenu principal

Migatronic se forge un avenir passionnant pour le soudage

Automatisation chez Migatronic

Regardez comment Migatronic se forge un avenir passionnant pour le soudage avec le robot UR20

Bref

En tant que l'un des principaux fournisseurs mondiaux de machines à souder, Migatronic est également l'un des pionniers du soudage collaboratif. Suite à l'esprit d'adoption précoce, la société a rapidement commencé à exploiter la portée étendue du robot UR20 pour le soudage en l'intégrant à la solution CoWelder établie de Migatronic.

Un métier qui façonne le monde

Le soudage est un métier essentiel qui sous-tend la création de certaines des structures les plus frappantes au monde ; il peut être utilisé pratiquement dans n'importe quelle industrie, que ce soit pour les éoliennes offshore, la construction navale ou les industries de métaux lourds.

Migatronic est une société de renom avec plus de 50 ans d'expérience dans la production de machines à souder. En 1985, ils se sont aventurés dans le département automatisé dédié uniquement aux solutions de soudage automatisées innovantes. Leur parcours les a conduits au soudage collaboratif et au développement du remarquable système CoWelder. Ce système de soudage correspond à l'expertise de soudage de Migatronic et à la précision du bras robotique d'Universal Robots.

Migatronic

Industrie Metal and Machining
Pays Denmark
Nombre d’employés 200+
Cobot utilisé UR20
Composants utilisés CoWelder from Migatronic

Comment ils l'ont fait

Regardez de plus près le processus et les détails clés pour réussir la transition des processus manuels à l'automatisation avec des robots collaboratifs

Repenser les tâches de soudage

Repenser les tâches de soudage

En soudage, une préoccupation commune se pose souvent lorsque le sujet est la robotique – la peur du déplacement de l'emploi. Pourtant, comme l'histoire l'a toujours montré, l'introduction de technologies d'automatisation comme le CoWelder n'entraîne pas de pertes d'emplois, mais plutôt davantage d'opportunités. Michael Andersen, expert en soudage chez Migatronic, explique : «[avec le soudage collaboratif], vous pouvez faire plus d'articles tout au long de la journée, ce qui signifie que vous êtes de plus en plus occupé. Vous devez donc embaucher de nouvelles personnes. «

Compter sur des robots collaboratifs '' s'avère particulièrement utile lorsque l'on travaille avec de grandes quantités de soudures identiques et simples.

Tirer parti de l'expertise interne

Tirer parti de l'expertise interne

Migatronic possède une connaissance approfondie en interne des solutions automatisées de soudage, ce qui lui permet de comprendre tous les aspects de sa technologie et de rechercher en permanence l'innovation et l'amélioration.

L'une des caractéristiques remarquables du système CoWelder est sa programmation conviviale. En fonction des exigences spécifiques, des fonctions supplémentaires peuvent être intégrées de manière transparente, permettant une précision et une flexibilité dans les tâches de soudage.

La portée prolongée tant attendue de l'UR20

La portée prolongée tant attendue de l'UR20

L'intégration du robot UR20 dans le CoWelder repousse encore plus loin les limites des capacités du système de soudage. Avec une portée étendue de 1 750 mm (68,9 po), les soudeurs peuvent programmer le robot pour souder des pièces plus grandes.

Migatronic se rend compte que parfois seulement 80 à 90 %de la pièce peut être soudée sur une solution UR10e CoWelder, et les clients finissent ensuite la pièce manuellement ou en la faisant pivoter manuellement. Maintenant, avec l'UR20, Migatronic est confiant qu'ils peuvent finir des pièces comme celles-ci en utilisant uniquement le système de soudage robotisé.

Le pouvoir de la collaboration avec Universal Robots

Le pouvoir de la collaboration avec Universal Robots

L'approche de plate-forme ouverte d'Universal Robots a toujours été essentielle au succès de CoWelder. La philosophie de conception de logiciels ouverts permet à des experts tels que Migatronic de développer des logiciels et de créer leur système de soudage.

Le partenariat en cours entre Migatronic et Universal Robots vise à maximiser la valeur client en combinant l'expertise de Migatronic dans les solutions automatisées avec la technologie avancée d'Universal Robots.

Ce qui rend Universal Robots spécial, c'est la plate-forme ouverte qu'ils ont. Ils ont créé ce logiciel intuitif sur lequel nous pouvons créer notre propre système de soudage. Nous pourrions tout recommencer et construire ce que nous pensons être le cobot de soudage le plus facile pour notre utilisateur final.

Rasmus Tønnov From, Product Manager at Migatronic

Contactez Universal Robots

Des milliers d'entreprises comptent sur les robots collaboratifs pour...

  • Augmenter la productivité
  • S'adapter à la demande changeante des produits
  • Améliorer le bien-être et la fidélisation des employés
  • Faire face aux pénuries de main-d'œuvre