Il a fallu près d'une décennie à la société d'ingénierie Linatex pour trouver une solution automatisée suffisamment flexible pour répondre à sa gamme de produits polyvalents. Avec la technologie robotique d'Universal Robots, ils ont finalement obtenu ce qu'ils voulaient : un robot à faible coût qui peut être facilement reprogrammé pour de nouveaux lots de production.
Linatex produit des composants en plastique que l'on trouve dans tout, des hanches artificielles aux avions et aux éoliennes. Cette polyvalence signifie souvent que les lots sont extrêmement petits et nécessite que les équipements de production puissent être reprogrammés à la fois rapidement et facilement pour s'adapter aux différentes tâches.
Pendant près d'une décennie, Jørn Trustrup, chef de produit chez Linatex, a essayé de trouver un robot à faible coût qui répondrait aux exigences de manière rentable, mais jusqu'à présent en vain : « Un robot atteint rapidement un demi-million de couronnes lorsque vous avez besoin de consultants pour l'installer – et lorsque vous avez également besoin de spécialistes pour le faire fonctionner et le programmer, l'idée passe rapidement par la fenêtre ».
Jørn Trustrup, Product ManagerLe bras robotique d'Universal Robots prend en charge les tâches qu'aucun membre du personnel ne manquera de faire. En même temps, il est si facile de définir que nos employés eux-mêmes peuvent le reprogrammer

Le défi de longue date de trouver un robot flexible et peu coûteux a finalement été résolu lorsque Linatex a été présenté à Universal Robots. Le bras de robot flexible répond parfaitement aux critères de l'entreprise et a pris en charge la tâche d'insérer des composants en plastique dans le centre de tournage CNC et de les retirer à nouveau. Un travail fastidieux qui était auparavant effectué manuellement. Jusqu'à présent, le [bras robotique] à faible coût (https://www.universal-robots.com/ %7BlocalLink : 32062%7D) est utilisé dans les plus grandes productions de 10 000 pièces, mais Linatex prévoit d'utiliser le robot pour des lots allant jusqu'à 50 pièces.

« Le bras robotique d'Universal Robots prend en charge les tâches qu'aucun membre du personnel ne manquera d'accomplir. En même temps, il est si facile à configurer que nos employés peuvent eux-mêmes le reprogrammer », explique Jørn Trustrup et souligne l'interface utilisateur intuitive dans leur choix d'Universal Robots. « Vous n'avez pas besoin de taper ou de calculer quoi que ce soit pour faire fonctionner le robot. Il suffit de lui montrer les mouvements ». Jusqu'à présent, le [bras robotique] à faible coût (https://www.universal-robots.com/ %7BlocalLink : 32062%7D) est utilisé dans les plus grandes productions de 10 000 pièces, mais Linatex prévoit d'utiliser le robot pour des lots allant jusqu'à 50 pièces.
Des milliers d'entreprises comptent sur les robots collaboratifs pour...