Isycod
Isycod
Isycod, intégrateur certifié Universal Robots en région Rhône-Alpes, a déployé un cobot UR au sein de la PME Repack-S, concepteur et fabricant de solutions d'étanchéité et de guidage sur-mesure hautes performances.
L'objectif : automatiser les tâches répétitives pour permettre aux équipes de production de se concentrer sur les tâches à plus forte valeur ajoutée et l'amélioration continue.
Repack-S est une PME spécialisée dans la fabrication de joints et de systèmes d'étanchéité utilisés dans de nombreux secteurs, tels que l'aéronautique, le sport automobile et l'agroalimentaire. Composée de techniciens de haut niveau, l'entreprise souhaitait améliorer leur quotidien en automatisant certaines activités répétitives de leur métier.
L'intégration applicative a été réalisée par Isycod sur le site de Repack-S, basé à Cuisery. Cette entreprise, fondée en 1997, emploie 38 personnes et produit plus de 350 000 joints par an en petites séries.
L'intégration du robot concernait initialement un poste de contrôle qualité. La machine à mesurer tridimensionnelle était chargée par un opérateur, une tâche qui obligeait l'inspecteur à rester devant la machine pendant plusieurs jours, avec des cycles de 3 minutes. L'intégration du robot visait à automatiser entièrement ce poste et à le faire fonctionner de nuit.
Lors de sa visite sur site, Isycod a identifié une deuxième tâche pouvant être gérée de manière complémentaire par le même cobot.

Pour atteindre les objectifs d'automatisation de Repack-S, Isycod a déployé un robot collaboratif UR5e monté sur une plateforme mobile, lui permettant de desservir efficacement deux postes de travail distincts.
Le cobot est équipé :
Une caractéristique remarquable de cette solution est la capacité du cobot à basculer entre deux effecteurs terminaux grâce à l'axe de rotation de son bras, permettant des transitions fluides entre les tâches.
Pour chaque application, Isycod a conçu un magasin sur mesure offrant 8 heures d'autonomie, minimisant les temps d'arrêt et maximisant l'efficacité.

Repack-S travaille sur de très petites séries avec des cycles courts. Le cobot est programmé à l'avance pour connaître les mouvements à effectuer pour la manipulation de chaque produit. Le cobot UR5e a été choisi pour sa polyvalence, sa précision de prise de pièce et sa répétabilité. Les capteurs de force de l'UR5e lui permettent de localiser et de reconnaître les produits. Il prend les pièces et les place toujours au même endroit, sans jamais les endommager.
Les techniciens amènent simplement le cobot aux machines, chargent le magasin de pièces en 5 minutes (chaque application dispose de son propre magasin de chargement) et lancent l'opération.
Ils ont également accès à une IHM (interface homme-machine) pour surveiller le cobot, vérifier le bon déroulement de l'opération et intervenir en cas de problème.

Bien que le cobot fonctionne de manière totalement autonome, il n'est pas sans surveillance. Une caméra permet de surveiller en temps réel ce qui se passe. Les techniciens peuvent se connecter directement au cobot via leur smartphone et le redémarrer à distance en cas de panne. Même la nuit, le robot informe les techniciens de tout temps d'arrêt ou problème. Par exemple, après 5 ou 10 pièces non conformes, une alarme se déclenche.

Le cobot UR5e, installé par Isycod en seulement 1,5 mois, a dépassé les attentes de Repack-S. En automatisant deux postes de travail clés, l'entreprise a enregistré une augmentation de productivité de 25 %, sans perte d'emploi.
Les techniciens, formés par Isycod, gèrent désormais la programmation et la maintenance du cobot de manière autonome. Déchargés des tâches répétitives, ils peuvent se concentrer sur des initiatives d'amélioration continue et valoriser leurs fonctions.
Grâce à la haute précision et à la répétabilité du cobot, les deux postes fonctionnent désormais de manière autonome, libérant ainsi les équipes qualifiées pour des projets stratégiques. L'installation a couvert l'ensemble des étapes, de l'approvisionnement et du développement à la mise en service, le tout en un temps record.
Charles Pelagali, General Manager ISYCODUn projet sur mesure qui nous a permis d'optimiser la production tout en plaçant les personnes dans un rôle à forte valeur ajoutée.
Des milliers d'entreprises comptent sur les robots collaboratifs pour...