Hwa-Hsia Glass Co., Ltd. a introduit 11 robots collaboratifs UR (cobots) pour son usine de Hsinchu dans le cadre de sa stratégie de transformation numérique. Pour ce faire, ils ont utilisé six UR10 et un UR5 dans la ligne d'emballage, deux UR10 dans la production d ‘« yeux de chat » (objets réfléchissants sur des goujons de route) et deux UR5 dans le laboratoire de fabrication innovant. Ne nécessitant aucune modification de la surface au sol existante et d'autres ressources, les cobots UR économisent six fois plus d'espace à Hwa-Hsia Glass que les robots industriels traditionnels, libérant ainsi 25 %de la main-d' œuvre. Les cobots permettent aux opérateurs de se concentrer sur des tâches qualifiées, de réduire la fatigue liée au travail répétitif et d'améliorer la productivité et la qualité globales. L'introduction des cobots UR a permis de réduire davantage les pertes de revenus dues aux plaintes des clients de 54 000 à 72 000 USD par an et a contribué à la réalisation de la vision de l'entreprise consistant à devenir un lieu de travail convivial pour les employés.
La transformation de l'entreprise
Fondée en 1925, Hwa-Hsia Glass est le plus grand fabricant de verre à Taïwan avec des produits en verre, y compris des bouteilles pour la nourriture, le vin et d'autres boissons. Les tendances récentes à Taïwan ont créé des défis pour des fabricants comme Hwa-Hsia. Il y a un faible taux de natalité, ce qui entraîne un vieillissement de la population et pas assez de jeunes travailleurs pour remplacer les travailleurs qui prennent leur retraite. En outre, les lignes de production traditionnelles ont été incapables de répondre à des commandes personnalisées de plus en plus populaires à un mélange élevé/faible volume. Cela a incité Hwa-Hsia Glass à poursuivre la transformation numérique et l'automatisation depuis 2013, afin de rester compétitive sur le marché. La nouvelle stratégie visait également à renverser la vision stéréotypée du public de l'usine de verre traditionnelle où l'environnement de travail était généralement sombre, bruyant et dangereux.
Dans le processus de fabrication du verre, les étapes de fusion et d'affinage sont effectuées à haute température. Par conséquent, il est impératif de tenir compte de la durabilité de l'équipement à haute température pendant de longues périodes, ainsi que de choisir une solution d'automatisation qui offre une cohérence. De plus, l'équipement doit s'adapter aux différents déploiements en conséquence. Les facteurs ci-dessus ont entravé les efforts de Hwa-Hsia Glass pour optimiser son processus d'usine.