Deux robots UR5 optimisent désormais la manipulation et le tri des échantillons de sang à analyser à l'hôpital universitaire de Copenhague à Gentofte. La solution permet au laboratoire de respecter un objectif de fournir plus de 90 %des résultats en 1 heure malgré une augmentation de 20 %des échantillons arrivant pour analyse.
L'hôpital universitaire de Copenhague à Gentofte, au Danemark, voulait explorer comment les [robots collaboratifs](/products/ « robots collaboratifs ») pourraient être une solution rentable automatisant le tri manuel des échantillons de sang pour quatre voies différentes pour une analyse plus approfondie. L'application robotique devait être placée dans une zone limitée en espace dans le laboratoire où des chargeuses en vrac automatisées plus grandes n'étaient pas une option. Le laboratoire de l'hôpital voulait que les techniciens puissent interagir avec le robot et intervenir facilement si le processus de manipulation nécessitait une intervention humaine. Face à une augmentation de 20 %de la quantité d'échantillons de sang arrivant au laboratoire, la direction a également cherché à respecter l'objectif du laboratoire de faire analyser 90 %de tous les échantillons de sang dans l'heure sans avoir à ajouter de personnel supplémentaire.
Les bras robotiques collaboratifs d'Universal Robots peuvent fonctionner sans clôture aux côtés des personnes - un changement radical par rapport aux robots industriels traditionnels qui restent verrouillés dans des enceintes de sécurité.
Leur conception interactive facilite leur configuration pour une nouvelle tâche et leur système de sécurité intégré permet au bras du robot UR de cesser automatiquement de fonctionner s'il rencontre des objets ou des personnes sur son parcours. Ces fonctionnalités étaient essentielles pour le laboratoire de Copenhague :
« Tous les échantillons de sang arrivent sur un convoyeur dans un coin du laboratoire sans espace pour ériger des clôtures de sécurité. Nous avions besoin d'une solution intrinsèquement sûre et facile à utiliser qui répondrait à la programmation guidée par la vision, ramasserait, trierait et chargerait rapidement les échantillons dans le module d'entrée pour analyse. Universal Robots répondait à ces critères », explique le médecin en chef de l'hôpital universitaire de Copenhague, Steen Stender, qui a maintenant mis en œuvre deux robots UR5.
Le premier robot UR prélève un échantillon et le place dans un lecteur de code-barres. Une caméra de vision photographie la couleur du bouchon à vis et le robot est guidé pour placer l'échantillon dans l'un des quatre portoirs différents en fonction de la couleur. Le deuxième robot prélève les échantillons du portoir et les place dans le chargeur de la machine pour la centrifugation et l'analyse. Les robots traitent environ 3 000 échantillons par jour, 7 à 8 tubes par minute.
Steen Stender, Chief PhysicianNotre personnel a accueilli ces robots avec enthousiasme. Ils savent que chaque échantillon de sang dans le laboratoire non analysé est un patient en attente. La livraison de presque tous les résultats d'échantillons de sang dans l'heure signifie que nos patients externes économisent un voyage à l'hôpital car leur clinicien récupère maintenant les résultats lors de cette même consultation. Les résultats des échantillons prélevés le matin sur les patients hospitalisés sont prêts avant les rondes matinales du clinicien. Tous les échantillons sont traités comme des échantillons d'urgence.

Les robots ont permis au laboratoire de maintenir son temps de réponse sans personnel supplémentaire malgré une augmentation de 20% du nombre d'échantillons de sang nécessitant une analyse. Plus de 90 %des résultats sont prêts moins d'une heure après l'arrivée au laboratoire.
« Notre personnel a accueilli ces robots avec enthousiasme. Ils savent que chaque échantillon de sang dans le laboratoire non analysé est un patient en attente. La livraison de presque tous les résultats d'échantillons de sang dans l'heure signifie que nos patients externes économisent un voyage à l'hôpital car leur clinicien récupère maintenant les résultats lors de cette même consultation. Les résultats des échantillons prélevés le matin sur les patients hospitalisés sont prêts avant les rondes matinales du clinicien. Tous les échantillons sont traités comme des échantillons d'urgence », conclut Stender.
Des milliers d'entreprises comptent sur les robots collaboratifs pour...