--

Les cobots UR augmentent la productivité et la satisfaction au travail des employés

Franke Küchentechnik AG

En bref

Le fabricant suisse de cuisines Franke souhaitait rationaliser sa production d'éviers de cuisine afin de réduire les coûts et de stimuler la compétitivité. Ils ont choisi un robot UR5 pour aider à des tâches de production répétitives et à faible impact dans un espace confiné. La solution UR5 a dépassé toutes les attentes et permet de produire 10 000 unités par an.

La transformation de l'entreprise

Franke produit plus de 10 000 éviers de cuisine par an. Une fois l'unité d'évier en aluminium pressée, les blocs de montage sont collés de chaque côté. La tâche répétitive pourrait être automatisée, ce qui permettrait d'économiser de la colle et de réduire le risque d'erreur humaine lors du collage des blocs de montage. Le principal défi consistait à identifier une solution capable de distribuer la colle et de fixer les blocs de montage de tous les côtés.

Points forts du cas

Industrie Furniture and Equipment,Metal and Machining
Pays Europe
Nombre d’employés 1000+
Cobots utilisés UR5
Vidéo — Franke Küchentechnik AG, Suisse
Fonctionnement sûr et flexible

Fonctionnement sûr et flexible

La solution était basée sur un bras robotique UR5 d'Universal Robots. Il garantissait un fonctionnement sûr et flexible sans avoir besoin d'écrans et pouvait pivoter à 360 degrés – parfait pour le défi de monter les blocs de tous les côtés. La solution UR5 offre une précision précise et n'utilise que la quantité de colle prédéfinie pour chaque joint. Cela permet à Franke d'économiser sur les stocks inutilisables/endommagés et les matériaux gaspillés.

En tirant parti d'une solution UR5 de Bachmann Engineering, Franke a libéré de précieuses ressources de l'entreprise. Désormais, les employés peuvent ajouter de la valeur à d'autres étapes du processus de production tout en augmentant leur satisfaction globale au travail en leur confiant des tâches plus intéressantes et plus variées. L'UR5 est entré en production en novembre 2011 et fonctionne sans interruption depuis. Franke étudie maintenant les moyens de déployer des robots UR ailleurs pour travailler côte à côte avec le personnel.

Défis d'automatisation résolus :

  • A soulagé les employés des tâches pénibles et répétitives tout en améliorant l'efficacité opérationnelle de la ligne de production.
  • Réduit le gaspillage de matériaux.

Facteurs clés de valeur :

  • Programmation facile
  • Collaborative et sûre
  • Configuration rapide
  • Remboursement rapide

Tâches résolues par des robots collaboratifs

  • Assemblage de collage

Contactez Universal Robots

Des milliers d'entreprises comptent sur les robots collaboratifs pour...

  • Augmenter la productivité
  • S'adapter à la demande changeante des produits
  • Améliorer le bien-être et la fidélisation des employés
  • Faire face aux pénuries de main-d'œuvre
Bureau local
  • Universal Robots A/S - France
  • 13-17 rue Pagès
  • 92150 Suresnes
Nous contacter: +33 1 76 40 11 00