Des milliers d'entreprises comptent sur les robots collaboratifs pour...
- Augmenter la productivité
- S'adapter à la demande changeante des produits
- Améliorer le bien-être et la fidélisation des employés
- Faire face aux pénuries de main-d'œuvre
Universal robots a mis en œuvre deux de ses bras robotiques industriels, l'UR5 et l'UR10, pour offrir une plus grande flexibilité au FME Feinmechanik suisse. Avec une nouvelle solution automatisée en place, l'entreprise a fait du travail posté une chose du passé et a fait évoluer ses processus de production.
En tant que fabricant de petits composants mécaniques finement conçus, conçus avec précision pour le secteur des technologies médicales, FME Feinmechanik AG avait besoin d'une solution automatisée capable d'offrir une flexibilité totale, sans aucun compromis sur la qualité.
La gamme de composants de l'entreprise comprend des pièces aux parois extrêmement minces qui étaient, dans certains cas, équivalentes à la moitié de la largeur d'un cheveu humain, avec des quantités de production pouvant aller de 50 à 10 000 unités. Cela signifiait que, dans le passé, l'utilisation de robots industriels avait été exclue, car ils étaient jugés trop encombrants et immobiles, tout en étant considérés comme une menace pour les emplois.
Cependant, FME Feinmechanik a reconnu la nécessité de réévaluer sa position, étant donné qu'elle avait vu des hausses de coûts, un mécontentement émergent parmi les travailleurs autour de la monotonie des tâches quotidiennes et une demande croissante pour ses produits que seul un volume de fabrication accru pourrait satisfaire.
Marco Bortolan, CEO and ProprietorLa combinaison de la flexibilité, de la facilité de programmation et du fait que les robots peuvent travailler directement avec mes employés sans logement de sécurité encombrant ont été les facteurs qui m'ont persuadé d'investir dans cette technologie et d'apporter ces changements dans notre entreprise. Grâce au succès et à l'expérience positive, je peux facilement imaginer utiliser plus de robots à l'avenir
Par l'intermédiaire de Bachmann Engineering AG, un partenaire commercial d'Universal Robots basé en Suisse, un système automatisé fixe a été recommandé pour garantir un fonctionnement efficace, ininterrompu et de haut niveau de la production.
Le processus « Bachman Machine Tender » signifiait qu'un robot UR5 pouvait faire fonctionner deux machines se faisant face, tandis que l'UR10 agissait comme un robot d'approvisionnement, positionnant le composant suivant pour le traitement du signal de son partenaire UR5.
Selon Marco Bortolan, PDG et propriétaire de FME Feinmechanik, les robots ont connu un succès incroyable. « Mes attentes concernant les bras de robot d'Universal Robots ont été dépassées », dit-il. « La combinaison de flexibilité, de programmation facile et du fait que les robots peuvent travailler directement avec mes employés sans logements de sécurité encombrants ont été les facteurs qui m'ont persuadé d'investir dans cette technologie et d'apporter ces changements dans notre entreprise. Grâce au succès et à l'expérience positive, je peux facilement imaginer utiliser plus de robots à l'avenir. »
Et bien que Bortolan admette « qu'il y a une idée préconçue selon laquelle des emplois sont perdus là où des robots sont utilisés », il conclut que cela n'a pas été le cas pour FME Feinmechanik. En fait, avec une augmentation de la productivité due à un personnel plus heureux, à des cycles de production nocturnes sans personnel et à des prix plus compétitifs, l'entreprise a en fait dû développer son équipe avec un nouveau poste créé pour aider au traitement.
Des milliers d'entreprises comptent sur les robots collaboratifs pour...