Solution robotique collaborative pour traiter le métal de manière flexible

Ferk Metallbau

En bref

Là où les étincelles volent et où le métal prend forme, c'est là que commence le travail de Ferk Metallbau. L'entreprise familiale conçoit, forme et finit des composants métalliques – des pièces uniques personnalisées aux grandes séries. Karl Ferk dirige l'entreprise dans sa quatrième génération. Pour lui, une chose compte le plus : que le travail ne devienne jamais monotone. Chaque emploi devrait mettre son équipe au défi d'essayer de nouvelles choses et de développer davantage son savoir-faire. Les employés utilisent des cobots comme outils. Ils soudent, meulent, enduisent de poudre et sont mis en œuvre partout où cela a du sens. De cette façon, il reste plus de temps pour ce que les humains font de mieux : trouver des solutions et penser à l'avenir.

Le défi

Chaque emploi apporte de nouvelles exigences. L'équipe de Ferk Metallbau trouve des solutions expertes et apporte son savoir-faire technique. Mais le soudage, le meulage ou le revêtement en poudre de métal sont des tâches qui exigent du temps et de la concentration, en particulier lorsqu'il s'agit d'une série de centaines de pièces. Alors Ferk s'est demandé : comment les employés peuvent-ils alléger le fardeau des tâches monotones sans perdre le contact avec le métier ?

Ferk Metallbau

Industrie Metal & Machining
Pays Austria
Number of employees 50
Cobot utilisé UR10e

Facteurs clés de valeur :

  • Production flexible utilisant des cobots comme outils
  • Traitement précis du métal
  • Motivation des employés grâce à une technologie intuitive

Tâches résolues par des robots collaboratifs :

  • Soudage au laser Soudage
  • à l'arc Broyage
  • Revêtement en poudre

Défis d'automatisation résolus :

  • Traitement des composants métalliques, des pièces individuelles aux grandes séries

Comment ils l'ont fait

Up, down, left, right – the UR10e powder coats with consistently high precision. And never gets tired.
Robot de soudage Ferk Metal

Des robots déployés de manière flexible pour répondre aux besoins d'automatisation

Le directeur général a trouvé la réponse dans les cobots. Son équipe les utilise comme des outils, comme tout autre : pratiques en cas de besoin, mis de côté quand ce n'est pas le cas. Certains modèles UR10e s'automatisent de manière flexible. Ils passent d'une tâche à l'autre, comme le soudage et le meulage. D'autres cobots sont intégrés en permanence dans le processus de production – par exemple, pour le démasquage ou le revêtement en poudre.

Les collaborateurs de Ferk mettent en place eux-mêmes les cobots et les adaptent aux nouvelles commandes. Peu importe la tâche : ils appliquent leur expertise, l'enseignent au cobot, puis se concentrent sur le travail le plus exigeant. Le résultat : une qualité toujours élevée, une réduction des contraintes physiques et un travail qui reste varié.

Nous existons depuis quatre générations. Beaucoup de choses ont changé, mais il reste une chose : nous faisons notre travail consciencieusement. Et nous ne restons pas immobiles. Les nouvelles technologies comme les cobots en font partie. Ils nous aident à nous améliorer.

Karl Ferk, Managing Director at Ferk Metallbau
Equipped with an angle grinder, this cobot deburrs the edges of a metal component.