BW Industrie
BW Industrie
BW Industrie est une entreprise spécialisée dans le dégraissage industriel et l'usinage de pièces mécaniques. Au cours des huit dernières années, la société a utilisé les cobots d'Universal Robots pour améliorer plusieurs de ses processus de fabrication.
Quatre bras robotiques d'Universal Robots (un UR5, deux UR10 et un modèle du nouveau UR16e) sont déployés sur les lignes de production. Les cobots s'occupent de tâches telles que le chargement et le déchargement des tours CNC, le contrôle qualité des tubes métalliques et l'ébavurage de pièces métalliques allant de 4 à 14 kg.
L'utilisation de cobots d'Universal Robots permet à BW Industrie de maintenir sa compétitivité et d'augmenter ses effectifs de 50 % et ses revenus de 70 %. L'entreprise a également été en mesure de réduire le risque de troubles musculo-squelettiques (TMS) chez les employés, assurant un environnement de travail plus sain.
BW Industrie est une PME industrielle située en Moselle, dans l'Est de la France. Il y a huit ans, l'entreprise était confrontée à une concurrence croissante. Afin de se sauver de la délocalisation, BWIndustrie a décidé d'adopter l'automatisation. L'entreprise a d'abord déployé des robots industriels traditionnels nécessitant une mise en cage de sécurité, mais souhaitait que les opérateurs aient accès aux robots pendant la production. L'entreprise recherchait une solution robotique collaborative intuitive et simple à mettre en œuvre. Avec un cobot facile à utiliser, les opérateurs pourraient être formés rapidement et s'occuper de la maintenance quotidienne. Dans ce contexte, BW Industrie a acquis son premier cobot UR5.
Par la suite, avec l'expansion de la gamme de produits Universal Robots de cobots, BW Industrie a déployé deux cobots UR10 et développé des cellules d'usinage pour différentes applications. Afin de répondre aux demandes des clients en matière d'ébavurage de pièces en métaux lourds, BW Industrie est devenue la première entreprise au monde à intégrer le cobot UR16e d'Universal Robots.
En 2011, BWIndustrie contacte Sysaxes, distributeur d'Universal Robots, pour l'aider dans l'intégration de son premier cobot UR5. L'objectif était de remplacer un robot traditionnel obsolète installé en 2008, qui était en charge de la manutention des pièces légères. Suite au succès de cette première opération, l'entreprise a décidé d'investir dans trois autres cobots UR, réalisant l'entretien des machines CNC, l'ébavurage et le contrôle qualité.

Aujourd'hui, quatre applications robotiques collaboratives sont opérationnelles :
La première application réalise le chargement et le déchargement d'un tour CNC. Le second effectue une tâche similaire avec un tour vertical ainsi qu'un contrôle qualité des pièces. Ces cellules robotisées, équipées de caméras, libèrent le temps des opérateurs afin qu'ils puissent se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Dans les deux applications, les cobots portent des pièces dangereuses et/ou tranchantes. La zone a donc été sécurisée via des scanners de sécurité laser qui font s'arrêter les cobots si une personne détecte entrer dans l'enveloppe de travail.
Sur la troisième application, le cobot aide au contrôle qualité de centaines de milliers de tubes métalliques par an. Il les présente devant deux caméras haute définition, qui inspectent les caractéristiques dimensionnelles des tubes extrudés. Si l'inspection échoue, le cobot place la pièce dans une boîte de rejet. Toutes ces opérations d'inspection ont été préalablement réalisées manuellement avant l'arrivée des cobots.
En 2019, afin de suivre le rythme de sa croissance et de répondre à la demande des clients, BWIndustrie a installé avec succès le dernier né de la gamme e-Series, l'UR16e, en seulement deux semaines. Cela permet à l'entreprise d'automatiser l'ébavurage de pièces moulées pesant entre 4 et 14 kg. Le cobot manipule près d'une tonne de pièces métalliques par jour.
Le cobot est placé dans une cellule semi-ouverte sur laquelle sont fixés plusieurs outils d'ébavurage (fraises, meuleuses à bande, meules…), dont des pinces pneumatiques. Une zone spécifique permet d'alimenter la cellule en pièces à ébavurer. Le UR16e prélève la pièce avec des pinces pneumatiques et la présente aux outils d'ébavurage. L'opération prend moins d'une minute et la pièce est ensuite replacée à l'emplacement spécifique des pièces à traiter.
La fonctionnalité Remote TCP de la gamme de produits e-Series, combinée à la flexibilité naturelle du cobot, rend la programmation du cobot très rapide, en utilisant un outil externe en reproduisant le geste complexe de l'opérateur. Le cobot peut ensuite être reprogrammé pour traiter une large gamme de produits, y compris des pièces dont la taille, la conception et le poids varient considérablement. Pour cette raison, le temps d'apprentissage sur une nouvelle pièce complexe a été réduit d'un facteur cinq. En outre, les employés précédemment affectés à cette tâche fastidieuse peuvent désormais entreprendre des activités plus gratifiantes et moins sujettes aux TMS, telles que le contrôle de la machine et le contrôle de la qualité.
Laurent Wagner, CEO of BWIndustrie,Depuis notre première installation de cobot en 2011, nos effectifs ont augmenté de 50 % et nos revenus de plus de 70 %.
La facilité d'utilisation des cobots d'Universal Robots incite l'entreprise à les redéployer régulièrement sur la ligne de production pour répondre à l'évolution des besoins, en accompagnant l'évolution de la gamme de produits de BWIndustrie.
L'entreprise les reprogramme souvent au fur et à mesure de la réception de nouvelles commandes. Au fil des ans, la société a développé une expertise dans la programmation de cobots Universal Robots et soutient pleinement l'intégration de nouvelles applications.
Les cobots ont également amélioré la fiabilité de l'opération de contrôle qualité de centaines de milliers de pièces par an. Dans le processus d'ébavurage, la parfaite répétabilité du cobot garantit une qualité constante.
Les bénéfices en termes d'ergonomie sont importants : sur l'application de contrôle qualité, le cobot a éliminé les risques de TMS associés aux mouvements répétitifs. Le robot d'ébavurage évite l'exposition de l'opérateur à la poussière de meulage et réduit la charge portée par les opérateurs. « On peut parler de roc immédiat - Return On Comfort - pour toutes les applications qui soulagent les TMS des opérateurs », explique Laurent Wagner, CEO de BWIndustrie.
Le Retour sur Investissement des installations est inférieur à 12 mois. Un record de 6 mois a été atteint en 2015 sur un robot de chargement travaillant sur trois quarts de travail.
Les gains de productivité ont permis à BWIndustrie de conserver sa production en France et de conquérir de nouveaux marchés. Depuis la première installation de cobot en 2011, l'entreprise a augmenté ses effectifs de 50 % et son chiffre d'affaires de 70 % pour atteindre 5,6 millions d'euros par an.
L'avenir de BWIndustrie sera propulsé par l'automatisation collaborative : « Ces succès nous incitent à continuer avec les cobots., Nous installerons deux nouveaux Universal Robots au cours du prochain semestre » conclut Laurent Wagner. « Les cobots d'Universal Robots nous donnent un avantage technologique auprès de nos clients, dont la confiance nous ouvre désormais des marchés beaucoup plus vastes. »


Des milliers d'entreprises comptent sur les robots collaboratifs pour...