--

Repousser les limites dans la construction

Autodesk

En bref

Autodesk a choisi des robots UR pour un large éventail de projets en raison des fonctionnalités de sécurité des robots - permettant une recherche plus « audacieuse » - et de l'architecture ouverte des cobots qui facilite le streaming de commandes et les itérations rapides.

La transformation de l'entreprise

Autodesk fabrique des logiciels couramment utilisés dans l'industrie de la construction et souhaite des recherches approfondies pour créer de nouvelles solutions permettant à ses clients de travailler en étroite collaboration avec des robots pour accomplir de nouvelles tâches. Bien que la chaîne d'approvisionnement de la fabrication permette des tolérances de produits beaucoup plus petites, la différence entre les pièces manipulées dans la construction est généralement beaucoup plus large, ce qui crée des défis pour la répétabilité et les performances de manipulation des solutions d'automatisation. Avoir la flexibilité de déplacer un robot sur un chantier de construction robuste et de le déployer dans différentes tâches est également difficile avec les robots industriels traditionnels qui restent généralement dans des cages de sécurité dédiées à une seule tâche.

Autodesk

Industrie Electronics and Technology
Pays United States
Nombre d’employés 1000+
Cobots utilisés UR10 & UR5
Robots UR5 et UR10, Autodesk

La solution

Le Robotics Lab d'Autodesk utilise les bras robotiques collaboratifs (cobots) d'Universal Robots pour relever ces défis dans des projets de recherche couvrant les interactions homme-robot, l'apprentissage automatique, le dessin et les systèmes d'assemblage intelligents. Quatre projets récents incluent :

Pavillon HIVE : interaction homme-robot

La RUCHE était un pavillon construit en bambou brut et en ficelle de fibre en étroite collaboration entre les participants à la conférence de l'Université Autodesk, de l'Université ICD de Stuttgart, du laboratoire de robotique Autodesk et des robots UR.

L'objectif était que les utilisateurs expérimentent une intégration transparente entre la fabrication robotique, les wearables, le suivi RFID et l'intelligence intégrée dans les pièces de construction. C'était un défi formidable. Le bambou brut est un matériau très inégal et pliable avec différentes longueurs et largeurs. « Lorsque nous avons commencé, nous ne savions pas vraiment dans quelle mesure nous pouvions travailler avec notre robot et l'aider à comprendre l'incertitude et la variabilité que nous lui donnions », explique Heather Kerrick, ingénieure principale de recherche au laboratoire de robotique d'Autodesk. « Nous étions vraiment fiers de notre capacité à responsabiliser le robot en lui donnant des capteurs et des capacités de prise de décision, puis à agir en conséquence. »

Le pavillon de la ruche a été construit dans des « stations d'enroulement » où les participants ont fixé trois morceaux de bambou aléatoires sur un robot universel qui a généré la séquence de mouvement nécessaire pour accrocher la fibre sur les pointes du bambou afin de créer un élément de tension unique à l'aspect de mauvaises herbes. « Les robots UR ont pu offrir des mouvements très précis et des mesures très précises qu'il aurait été difficile pour un humain de faire sur place, de sorte que l'humain n'avait pas besoin d'autant d'outils ou d'équipements de mesure », explique Kerrick, tout en soulignant l'aspect sécurité. « Nous effectuons des recherches expérimentales où les robots se déplacent sur la base de données de capteurs en temps réel, de sorte que les chances que le robot fasse quelque chose d'inattendu sont vraiment élevées », explique Kerrick, ajoutant que si son équipe avait utilisé un robot plus grand et plus industriel, ils n'auraient pas pu s'engager avec le public de la même manière et cela aurait été un projet de recherche beaucoup plus lent. « Mais avec les Universal Robots, nous avons pu être un peu plus audacieux dans nos recherches parce que nous pouvions être sûrs que le robot ne se briserait pas et ne constituerait pas un danger pour les autres. « L'équipe d'Autodesk a réussi à construire la RUCHE en trois jours.

Dessin d'illustration vectorielle : suivi de chemin robotisé

Pouvoir opérer dans un espace ouvert sans protection a également permis au robot UR10 de faire une apparition dans « Artoo in Love », un court métrage viral créé par Evan Atherton, ingénieur de recherche chez Autodesk. Le film présente le portrait modèle UR10 d'Universal Robots dans un parc. « Emmener un robot dans cet endroit inconnu était un défi intéressant », explique Atherton. Avec ses collègues, il a calibré le robot et écrit un programme simple qui lui a demandé de suivre les chemins d'un dessin vectoriel projeté sur une toile. « Le UR10 était parfait ; il était petit, mobile et sûr. Nous pourrions le faire ressortir dans une affaire pélicane. Si nous avions utilisé l'un de nos robots traditionnels, il aurait fallu un chariot élévateur et une cage de sécurité pour que cela ne fonctionne jamais », dit-il.

Assistance robotique flexible sur les chantiers de construction

Les fonctionnalités de sécurité intégrées des robots UR ont également incité Autodesk à développer un prototype d ’« assistant robot » pour les chantiers de construction qui peut être déplacé sur les chantiers de construction. L'équipe de recherche a mis un routeur au bout du bras du robot, lui a donné une caméra et un projecteur et a développé un logiciel d'apprentissage automatique qui a permis au robot de reconnaître les gestes humains et les commandes vocales. Le UR10 peut être enroulé sur un morceau de cloison sèche, par exemple, et projeter une sortie sur le mur que l'utilisateur peut modifier, puis utiliser la commande vocale pour dire au UR10 d'aller de l'avant et de le découper.

Systèmes d'assemblage intelligents

Un autre défi de l'industrie de la construction maintenant abordé dans la recherche d'Autodesk avec les robots UR est le développement d'un système d'assemblage intelligent avec le « Brick-Bot » de l'équipe s'attaquant à trois sous-problèmes : le ramassage des poubelles, la nouvelle saisie et le placement.

En utilisant le guidage visuel, le robot peut choisir une brique prédéfinie dans un fouillis de différentes tailles et couleurs. Si la brique est saisie dans la mauvaise position pour le placement, l'UR10 effectue une inspection visuelle et peut repositionner et saisir à nouveau la brique jusqu'à ce qu'elle soit correctement placée dans la pince. Le placement final est également guidé en vision par un deuxième robot UR, un UR5, tenant une caméra pour vérifier l'assemblage de la brique. « La prochaine étape consiste à commencer à assembler des conceptions, par exemple une maison en Lego ou une girafe jouet, puis à demander au robot de la construire automatiquement », explique Yotto Koga, architecte logiciel chez Autodesk, en soulignant à quel point il est impératif de pouvoir travailler à côté du robot dans ce processus. « L'une des principales raisons pour lesquelles nous avons choisi Universal Robots est qu'il est sécuritaire de travailler à proximité. Je pouvais littéralement connecter le robot à mon ordinateur portable, travailler à côté et parcourir rapidement nos expériences sans me soucier des protocoles de sécurité qui ralentissaient les choses. C'était très important pour nous de progresser dans ce projet. »

Des progrès rapides ont également été facilités par les API ouvertes des robots UR. « Nous avons pu obtenir un contrôle de niveau assez bas des robots UR à l'aide de l'API de streaming sur la communication TCP, ce qui était vital pour nos besoins particuliers car nous devions accéder directement au par le robot en contournant le système d'exploitation du robot », explique l'architecte logiciel. Sa collègue Heather Kerrick raconte comment le projet HIVE a également bénéficié de l'architecture ouverte du robot. « Construire la RUCHE signifiait travailler dans un tas de langages de codage et d'environnements différents entre les équipes et les appareils. Nous avons pu simplifier toutes nos commandes en une seule chaîne que nous pouvions envoyer au robot », dit-elle. Avec nos robots industriels plus grands, il y a souvent des étapes supplémentaires ou des logiciels supplémentaires nécessaires pour contourner les contrôles natifs intégrés au robot, ce qui n'est pas le cas ici. Le langage de script pour l'UR est également très, très simple à apprendre et à utiliser. »

Nous étions vraiment fiers de notre capacité à responsabiliser le robot en lui donnant des capteurs et des capacités de prise de décision, puis à agir en conséquence.

Heather Kerrick, Senior Research Engineer
Révolutionner les chantiers

Révolutionner les chantiers

Les robots sur le chantier sont rares, en grande partie parce que les robots industriels traditionnels doivent fonctionner dans des cages de sécurité et ne peuvent pas être facilement déplacés. Les caractéristiques de sécurité intégrées d'Universal Robots leur permettent de travailler aux côtés des humains sans protection. Cela a permis au prototype d'assistant robotique d'Autodesk de passer d'une tâche à l'autre, comme découper des plaques de plâtre prédéfinies. Robot collaboratif UR10, Autodesk, États-Unis

Repousser les limites de la perception de la robotique

Repousser les limites de la perception de la robotique

« L'une des choses les plus intéressantes que nous avons apprises du projet HIVE était que les personnes ayant beaucoup d'expérience en robotique étaient très impressionnées par ce que nous pouvions faire avec tous les capteurs, alors que les personnes qui n'avaient jamais travaillé avec la robotique le tenaient pour acquis. Ils ont supposé que c'était ainsi que cette technologie fonctionnait », raconte Heather Kerrick, ingénieure de recherche principale au laboratoire de robotique d'Autodesk. Robot collaboratif UR10, Autodesk, États-Unis

Intégration transparente de la technologie vocale

Intégration transparente de la technologie vocale

Autodesk a construit un logiciel d'activation vocale, permettant à l'opérateur de simplement dire à l'UR10 quand découper la cloison sèche. Robot collaboratif UR10, Autodesk, États-Unis

Libérer l'innovation dans la construction

Libérer l'innovation dans la construction

L'objectif de la construction du pavillon HIVE était de permettre aux utilisateurs de faire l'expérience d'une intégration transparente entre la fabrication robotique, les dispositifs portables, le suivi RFID et l'intelligence intégrée dans les pièces de construction. Le projet HIVE était une collaboration entre Autodesk Robotics Lab, l'Université ICD de Stuttgart et les participants de l'Université Autodesk. Robot collaboratif UR10, Autodesk, États-Unis

Redéfinir la construction sur site avec une intégration transparente

Redéfinir la construction sur site avec une intégration transparente

« Les robots UR ont été en mesure d'offrir des mouvements très précis et des mesures très précises qui auraient été difficiles à faire pour un humain sur place, de sorte que l'humain n'avait pas besoin d'autant d'outils ou d'équipements de mesure. Ils ont pu se rendre au robot, obtenir la pièce dont ils avaient besoin, puis la ramener sur un chantier », explique Heather Kerrick, ingénieure de recherche chez Autodesk, dont l'équipe a réussi à créer la RUCHE en trois jours.
Robot collaboratif UR10, Autodesk, États-Unis

Innovation Safety-first - Empowering agile experimentation »

Innovation Safety-first - Empowering agile experimentation »

« L'une des principales raisons pour lesquelles nous avons choisi Universal Robots est qu'il est sécuritaire de travailler à proximité. Je pouvais littéralement connecter le robot à mon ordinateur portable, travailler à côté et parcourir rapidement nos expériences sans me soucier des protocoles de sécurité qui ralentissaient les choses. C'était très important pour nous de progresser dans ce projet », explique Yotto Koga, architecte logiciel chez Autodesk.
Robot collaboratif UR10, Autodesk, États-Unis

Transformer l'expression artistique grâce à des commandes rationalisées

Transformer l'expression artistique grâce à des commandes rationalisées

L'architecture ouverte des robots UR facilite le flux des commandes. Le robot UR10 a pu dessiner R2D2 en tombant amoureux d'une boîte aux lettres grâce à un programme simple qui lui a permis de suivre les trajectoires d'un dessin vectoriel projeté sur une toile.
Robot collaboratif UR10, Autodesk, États-Unis

Défis d'automatisation résolus

  • Manutention et assemblage précis des variantes du produit
  • Dessin à travers le streaming de commandes
  • Processus de coupe activés via des commandes vocales et l'apprentissage automatique
  • Fermer la collaboration homme-robot dans le cadre du chantier

Facteurs clés

  • Interface de programmation ouverte collaborative et sûre
  • permettant une diffusion facile des commandes

Tâches résolues par des robots collaboratifs

  • Assemblage
  • Prendre et placer le
  • dessin de coupe

Contactez Universal Robots

Des milliers d'entreprises comptent sur les robots collaboratifs pour...

  • Augmenter la productivité
  • S'adapter à la demande changeante des produits
  • Améliorer le bien-être et la fidélisation des employés
  • Faire face aux pénuries de main-d'œuvre
Bureau local
  • Universal Robots A/S - France
  • 13-17 rue Pagès
  • 92150 Suresnes
Nous contacter: +33 1 76 40 11 00