Le cabot de ponçage offre une augmentation de 40 % du débit

Automatisation chez Andrew Pearce Bowls

Regardez les avantages du cobot UR5e livré à Andrew Pearce Bowls

En bref

Le fabricant d'articles de table en bois du Vermont a déployé avec succès un robot collaboratif UR5e pour gérer le ponçage de finition des planches à découper. Le nouveau collègue robot, nommé « Sandrew » par le personnel, a augmenté de 40 % le débit de production, ce qui a permis au robot de se rembourser en seulement deux mois.

La transformation de l'entreprise

Andrew Pearce Bowls a commencé à se pencher sur l'automatisation, car une ponceuse manuelle a été promue à un tourneur de finition, laissant ouvert un poste qui s'est avéré difficile à combler. « Il est difficile de recruter quelqu'un pour se tenir à une table à courant descendant et des planches à découper pendant huit heures », explique Alex Drew, ingénieur d'application chez Andrew Pearce Bowls. « Le ponçage devenait vraiment le point d'étranglement de notre production. »

Andrew Pearce Bowls

Industrie Meubles et équipements
Pays United States
Nombre d’employés 25
Cobots utilisés UR5e

Comment ils l'ont fait

Regardez de plus près le processus et les détails clés pour réussir la transition des processus manuels à l'automatisation avec des robots collaboratifs

Deux mois de retour sur investissement et une augmentation de 40 % du débit

Deux mois de retour sur investissement et une augmentation de 40 % du débit

Le directeur de production d'Andrew Pearce a examiné de près les mesures de la performance de son cobot UR5e. « Nous finissons essentiellement par économiser environ 20 % du temps que la ponceuse passerait sur la planche à manutentionner le ponçage de finition », explique-t-il. « Il ne s'agit pas de les remplacer, mais simplement de réduire le temps nécessaire pour passer d'un produit brut à un produit fini, ce qui se traduit par une augmentation d'environ 40 % du débit. «

En examinant les coûts globaux du robot et de sa mise en œuvre, Welch estime que le retour sur investissement (ROI) du robot est d'environ deux mois. « Le robot UR est devenu une partie intégrante de notre plan d'affaires cette année », dit-il. « Nous avons augmenté de plus de 20 %, nous espérons donc poursuivre cette croissance l'année prochaine, et le fait d'avoir l'application UR va nous aider à y parvenir. »

Changements rapides de produit

Changements rapides de produit

L'équipe d'Andrew Pearce a construit le montage qui permet à l'UR5 de changer son propre papier de verre en interne. La cellule comprend également un gabarit de retournement en forme de V qui permet au cobot de retourner la planche à plus de 45 degrés afin qu'il puisse la ramasser et poncer la face inférieure sans aucune intervention manuelle. « Il peut littéralement se déplacer à travers des planches à découper complètes, 10 à 15 à la fois, en fonction du nombre de pièces que nous pouvons insérer du côté de l'entrée et de la sortie », explique l'ingénieur d'application d'Andrew Pearce, soulignant que les changements sont également faciles à gérer. « Nous faisons n'importe quoi, des planches à découper de 17 x 17 pouces, jusqu'aux petits ornements. Passer d'un produit à l'autre est super simple. Le programme s'arrête, vous mettez tout ce sur quoi vous devez travailler dans la table d'alimentation, puis vous ouvrez simplement un nouveau programme et vous l'exécutez. »

Application de ponçage programmée en interne

Application de ponçage programmée en interne

Le UR5e est équipé de la pince et du kit de ponçage AirPick certifiés UR+ de Robotiq. Le kit comprend des accessoires de contrôle de l'air, un outil orbital, un support de ponçage, un logiciel contrôlant le capteur de force/couple du cobot UR et un support de montage, tous contrôlés par un « URCap » ; une poignée de main logicielle entre les périphériques et le bras du cobot UR, accessible directement via le pendentif d'apprentissage du cobot.

Le logiciel permet à l'utilisateur d ‘« enseigner » au robot son modèle de ponçage. L'ingénieur d'application d'Andrew Pearce admet volontiers qu'il n'avait aucune expérience en robotique avant de se lancer dans ce projet. « Mais toute chance d'apprendre quelque chose est toujours très excitante. La programmation et l'interface avec le robot étaient étonnamment simples et faciles à comprendre », explique Drew.

Demandes futures

Demandes futures

Bientôt, le ponçage de finition ne sera pas la seule tâche, « Sandrew » – le nom que le personnel a donné à l'UR5e - peut ajouter à son CV. L'équipe d'Alex Pearce Bowls a ajouté un autre produit certifié UR+ au cobot UR5 ; le Flexx Reference de Flexxbotics, une solution logicielle/matérielle dotée d'un mécanisme de verrouillage avec un décalage relatif qui élimine la nécessité de mettre à jour les points de cheminement du cobot UR et se déplace chaque fois que le cobot ou la cellule de travail se déplace. « Avec Flexx Reference, nous serons en mesure de placer le robot sur une base mobile et de le déplacer pour charger et décharger nos machines de marquage laser. Peut-être que nous ajouterons également un UR10e pour faire l'entretien de la machine CNC à un moment donné », explique Welch. « Nous voyons tellement de nouvelles possibilités dans le magasin et de futures ouvertures sur la route qui permettraient plus d'automatisation maintenant. »

Nous avons augmenté de plus de 20 %, nous espérons donc poursuivre cette croissance l'année prochaine, et le fait d'avoir l'application UR va nous aider à y parvenir.

Mike Welch, Production manager at Andrew Pearce Bowls

La solution

L'équipe a rencontré le distributeur d'Universal Robots, Motion AI (anciennement Axis New England), qui leur a montré comment les robots gèrent les tâches de ponçage.

« Nous avons réalisé qu'en ayant un robot qui prend en charge le ponçage, il devient simplement un autre outil qui ne remplace aucune des techniques de l'Ancien Monde que nous utilisons dans notre travail manuel », explique Mike Welch, directeur de production chez Andrew Pearce Bowls.

Les robots collaboratifs (cobots) d'Universal Robots (UR) n'étaient pas la seule option d'automatisation envisagée par Andrew Pearce Bowls. « Nous nous sommes retrouvés avec des cobots UR en raison du logiciel non propriétaire et des sorties numériques et analogiques qui nous ont permis d'ajouter des périphériques supplémentaires dans le processus de fixation et d'outillage », explique Welch.

« En fin de compte, l'enseignement et l'apprentissage en ligne par le biais d'UR, de Robotiq et de notre fournisseur local, Axis New England, nous ont fourni beaucoup de ressources. Nous nous sommes donc sentis à l'aise de ne pas être laissés pour compte sans savoir comment gérer cela. »

Défis d'automatisation résolus :

  • Application de ponçage programmée en interne
  • Capacité à poncer une grande variété de lots de produits à court terme de planches à découper
  • Problèmes d'arrêt forcé du robot de dépannage avec succès lors de la manipulation de pièces plus grandes

Facteurs clés de valeur :

  • Capacité à augmenter le débit de production de 40 % avec le personnel existant
  • Roi en seulement deux mois
  • L'amélioration de l'environnement de travail renforce le moral des employés

Tâches résolues par des robots collaboratifs

  • Le cobot UR5e gère l'ensemble du cycle de ponçage de finition des planches à découper

Contactez Universal Robots

Des milliers d'entreprises comptent sur les robots collaboratifs pour...

  • Augmenter la productivité
  • S'adapter à la demande changeante des produits
  • Améliorer le bien-être et la fidélisation des employés
  • Faire face aux pénuries de main-d'œuvre
Bureau local
  • Universal Robots A/S - France
  • 13-17 rue Pagès
  • 92150 Suresnes
Contactez-nous: +33 1 76 40 11 00