Lorsque les travailleurs effectuent manuellement la tâche, il y a des erreurs qui causent la mise au rebut. Contrairement au processus manuel, l'utilisation de robots produit le même nombre de travaux dans le même laps de temps à chaque fois. Lorsque vous déployez des robots, vous avez du temps libre pour effectuer différentes tâches. Vous n'avez pas à vous soucier qu'ils s'arrêtent pour pouvoir vous concentrer sur d'autres choses. « Nous avons pu améliorer considérablement la productivité. Nous fonctionnons maintenant 24 heures sur 24 et, par rapport à avant l'installation d'Universal Robots, la productivité du processus de moulage des clés automobiles s'est améliorée de 20 % », a déclaré M. Yoshizawa. En ce qui concerne la maintenance, il existe une formation et un soutien de la part des partenaires d'Universal Robots. Après avoir reçu la formation, vous êtes en mesure d'enseigner et d'entretenir les robots vous-même. Mieux comprendre les robots vous donne également la confiance nécessaire pour gérer tout ce qui pourrait mal tourner. « À l'avenir, nous voulons déployer encore plus de robots et automatiser la découpe de la grille dans le processus de moulage pour stimuler davantage la productivité », a conclu M. Yoshizawa.