Une tournée Collaborate welding tour dédiée au soudage automatisé

Il s’agit d’un métier en tension pour un savoir-faire de haut niveau, indispensable à l’industrie. Le métier de soudeur n’a pourtant pas la cote auprès des jeunes travailleurs et doit aussi faire face à des défis de productivité et compétitivité. Dans ce contexte, Universal Robots organise le Collaborate Welding Tour, une nouvelle tournée dédiée au soudage automatisé dans toutes les grandes régions industrielles françaises. Elle se déroulera de septembre à novembre 2022.

Une tournée Collaborate welding tour dédiée au soudage automatisé
Une tournée Collaborate welding tour dédiée au soudage automatisé

Selon le cabinet de recrutement Randstad, quelques 6.000 postes de soudeurs seraient vacants en France.

Parmi les principaux enjeux du soudage rencontrés par les entreprises françaises :

  • Pénurie de soudeurs
  • Coûts élevés de soudage (main d’œuvre, reprise/rebut, coûts des opérations de post-soudure…)
  • Nécessité d'accroître la productivité
  • Cotation clients et délais de production
  • Compétitivité et concurrence étrangère

Dans ce contexte, les TPE/PMI sont en première ligne et ont compris l’urgence de moderniser leurs équipements de production : elles envisagent notamment de nouveaux investissements tournés vers les technologies 4.0. Mais par où commencer ? La cobotique - et ses bras robotisés légers travaillant avec les humains - offre une solution abordable permettant de franchir le cap de l’automatisation.

Découvrir l’univers des cobots de soudage

La robotique collaborative sera au centre de la tournée Collaborate Welding Tour organisée à l’initiative d’Universal Robots entre septembre et novembre 2022. En collaboration avec voestalpine Böhler Welding et ses distributeurs et intégrateurs, elle fera étape dans toutes les grandes régions industrielles françaises : Guilberville (Manche), Le Havre, Périgueux, Brest, Colmar, Strasbourg, Marseille, Valence, Lyon, Nantes, Clermont-Ferrand, Yutz (Moselle)

Le Collaborate Welding Tour viendra à votre rencontre pour vous présenter les cobotsles outils et les solutions de cobotique spécifiques au soudage. Près d’une quinzaine d’ateliers sont prévus au cours desquels nous voulons faire découvrir tous les avantages de la cobotique.

Lors de chacun de ces évènements, vous pourrez voir nos solutions en action et découvrir les réussites d’entreprises comme la vôtre.

Le Collaborate Welding Tour inclut également un atelier en ligne dédié au soudage automatisé, qui se tiendra le 20 septembre à 14h30 (replay disponible par la suite).

Des applications concrètes de soudage en démonstration

Nous vous présenterons notre écosystème de solutions Universal Robots+, destiné aux entreprises recherchant des solutions d’automatisation plug & play adaptées à leurs besoins. A cet effet, Universal Robots coopère avec de nombreuses entreprises telles que GYS, Fronius, Migatronic, Robotiq, Voestalpine Böhler Welding, Ultraflex... et bien d’autres.

Lors de chaque événement, les participants pourront découvrir l’étendue de la gamme de cobots Universal Robots et de solutions certifiées pour différents procédés de soudure parfaitement compatibles avec les modèles UR5e et UR10e.

Notre partenaire voestalpine Böhler Welding présentera notamment le CO-BRO®, son approche révolutionnaire du soudage assisté par robot. Avec cette solution, les investissements initiaux sont considérablement réduits, la programmation du système est extrêmement simple et le résultat final est une augmentation notable de l‘efficacité et de la qualité pour l‘ensemble du processus de soudage.

A travers cette tournée régionale, Universal Robots souhaite améliorer encore davantage l’expérience utilisateur en facilitant l’intégration de nos équipements. Notre stratégie s’oriente de plus en plus vers une approche par applications : nous offrons à nos clients des outils clé en main pour remplir certaines tâches. Notre écosystème couvre également d’autres applications du travail du métal comme le ponçage, le polissage, le coupage, l’ébavurage…

Notre ambition est d’aller vers toujours plus de facilité de déploiement pour favoriser l’adoption de nos cobots auprès des PME. Pour Universal Robots, la réindustrialisation s’introduit par une logique d’écosystèmes productifs locaux. Il s’agit du seul moyen de recréer de vrais circuits courts.

Pourquoi la robotique collaborative est un atout pour la soudure ?

L’automatisation dans le domaine du soudage peut résoudre des défis sans précédents. Toutefois, toutes les solutions robotiques ne sont pas identiques. En effet, les robots dits « traditionnels » sont grands, encombrants, enfermés dans une cage, conçus pour une production en grande série et nécessitent une programmation complexe. A l’origine, ces robots ont été conçus pour l’industrie automobile et ne sont plus adaptés aux environnements à faible volume et à forte mixité de la plupart des petites opérations de soudage.

TBD

MT Solar dans le Montana, qui a déployé le kit d’application de soudage cobot alimenté par l’UR10e de Vectis Automation.

De son côté, le soudage avec un robot collaboratif présente de nombreux avantages : réduction des coûts, augmentation de la productivité et flexibilité. Ajoutons que n’importe quel soudeur peut manier et contrôler parfaitement un cobot, sa programmation étant simplifiée. De cette manière, les hommes travaillent avec des robots, pas comme des robots !

En outre, les cobots nécessitent peu d'espace et peuvent être rapidement déplacés et reconfigurés pour des changements de référence ou de programmation dans la plupart des applications industrielles. Ils offrent une précision et une répétabilité élevées limitant les reprise et réduisant les rebuts.

De plus en plus utilisés partout dans le monde, les bras robotiques se sont également fait une place de choix en France.

Que ça soit avec les grands groupes qui ont défriché les usages, ou des PME qui ont aussi fait le choix d’accueillir des cobots pour mettre en place des projets de soudage automatisé (ajouter lien vers le blog #1). Et ce depuis déjà plusieurs années, avec systématiquement à la clé une hausse de la productivité mais surtout de meilleures conditions de travail pour les opérateurs voire dans certains cas une hausse de effectifs.

Votre TPE/PME cherche à booster sa compétitivité et sa capacité à produire dans les meilleures conditions et en local ? Le Collaborate Welding Tour est fait pour vous... et il se tiendra certainement un événement près de chez vous. Pour le découvrir, rendez-vous ici !

Universal Robots France

Universal Robots France

Nous pensons que la robotique collaborative peut profiter à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur activité. C'est pourquoi depuis 2008, nous commercialisons de petits robots flexibles, facilement programmables et peu couteux, avec lesquels est possible de collaborer en toute sécurité. Et grâce à cette philosophie, nos cobots sont aujourd'hui déployés dans plus de 50 pays, faisant de nous le numéro 1 mondial du robot collaboratif.

Bureau local
  • Universal Robots A/S - France
  • 13-17 rue Pagès
  • 92150 Suresnes
Nous contacter: +33 1 76 40 11 00