<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Aller au contenu principal

Ergonomie, précision et rendement : quand les cobots se mettent au service de la qualité

On n’en a pas forcément conscience, mais le contrôle qualité peut bel et bien constituer un frein à la production. Et pour cause, ce travail peut s’avérer physiquement exigeant et extrêmement répétitif. Les employés se retrouvent à passer des heures à placer des pièces dans des gabarits, à maintenir des scanners immobiles ou à répéter les mêmes mesures au cours de longues journées de travail. Au bout de quelques heures, la fatigue est inévitable et il devient de plus en plus difficile de maintenir un haut degré de précision, même pour du personnel expérimenté.

Pour les entreprises qui en sont aux prémices de leur parcours d’automatisation, c’est souvent à ce stade que les robots collaboratifs entrent en jeu. Mais ne vous y méprenez pas, ils n’ont pas vocation à remplacer la main-d’œuvre. Au contraire ! Ils sont conçus pour rendre le travail d’inspection plus stable et plus durable.

Qui dit meilleure ergonomie, dit meilleure qualité

Précision et concentration, tels sont les maîtres mots de l’inspection qualité. Lorsque le travail implique des mouvements répétitifs et inconfortables ou le fait de tenir des outils pendant de longues périodes, l’effort physique augmente la charge cognitive… tout comme la variabilité.

En prenant en charge les aspects répétitifs et physiquement exigeants de cette opération, les cobots viennent rebattre les cartes. Ils chargent et déchargent les équipements, positionnent les pièces ou maintiennent les caméras et les scanners en place. De leur côté, les opérateurs restent chargés d’interpréter les résultats et de prendre les décisions, mais ils n’ont plus à supporter la charge physique du processus.

À l’arrivée, c’est davantage de confort pour les employés, et de cohérence pour l’inspection.

Contrôle qualité chez Verus Digital

La cohérence est essentielle, en particulier aux débuts de l'automatisation

En matière de répétabilité, les cobots font figure de référence. Ils effectuent le même geste, à la même vitesse, à chaque cycle. En inspection et en métrologie, cette cohérence contribue directement à la précision des mesures.

Pour les équipes novices en matière d’automatisation, les robots collaboratifs constituent souvent une première étape bien pratique. Ils s’intègrent en effet dans les cellules de travail existantes, fonctionnent en toute sécurité aux côtés des opérateurs - après une évaluation des risques - et sont beaucoup plus faciles à redéployer que les systèmes d’automatisation fixes. Une flexibilité absolument essentielle dans les environnements avec une forte diversité de produits et où les exigences d’inspection ont tendance à changer fréquemment.

Plutôt que de repenser l’ensemble d’un processus qualité, vos opérateurs peuvent automatiser une tâche répétitive… et gagner en confiance !

Les domaines dans lesquels les cobots facilitent déjà les tâches d’inspection

Les cobots sont couramment utilisés pour des tâches d’inspection et de métrologie dans les secteurs de la métallurgie, de l’automobile, de l’aérospatiale, du médical et de la fabrication en général.

Parmi les applications types, on peut citer :

• L’inspection par jauges et par vision, où un positionnement constant permet une inspection complète plutôt qu’un échantillonnage ;

• La numérisation 3D, où le montage de scanners portatifs sur des cobots réduit la fatigue, améliore la répétabilité et protège les équipements coûteux ;

• L’assistance métrologique, où les cobots chargent et déchargent les machines à mesurer tridimensionnelles (MMT) ou autres systèmes similaires avec une synchronisation et des mouvements constants.

Dans la fabrication de suspensions, par exemple, où la qualité est primordiale, l’introduction de cobots dans les processus d’inspection ouvre la voie à une inspection à 100 %, réduit la fatigue des opérateurs et instaure des flux de qualité plus prévisibles.

Contrôle qualité chez BWIndustrie

Un meilleur rendement sans stress ajouté

On a tendance à craindre que l’automatisation n’accélère l’inspection au détriment de la rigueur. Dans la pratique, avec les cobots, ce n’est pas du tout le cas.

En prenant en charge les tâches manuelles répétitives, ils stabilisent les cycles et la variabilité due à la fatigue diminue. Les employés, quant à eux, ne sont pas contraints de se précipiter pour suivre le rythme de la production. Si le rendement augmente, c’est avant tout parce que le processus est plus régulier, et non parce que les opérateurs sont soumis à davantage de pression.

Pérenniser la profession d’inspecteur qualité

C’est un fait. Il est de plus en plus difficile de recruter et de fidéliser du personnel qualifié dans le domaine de la qualité. Les postes pour lesquels prédominent les mesures manuelles répétitives sont en effet moins attractifs, en particulier pour les jeunes ingénieurs.

En revanche, quand les cobots se chargent du chargement, du positionnement ou de la prise en charge des outils, les professionnels de la qualité peuvent se concentrer sur l’analyse des résultats, la gestion des exceptions et l’amélioration des processus. Le rôle devient alors plus analytique et moins exigeant physiquement. Le résultat ? Un personnel fidélisé et des connaissances pérennisées !

Contrôle qualité chez Isycod

Quand les cobots deviennent les meilleurs alliés des opérateurs

Les cobots ne conviennent pas à toutes les tâches d’inspection, car l’effort d’intégration et la clarté des processus restent des facteurs essentiels. Les robots collaboratifs s’avèrent particulièrement intéressants lorsque le travail d’inspection est répétitif, physiquement exigeant et sensible à la variabilité.

Pour de nombreuses équipes chargées de la qualité, les cobots représentent un point de départ pratique qui améliore la précision, protège aussi bien les employés que le matériel, et stabilise le débit.

Avatar

Universal Robots France

Nous pensons que la robotique collaborative peut profiter à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur activité. C'est pourquoi depuis 2008, nous commercialisons de petits robots flexibles, facilement programmables et peu couteux, avec lesquels est possible de collaborer en toute sécurité. Et grâce à cette philosophie, nos cobots sont aujourd'hui déployés dans plus de 50 pays, faisant de nous le numéro 1 mondial du robot collaboratif.