Deux salons, un millier de possibilités pour stimuler sa productivité grâce à la cobotique. Voici ce que l’on pourrait retenir de la participation de nos partenaires aux récents rassemblements dédiés à la vitiviniculture. Retour sur les rendez-vous au cours desquels nos cobots ont fait forte impression auprès des acteurs majeurs de la vigne.

Récemment, deux rendez-vous incontournables de la vitiviniculture se sont tenus : les salons Viti Vini et Vinitech-Sifel. L’objectif ? Mettre en lumière les dernières innovations au service de tous les acteurs du secteur. C’est pour leur faire découvrir l’étendue des possibilités qu’offrent nos robots collaboratifs - notamment en matière de palettisation et de conditionnement - que plusieurs de nos partenaires historiques ont répondu présent. Pour observer de plus près les solutions cobotiques Universal Robots exposées, nos Channel Development Managers Martin Duterte, Geoffrey Guitton et Florian Van Malleghem se sont rendus sur place pour nous faire vivre au plus près ces manifestations durant lesquelles nos cobots ont brillé… sans modération.
Du 15 au 18 octobre dernier, s’est déroulée la treizième édition du salon Viti Vini au Millésium d’Épernay. Sur le stand d’Aube Maintenance Services, notre distributeur Sysaxes a offert une belle vitrine à l’UR20-PE20. Le grand cru des solutions de palettisation a de nouveau démontré qu’il pouvait s’occuper de tous types de palettes. Désormais doté d’une charge utile de 25 kg, il peut tout à fait palettiser des cartons ou boites de vin et ainsi réduire drastiquement la pénibilité des opérations de fin de ligne dans le domaine de la vitiviniculture.

« L’UR20-PE20, par sa charge utile élevée et sa simplicité d’utilisation déconcertante, est une avancée majeure pour la palettisation automatisée », avance Éric Rosello, co-gérant de Sysaxes. « Avec cette solution clé en main, on peut inclure des schémas en un temps record et gérer les trajectoires ainsi que la force à sa guise, ce qui la rend particulièrement adaptée pour les palettes de vin ».
Autre événement immanquable de la vitiviniculture, le salon international Vinitech-Sifel organisait sa vingt-quatrième édition au Parc des Expositions de Bordeaux. L’occasion rêvée pour nos distributeurs CIR et Sterkelec, mais aussi pour notre intégrateur Aerospline, de montrer à des acteurs du vin du monde entier le potentiel de nos cobots.
Ainsi, du 26 au 28 novembre, CIR et Sterkelec ont sorti les cartons de vin et leur mini-convoyeur pour faire de l’UR20-PE20 la star du salon. Cette solution, désormais disponible en LOA, a une fois de plus su convaincre les visiteurs des bénéfices qu’elle peut apporter, notamment d’importants gains de productivité. « L’un des gros points forts de l’UR20-PE20 est son faible encombrement, ce qui le rend facilement déployable, quel que soit l’environnement de production», assure Valentin Laval, ingénieur technico-commercial chez CIR. « On peut l’équiper avec un très large éventail de préhenseurs - issus de l’écosystème UR+ - ce qui en fait un candidat redoutable pour s’attaquer à tous types de cartons de vin ! ».

À Samuel Argentin, ingénieur technico-commercial chez Sterkelec d’ajouter : « C’est avec une grande fierté que nous exposons un tel concentré d’innovation. Nous avons ici affaire à un palettiseur automatisé qui satisfait systématiquement le client. Et pour cause, l’UR20-PE20 a une telle polyvalence dans l’univers de la palettisation qu’il peut s’adapter à tous les secteurs. Bien évidemment, les fins de ligne vinicultrices ne sont pas en reste ».

Mais ce n’est pas tout ! Notre intégrateur girondin AeroSpline évoluait à domicile pour nous présenter son astucieuse solution de conditionnement, articulée autour d’un UR20 et destinée à disposer des bouteilles « tirées-bouchées » (après remplissage et bouchage) dans des bacs de vieillissement. Une prouesse pour AeroSpline, acteur historique de l’aéronautique, qui n’est pas avare en idées d’applications de conditionnement. « Concrètement, le cobot UR20 saisit les bouteilles par dix, ce qui correspond à une rangée, pour les déposer avec soin dans le bac, à l’aide d’un préhenseur spécifique développé pour cette application», précise Maxime Hardouin, président d’AeroSpline. « Cette solution est donc idéale pour maximiser la productivité du client ».

Vous l’aurez compris, nos cobots ne reculent devant aucun défi : vitiviniculture, mais aussi brassiculture, ne sont que des exemples parmi bien d’autres secteurs pour lesquels nous pouvons apporter une solution adaptée.
Parlez-en à l'un de nos experts en automatisation dès aujourd'hui !