Robots Collaboratifs, un succès pour les entreprises en électroniques et technologies

Très utilisés dans l’industrie automobile et des transports, les robots collaboratifs sont un succès pour les entreprises en électroniques et de technologies. Précis, flexibles et ergonomiques, ils permettent de soulager les hommes sur la chaîne de production et de gagner en productivité.

Robots Collaboratifs, un succès pour les entreprises en électroniques et technologies
Robots Collaboratifs, un succès pour les entreprises en électroniques et technologies

Très utilisés dans l’industrie automobile et des transports, les robots collaboratifssont un succès pour les entreprises en électroniques et de technologies. Précis, flexibles et ergonomiques, ils permettent de soulager les hommes sur la chaîne de production et de gagner en productivité.

Comment la cobotique augmente la production et réduit les coûts

L’industrie de l’électronique et des nouvelles technologies est un secteur en perpétuelle évolution, qui demande aux entreprises d’être extrêmement réactives et de s’adapter aux innovations rapides de la production, qui nécessitent une marge d'erreur minime. De fait, faire appel à la robotique collaborative permet de mieux suivre ces changements et de pouvoir s’adapter aux mutations du milieu tout en répondant à la demande des clients. Les cobots, de par leur grande précision, sont parfaitement adaptés à des tâches de grande technicité, où l’on doit manipuler des matériaux fragiles tels que ceux utilisés dans les secteurs des nano-technologies.

Les robots collaboratifs présentent l’avantage d’être flexibles et de jouir d’une grande adaptabilité sur toutes les opérations. Ainsi, ils peuvent être utilisés sur plusieurs points de la chaîne de production, dans des tâches plus ou moins précises et techniques. Grâce à une utilisation très simple, les cobots se programment et se personnalisent rapidement. Ils s’intègrent à un environnement de travail existant, et peuvent être manipulés lorsque nécessaire très aisément de par leur accessibilité (pas de protection de sécurité les entourant, ergonomie, etc.). La machine devient alors complémentaire de l’homme, qui travaille en collaboration avec cette dernière, sans pour autant voir son travail dénaturé.

Les ROBOTS COLLABORATIFS apportent une nouvelle dimension à la technologie de l'ingénierie

TBD

Une fois acheté, un cobot est vite rentabilisé : l’investissement ne nécessite pas un fort endettement, dans la mesure où les coûts de production seront rapidement réduits. Pour une entreprise qui souhaite s’améliorer en flexibilité et en polyvalence, les cobots sont une solution innovante et efficace. Ils s’adaptent aussi bien à une chaîne de production à grande échelle qu’à une production limitée. Enfin, les cobots offrent la possibilité d’optimiser le rendement en diminuant la durée des cycles de production et permettent de solutionner les problèmes de manque de main d’oeuvre ou d’absentéisme, qui ont un impact négatif sur le rythme de production.

Dans les entreprises spécialisées en électronique et en nouvelles technologies, la robotique collaborative permet d’instaurer une nouvelle façon de produire. L’augmentation de la précision d’une part et la réduction des coûts de l’autre font des cobots des atouts majeurs pour ce domaine industriel en pleine expansion.

Universal Robots France

Universal Robots France

Nous pensons que la robotique collaborative peut profiter à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur activité. C'est pourquoi depuis 2008, nous commercialisons de petits robots flexibles, facilement programmables et peu couteux, avec lesquels est possible de collaborer en toute sécurité. Et grâce à cette philosophie, nos cobots sont aujourd'hui déployés dans plus de 50 pays, faisant de nous le numéro 1 mondial du robot collaboratif.

Bureau local
  • Universal Robots A/S - France
  • 13-17 rue Pagès
  • 92150 Suresnes
Contactez-nous: +33 1 76 40 11 00