<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Aller au contenu principal

Alliance robots-intelligence artificielle : des changements déjà perceptibles au sein de l’industrie

Son nom est sur toutes les lèvres ces derniers temps. Et pour cause, l’IA est destinée à apporter de nombreux changements dans tous les secteurs professionnels et tout particulièrement au sein de l’industrie manufacturière. Dans ce billet, Anders Beck, Vice President Strategy & Innovation chez Universal Robots, nous explique le potentiel de cette technologie alliée aux cobots, et comment l’exploiter au mieux pour en tirer le meilleur bénéfice dans l’industrie.

Alliance robots-AI : changements déjà perceptibles
Alliance robots-AI : changements déjà perceptibles

Il fait débat depuis quelques années : le concept d’intelligence artificielle (IA). Cette nouvelle technologie, qui pourrait transformer notre société en profondeur, apporte son lot de questionnements quant à son intégration dans le monde professionnel, en particulier dans le secteur de l’industrie manufacturière. En facilitant bon nombre de tâches complexes et variées, démarche déjà initiée par l’automatisation, elle est vouée à avoir un impact conséquent. Anders Beck, Vice President Strategy & Innovation chez Universal Robots, nous explique comment l’IA peut apporter des bénéfices aux entreprises industrielles.

Une technologie qui a des points communs avec la réflexion humaine

À la différence des robots, les opérateurs de l’industrie peuvent reconnaître des objets distinctement même dans un espace désordonné. Et pour cause, l’être humain dispose d’une capacité de raisonnement qui s’appuie sur des conclusions fondées sur des expériences. Les IA, qui contrairement aux robots peuvent traiter des informations selon des algorithmes préprogrammés ou apprendre à partir de données, sont capables de reproduire de manière assez similaire ces caractéristiques. Elles peuvent, par exemple, prélever des objets non distincts dans un bac, une tâche que la robotique traditionnelle n’était pas habilitée à réaliser mais désormais possible grâce à l’IA.

De manière plus concrète, l’IA peut être dotée d’algorithmes de vision 3D ou 4D en temps réel qui permettent à des outils comme les robots collaboratifs (cobots) de fonctionner dans un environnement variable. Ces derniers, flexibles et mobiles, assistent l’opérateur en l’allégeant des tâches répétitives et pénibles. Cette nouvelle compétence a pour résultat une plus grande efficacité et rapidité, surtout dans les applications comme le pick & place, puisque les objets n’ont pas à être disposés de manière ordonnée.

Grâce à l'utilisation de scanners et de caméras, la technologie « vision 4D » peut identifier les objets les plus faciles à saisir et indiquer au cobot le chemin le plus rapide et sécurisé pour les manipuler. Le cobot reçoit des données sur l'estimation de la position et la planification de la trajectoire, ce qui lui garantit un chemin sûr et sans collision pour atteindre son objectif.

Savoir traiter les variations sans passer par la case programmation

Dans leur grande la majorité, les solutions d’automatisation industrielles sont programmées pour manipuler des objets prédéfinis en termes de poids et de dimensions. Bien qu’elles puissent être reprogrammées pour accomplir d’autres tâches et manipuler d’autres objets, celles-ci reposent sur les indications d’un professionnel qui guide le robot vers l’objet à manipuler et la tâche à accomplir.

Or, l'IA - technologie capable de "penser" par elle-même et de prendre des décisions sans instruction préalable - représente une réelle valeur ajoutée pour le secteur de la logistique sur des tâches telles que le kitting, le picking ou la dépalettisation.

Et pour cause, grâce aux technologies d'IA fondées sur la visualisation 3D ou 4D par caméras, les cobots peuvent saisir divers objets, quelle que soit leur forme ou leur taille. La programmation de la tâche ou du mouvement n’étant pas nécessaire, les opérateurs bénéficient d'une plus grande flexibilité, perdent moins de temps, et peuvent se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.

Fluidité et flexibilité de mouvement en temps réel, les deux grands apports de cette technologie

Grâce au « guidage temps réel », l'IA permet aux robots industriels de gérer aisément les variations de position, de forme ou de mouvement, générant leurs trajectoires sans préprogrammation. Accordant encore plus de flexibilité aux robots, ces derniers peuvent générer des mouvements en temps réel pour des tâches aussi complexes que l'assemblage, la préhension, le vissage ou l’inspection, et ce même lorsque la position des machines ou des objets varie constamment.

D’autres technologies basées sur l'IA accordent aux robots la capacité de gérer les variations et les pièces mobiles, voire de leur conférer le sens du toucher. Traitant de grandes quantités de données 3D à haute fréquence, ces technologies identifient la position et l'orientation d'une pièce, et ajustent la trajectoire du robot en temps réel. Cela en fait une solution idéale pour l'assemblage, la manipulation, la finition et les essais.

Une technologie constamment perfectible, pour perfectionner l’industrie

Les avantages de cette nouvelle synergie entre l'IA et les cobots sont indubitables pour les entreprises manufacturières. Qu'il s'agisse de la pénurie de main-d'œuvre, de l'amélioration des conditions de travail des salariés ou de l'augmentation de la qualité ou de la productivité des pièces produites, les opérateurs sont désormais en mesure de résoudre des tâches extrêmement complexes, et ce dans tous types d’environnements.

Parallèlement, l’IA autorise un niveau de flexibilité et de simplicité inédit qui, allant de pair avec la cobotique, permet d’améliorer la rentabilité et la durabilité. Elle offre effectivement un avantage majeur dans le domaine de l'automatisation industrielle : une capacité d'amélioration continue. Cela signifie que la solution d'automatisation ne reste jamais statique, mais s'enrichit en expérience et en expertise.

L'automatisation industrielle a déjà été considérablement transformée par l'IA, mais nous ne sommes qu'au début de cette révolution. Si l'avenir de cette nouvelle technologie semble déjà très prometteur, les avancées à venir s'annoncent encore plus remarquables.

Avatar

Universal Robots France

Nous pensons que la robotique collaborative peut profiter à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur activité. C'est pourquoi depuis 2008, nous commercialisons de petits robots flexibles, facilement programmables et peu couteux, avec lesquels est possible de collaborer en toute sécurité. Et grâce à cette philosophie, nos cobots sont aujourd'hui déployés dans plus de 50 pays, faisant de nous le numéro 1 mondial du robot collaboratif.