Ces dernières années, de nombreuses entreprises ont mis en œuvre des changements technologiques à un rythme effréné. Et pour cause, à mesure que la société se numérise, l'adoption de la technologie et la gestion efficace des nouveaux processus sont essentielles à la réussite de presque toutes les industries.

Avec une transformation rapide du lieu de travail évidente dans tous les secteurs, qu’il s’agisse de travail hybride ou de l’apport de nouvelles technologies, à quoi pouvons-nous nous attendre en 2023 ? Anders Beck, vice-président de la stratégie et de l'innovation chez Universal Robots, dévoile cinq prédictions pour l'année en cours.

De nouveaux outils sophistiqués ont vu le jour ces dernières années. Les progrès de la robotique, de l’apprentissage automatique et d’autres technologies ont décuplé le rythme de cette évolution. Si celles-ci promettent de changer ou de révolutionner le monde du travail, toutes les entreprises rencontrent la même difficulté : elles ne peuvent pas être spécialisées dans tous les domaines. Le monde de la robotique ne déroge pas à ce principe. La création d’un système robotique implique le développement de matériaux, de logiciels, d’applications, de capteurs et d’interfaces, pour n’en citer que quelques-uns.
Dès lors, l’année 2023 et les années qui suivront peuvent tenir des belles promesses, et les fabricants d’équipement d’origine (OEM) – des entreprises qui créent de nouvelles applications et de nouveaux produits autour de technologies existantes – y seront au cœur. Ces derniers seront capables de stimuler l’innovation en combinant les technologies pour fournir des solutions complètes pour les applications les plus courantes telles que le soudage et la palettisation. Le résultat ? L’automatisation sera plus sophistiquée que jamais, et finalement plus facile à utiliser.
En fin de compte, ces solutions prêtes à l’emploi facilitent l’intégration des technologies cruciales pour les entreprises, et il n’y a pas de limite à l’imagination des entreprises pour amener les robots aux côtés des humains dans le monde du travail.
Les robots industriels « traditionnels » restent efficaces dans de nombreux secteurs. Toutefois, nous constatons que la tendance se renverse avec le déploiement des modèles de production plus flexibles. Cela est principalement dû au fait que les robots industriels traditionnels sont généralement de grande taille et fixes. Leurs installations sont complexes dans la majorité des cas, contrairement aux cobots qui peuvent effectuer une gamme d’activités similaire en étant plus petits, plus légers et plus faciles à déployer.
Les robots collaboratifs ont une empreinte au sol relativement faible. Ils sont conçus pour travailler en équipe aux côtés des humains, assurent une sécurité aux opérateurs et s’acclimatent parfaitement aux environnements qui exigent flexibilité et adaptabilité, notamment grâce à leur amovibilité dans les ateliers de production. En outre, ils sont plus rapidement rentables pour les entreprises qui cherchent à déployer l’automatisation – un élément clé à l’horizon 2023.
Selon une étude menée par Analyse Interact, l’industrie du cobot devrait atteindre 2,2 milliards de dollars d’ici 2026. Alors que les cobots continuent de développer la façon dont le travail est effectué dans des applications telles que l’emballage, la palettisation, le soudage et l’assemblage, nous constaterons en 2023 que des entreprises encore plus grandes se tourneront vers des cobots légers pour augmenter la modularité de leur production. Le poids et la polyvalence du robot seront des atouts clés pour ceux qui recherchent de nouvelles solutions d’automatisation et nous verrons plus de cellules de travail robotisées reconfigurables que jamais auparavant.

Alors que de plus en plus d’entreprises se tournent vers l’automatisation des cobots, beaucoup voudront toujours manipuler de lourdes charges utiles. Bonne nouvelle pour les fabricants, avec l’introduction de plusieurs cobots à charge utile plus élevée et à plus longue portée. En 2023, ceux-ci continueront de transformer certaines parties de l’industrie manufacturière, améliorant la vie professionnelle de nombreux employés.
Cette année, Universal Robots a présenté un nouveau cobot, l’UR20, qui est conçu pour des charges utiles plus élevées, des vitesses plus rapides et un contrôle de mouvement supérieur, le tout dans un système léger et à faible encombrement. La capacité de charge utile de 20 kg transformera des industries telles que la palettisation tandis que sa portée de 1750 mm est attendue avec impatience pour une utilisation dans le soudage. Les fabricants à la recherche de cette flexibilité supplémentaire trouveront le robot suffisamment léger pour être déboulonné et déplacé ou attaché à une base lourde avec des roues. Cela créera de nouvelles possibilités d’applications et stimulera l’innovation à tous les étages. L’UR20 est désormais disponible à la commande.
Dans son dernier rapport, l’IFR World Robotics a dévoilé que l’installation de robots industriels a atteint un niveau record en 2021, en augmentant de 31% par rapport à l’année précédente. Cela démontre que les installations annuelles de robots dans le monde, entre 2015 et 2021, ont plus que doublé. Et ce, malgré la croissance en 2022 qui semble être plus lente dans l’ensemble du secteur, des raisons qui s’expliquent par les incertitudes mondiales octroyées par la pandémie et la rareté des composants électroniques.
Pour cette nouvelle année 2023, nous prévoyons une tendance à la hausse de l’automatisation des cobots. Pourquoi ? Parce que les entreprises du monde entier sont confrontées à des pénuries de main-d'œuvre et de compétences et que, malgré les défis quotidiens auxquels l'industrie est confrontée actuellement, nous sommes en pleine transition vers l'industrie 5.0 - où le travail aux côtés des robots permettra de créer des entreprises plus centrées sur l'humain, plus durables et plus résilientes.
Chez Universal Robots, la collaboration humaine s’illustre comme le moteur de l’innovation de la robotique collaborative.
Aujourd’hui, les clients sont de plus en plus exigeants et comprennent leurs propres besoins mieux que quiconque et, à mesure que le marché de l’automatisation se développe, ils sont mieux placés que jamais pour délivrer une contribution précieuse à leurs besoins. Cela va se traduire par des échanges impliqués entre les clients finaux et les entreprises de robotique dans le développement de produits. C’est pourquoi Universal Robots a réorganisé ses équipes de création de produits et se dévoue fortement à la compréhension des problèmes auxquels les clients font face avant de concevoir des solutions.
Des projets transversaux où les entreprises de robotique et les clients qui collaborent pour développer des solutions spécifiques devraient se multiplier en 2023 et au-delà. En fin de compte, ces projets donnent du pouvoir aux clients qui pourront directement influencer le produit qu’ils achètent, tout en fournissant des informations précieuses aux firmes de robotique, ce qui signifie qu’elles seront en mesure de lancer un produit au profit de l’ensemble du marché.
Aujourd'hui plus que jamais, les entreprises doivent constamment innover et rester adaptables pour survivre et se développer. En 2023 et dans les prochaines années, elles s'appuieront de plus en plus sur la technologie et l'innovation pour créer des solutions clés en main - tout cela fait des années à venir une période passionnante pour l'automatisation !