<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Aller au contenu principal

Quel est le véritable investissement pour un cobot en 2026 ?

L’adoption de la robotique collaborative a considérablement évolué ces dernières années. Ne vous y trompez pas, la question du coût initial conserve son importance, mais elle ne suffit plus à elle seule à évaluer la pertinence d’un projet d’automatisation. En 2026, alors que la g-Series fait sa grande apparition, l’analyse doit également se porter sur la performance, la polyvalence et le retour sur investissement global.

Quel cobot répond précisément à mon besoin ?

En premier lieu, il est important d’évaluer le niveau de complexité de votre projet d’automatisation. Deux scénarios sont généralement envisagés :

  • Un projet simple dans lequel, grâce à la facilité d’utilisation des cobots, vous pourrez déployer vous-même votre application collaborative en quelques heures. Dans ce cas, vous pouvez contacter directement l’un de nos distributeurs certifiés dans toute la France.
  • Un projet complexe qui nécessite la communication et la synchronisation de différents équipements dans votre usine de production et un certain degré de spécialisation pour répondre à vos besoins. Dans ce cas, Universal Robots dispose d’un réseau d’intégrateurs certifiés (CSI) qui allient talent d’ingénierie, expertise en robotique collaborative et spécialisation sectorielle.

Autre facteur majeur qui influe sur le coût : le type d’application dont vous avez besoin. S’agit-de pick & place standard, de palettisation, de soudage, de chargement et déchargement de machines ou encore de polissage ?

À ce titre, Universal Robots a récemment enrichi son portefeuille de cobots avec la g-Series, tout en réorganisant ses gammes UR Series et e-Series. L’objectif ? Vous offrir toujours plus de possibilités d’automatisation. Et ainsi soutenir votre croissance.

La g-Series

Gamme la plus récente des cobots UR, la g-Series a été pensée pour l'automatisation évolutive. Elle repose sur une architecture sophistiquée pour offrir davantage de performances et de flexibilité. Les robots g-Series apportent une réponse concrète à l'évolution des besoins industriels et ouvrent la voie au déploiement à grande échelle des applicactions alimentées par l'IA.

L’UR Series

Conçue pour les tâches exigeants, l’UR Series comprend des robots collaboratifs qui combinent performance, flexibilité et simplicité d’intégration. Portée par des charges utiles élevées et de hautes performances, l’UR Series permet d’automatiser de nombreuses applications industrielles : palettisation, vissage, soudage, manutention de matériaux, assemblage… et bien d’autres !

L’e-Series

Évolution majeure dans l’histoire de nos cobots, l’e-Series constitue une étape importante dans les progrès de la robotique collaborative. Elle se distingue par sa facilité de programmation, sa précision et son intuitivité. Elle vous permet ainsi d’automatiser rapidement des tâches répétitives ou pénibles. Polyvalente et accessible, elle reste particulièrement adaptée aux entreprises qui souhaitent automatiser progressivement un large éventail de processus.

L'e-Series, déployée chez Nichrominox, est reconnue pour sa polyvalence

Quels sont les critères de performance d’un cobot ?

Une autre étape clé dans le choix de votre solution consiste à identifier les indicateurs de performance qui auront une influence directe sur votre productivité.

Vitesse et précision

Les cobots g-Series et UR Series mettent l’accent sur une accélération plus rapide et des mouvements plus fluides. Ce gain de temps cycle est souvent plus déterminant pour la rentabilité que le prix d’entrée. La répétabilité accrue garantit également une qualité constante, avec à l’arrivée moins de rebuts et de retouches.

Facilité de déploiement et flexibilité

La capacité à réaffecter rapidement le cobot constitue un vrai point fort d’un point de vue économique. L’interface intuitive de Universal Robots permet à vos équipes de reprogrammer le cobot pour de nouvelles tâches en quelques heures, sans faire appel à des intégrateurs externes coûteux. Cette polyvalence transforme le cobot en un actif mobile capable de servir plusieurs lignes de production au fil des ans.

Intégration et écosystème

Le coût caché de nombreux robots réside dans leur intégration. Les cobots UR bénéficient d’une compatibilité native avec un large choix d’outils de bout de bras - pinces, capteurs, systèmes de vision - et logiciels tiers. Cette interopérabilité réduit les temps d’arrêt et les coûts de développement logiciel, permettant une mise en service accélérée.

Par ailleurs, pour savoir si nos cobots peuvent pleinement s’intégrer à votre environnement de travail, nous avons récemment lancé UR Studio. Cet outil de simulation en ligne aiguillera efficacement votre prise de décision.

L'UR20 a été déployé en un temps record chez Nutriset

Comment calculer le retour sur investissement d’un cobot ?

Certes, une solution sur base d’un cobot UR représente un certain investissement, mais il peut rapidement être amorti. Au-delà de s’attarder sur le prix, l’approche optimale consiste à modéliser le ROI en fonction de :

  • L'augmentation de votre cadence : combien de pièces supplémentaires seront produites par heure ?
  • La réduction des erreurs : quel sera l'impact sur la qualité, le taux de rebut et le gaspillage de matière ?
  • L'optimisation de vos ressources humaines : comment vos opérateurs pourront-ils être redéployés vers des tâches à plus forte valeur ajoutée, pendant que le cobot prendra en charge les gestes pénibles ou répétitifs ?
  • Votre continuité de production : le cobot peut-il tourner de nuit ? Au sein d’une organisation en 3x8 ?
Outil de bout de bras BWIndustrie

À tenir en compte dans le prix de votre cobot

N’oubliez pas qu’une cellule d’automatisation complète est constituée d’un cobot, mais aussi d’un outil de bout de bras. Par exemple, un préhenseur pour prendre et déposer des objets sur une chaîne de montage, une caméra de vision industrielle pour effectuer des contrôles de qualité ou détecter des pièces disposées de manière aléatoire… L’ensemble des outils de bout de bras compatibles et certifiés Universal Robots sont accessibles via notre écosystème UR+.

En bref

En 2026, choisir un cobot Universal Robots - qu'il s'agisse d’un dernier-né de la gamme UR Series ou d’un modèle polyvalent e-Series - est un investissement stratégique dans la pérennité de votre production. Ainsi, au-delà du prix, votre décision doit avant tout se fonder sur la capacité du robot à s'adapter à votre croissance, à améliorer les conditions de travail de vos employés et à garantir une compétitivité durable face aux fluctuations du marché.

Avatar

Universal Robots France

Nous pensons que la robotique collaborative peut profiter à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur activité. C'est pourquoi depuis 2008, nous commercialisons de petits robots flexibles, facilement programmables et peu couteux, avec lesquels est possible de collaborer en toute sécurité. Et grâce à cette philosophie, nos cobots sont aujourd'hui déployés dans plus de 50 pays, faisant de nous le numéro 1 mondial du robot collaboratif.