La cobotique dans les industries du métal et de l’usinage

Comment la cobotique améliore la précision et booste le rendement ? Les cobots permettent d’ajuster la production aux différents besoins de l’entreprise et en fonction des éléments extérieurs : modification de la demande, du mode de production, changement de procédé industriel, etc. Ces robots, conçus pour accompagner l’homme dans son travail, disposent d’une grande maniabilité et offrent une utilisation simplifiée pour les opérateurs qui en sont en charge, tant dans l’installation que dans la maintenance. Grâce à la cobotique, produire plus, mais aussi plus rapidement, ne veut pas dire impacter la qualité de la production. Au contraire, les robots collaboratifs permettent d’améliorer la productivité d’une entreprise, et de produire des éléments de meilleure qualité, tout en réduisant les délais de fabrication, grâce à une meilleure cadence et une production en flux tendu.

La cobotique dans les industries du métal et de l’usinage
La cobotique dans les industries du métal et de l’usinage

Comment la cobotique améliore la précision et booste le rendement  ?

Les cobots permettent d’ajuster la production aux différents besoins de l’entreprise et en fonction des éléments extérieurs : modification de la demande, du mode de production, changement de procédé industriel, etc. Ces robots, conçus pour accompagner l’homme dans son travail, disposent d’une grande maniabilité et offrent une utilisation simplifiée pour les opérateurs qui en sont en charge, tant dans l’installation que dans la maintenance. Grâce à la cobotique, produire plus, mais aussi plus rapidement, ne veut pas dire impacter la qualité de la production. Au contraire, les robots collaboratifs permettent d’améliorer la productivité d’une entreprise, et de produire des éléments de meilleure qualité, tout en réduisant les délais de fabrication, grâce à une meilleure cadence et une production en flux tendu.

Grâce à leurs applications rigoureuses et leur travail de qualité, les cobots permettent d’obtenir un résultat extrêmement précis et homogène, qui assurent une continuité dans la chaîne de production. Enfin, les cobots permettent également de réduire les risques d’accidents du travail sur la chaîne de production, en particulier dans le secteur du métal et de l’usinage, où des matières premières dangereuses et des machines lourdes sont utilisées. De fait, la sécurité est améliorée sur l’ensemble des postes de production, les tâches les plus périlleuses pouvant être assistées ou réalisées par des robots collaboratifs.

Quels avantages ont les industries à automatiser leur production ?

TBD

L’automatisationd’une ou plusieurs tâches sur une chaîne de production présente de nombreux avantages. Premièrement, comme abordé plus haut, les cobots permettent de gagner en précision. Deuxièmement, la robotique apporte une grande flexibilité dans le mode de production, du fait de la disponibilité quasi-constante des robots et de leur facilité de programmation. Une fois configurés, les cobots peuvent opérer nuit et jour, selon une cadence plus ou moins élevée.

Autre point non négligeable, la cobotique apporte un avantage considérable aux industries qui font appel à leurs technologies face à la concurrence. En effet, la robotique collaborative évolue avec son temps, elle permet de pallier aux pénuries de main d’oeuvre, les entreprises peuvent garder leurs compétitivités. Les secteurs de la métallurgie, de l’acier et de l’usinage sont des domaines en mutation, qui voient leurs métiers se transformer peu à peu chaque jour. Dans ce contexte, les robots collaboratifs permettent d’assurer une production constante malgré les difficultés, pour les entreprises et leur personnel, à trouver certaines compétences.

Facilement programmables et entièrement flexibles, les cobots offrent une souplesse dans le mode de production qui permet aux entreprises du métal et de l’usinage de s’adapter aux mutations du secteur, tout en améliorant le rendement et la qualité de production.

Universal Robots France

Universal Robots France

Nous pensons que la robotique collaborative peut profiter à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur activité. C'est pourquoi depuis 2008, nous commercialisons de petits robots flexibles, facilement programmables et peu couteux, avec lesquels est possible de collaborer en toute sécurité. Et grâce à cette philosophie, nos cobots sont aujourd'hui déployés dans plus de 50 pays, faisant de nous le numéro 1 mondial du robot collaboratif.

Bureau local
  • Universal Robots A/S - France
  • 13-17 rue Pagès
  • 92150 Suresnes
Nous contacter: +33 1 76 40 11 00