Disponible à la commande depuis fin septembre, l’UR20 était la pièce manquante faisant le lien entre notre précédente série révolutionnaire et la nouvelle génération de cobots haute performance. Alors qu’il sera présenté - pour la première fois en France - au salon ALL4PACK Paris, découvrez l’histoire de l’UR20, de sa conception à sa mise sur le marché.

Disponible à la commande depuis fin septembre, l’UR20 était la pièce manquante faisant le lien entre notre précédente série révolutionnaire et la nouvelle génération de cobots haute performance.
L’histoire commence en 2008 : Universal Robots commercialise le premier robot collaboratif (ou cobot) au monde. Véritable révolution industrielle, le cobot se différencie de la robotique traditionnelle à bien des égards, mais en premier lieu pour sa flexibilité et sa faculté à évoluer aux côtés des employés. Le tout à moindre coût et offrant un retour sur investissement rapide.
Depuis, Universal Robots est devenu leader de la cobotique avec plus de 50 000 cobots installés aujourd’hui dans plus de 55 pays à travers le monde. L’entreprise danoise proposait jusqu’alors une large gamme de cobots pouvant supporter différentes charges utiles : l’UR3e (3 kg), l’UR5e (5 kg), l’UR10e (12,5 kg) et l’UR16e (16 kg).
C’est en 2022 qu’un nouveau tournant s’opère avec l’annonce au mois de juin de l’arrivée prochaine sur le marché d’un nouveau cobot révolutionnaire : l’UR20 !
L’UR20 était présenté pour la première fois en France à l'occasion du dernier salon ALL4PACK à Paris. Nous en avons profité pour interroger quelques-uns de nos clients et partenaires afin de récolter leurs premières impressions sur ce nouveau cobot révolutionnaire !
Afin de contextualiser la création de cette nouvelle révolution cobotique, Universal Robots a organisé une série de tables rondes sur le thème de l’automatisation industrielle. Dans chaque épisode, découvrez au gré des échanges, les pionniers qui se cachent derrière le cobot UR20 et quels défis l’automatisation industrielle peut-elle résoudre avec l’aide de ce nouveau robot collaboratif.
Disponible à la commande depuis le 19 septembre, premier d’une série de robots collaboratifs industriels de nouvelle génération, ce nouveau cobot est conçu pour porter les performances à de nouveaux sommets, tout en adaptant les caractéristiques inhérentes à l’ensemble des cobots d’Universal Robots, à savoir la polyvalence, la convivialité et un faible encombrement.
La grande valeur ajoutée du dernier né d’Universal Robots est sa charge utile. Plus importante, elle permet de manipuler des pièces plus lourdes et offre la possibilité de configurer et d’utiliser plusieurs outils en même temps pour des temps de cycle encore plus courts. La fabrication et le montage d’équipement volumineux, tels que les moteurs, les éléments de transmission de véhicules et les assemblages de batteries, nécessitent souvent une collaboration entre l’humain et le robot.
Mais c’est surtout dans le secteur agroalimentaire que l’UR20 - et la cobotique en général - apporte de nombreux avantages pour les opérations d’emballage, de conditionnement et de palettisation. Les opérations d’emballage sont les plus généralisées dans le processus de fabrication industriel : tous les produits finissent emballés et empaquetés, avant d’être expédiés par palettes. Parfaire la mise en conditionnement, le Pick&Place et la palettisation font, de ce fait, partie des priorités des entreprises. Le robot collaboratif UR20 peut automatiser l’ensemble de ces processus : mettre en forme des cartons, réaliser du co-packing, emballer ou mettre en sachet des produits, ou tout simplement les déplacer d’un tapis roulant à l’autre.
Sa portée de 1750 mm a été conçue pour travailler sur toute la hauteur de l’europalette standard, ce qui transformera la façon dont les entreprises emballent et palettisent. Quant à son empreinte au sol, le faible encombrement du robot permettra aux entreprises d’en faire plus dans des espaces de production existants. Avec sa conception d’articulations entièrement nouvelles, son utilisation permettra des temps de cycle encore plus rapides ainsi que la capacité de gérer des charges plus lourdes.
Si vous n'avez pas pu vous rendre au salon ALL4PACK, nous vous proposons de visionner le webinaire au cours duquel nous avons aussi présenté l'UR20, en direct depuis notre showroom de Suresnes ! Outre la découverte en avant-première du tout nouvel UR20, des démos live d’applications cobotiques pour l’industrie agroalimentaire ont été présentées.
Universal Robots présentera de nouveau l'UR20 au prochain salon Prod&Pack à Lyon les 21,22 et 23 novembre 2023.