Quatre prédictions pour 2024 : l'IA en passe de stimuler la robotique

2023 touche à sa fin et il est déjà temps de se pencher sur ce que nous réserve 2024. Alors que nous avons encore constaté d'immenses progrès en termes d'intelligence artificielle (IA), cette avancée technologique ne va sans doute pas s'arrêter en si bon chemin. Dans l'univers de la robotique, il est fort à parier que de grandes avancées émergeront de l'IA. Anders Billesø Beck, vice-président de la stratégie et de l'innovation chez Universal Robots, dévoile ses quatre prédictions pour 2024.

L'IA en passe de stimuler la robotique en 2024
L'IA en passe de stimuler la robotique en 2024

Nous sommes arrivés au moment où il faut se pencher sur les faits marquants de l’année écoulée, tout en regardant ce que 2024 réserve au monde de l'automatisation. 2023 a été une année passionnante pour l'innovation. L'émergence des technologies d'intelligence artificielle (IA) telles que l'IA générative a capté l'attention mondiale et fait la une des journaux. Cependant, son adoption par les entreprises n'en est encore qu'à ses débuts et les questions relatives à la meilleure façon d'exploiter cette technologie persistent.

La transformation numérique étant un processus continu, on peut s'attendre à ce que les tendances de cette année continuent de façonner la société l'année prochaine. Mais quel sera son impact sur la robotique et à quoi l'industrie manufacturière peut-elle s'attendre l'année prochaine ? Anders Billesø Beck, vice-président de la stratégie et de l'innovation chez Universal Robots, dévoile ses quatre prédictions pour 2024.

l'ia va imposer un nouveau rythme de développement dans les domaines de la robotique et de l'automatisation

L'IA transforme le monde du développement logiciel, ce qui le rend moins cher, plus rapide et plus efficace. Les logiciels sont un élément clé de l'automatisation industrielle et, grâce à l'IA, les développeurs de logiciels seront en mesure de créer des solutions plus personnalisées et optimisées pour différentes tâches. Si le développement de logiciels s’est parfois révélé laborieux, l'introduction de l'IA le facilite considérablement. Toutefois, l'expertise en matière d'automatisation restera une ressource rare et précieuse dans le processus de révolution de l’industrie par l'IA.

Il est intéressant de voir l'IA changer la vie des employés de bureau avant qu'elle ne touche les pratiques de travail dans la plupart des usines. J'ai hâte de voir les avantages de l'apprentissage automatique affecter un plus grand nombre de fabricants en 2024. Après tout, la technologie est déjà là : nous avons de nombreux partenaires qui développent des applications utilisant l'IA pour permettre aux robots d'exécuter des fonctions plus complexes et plus diverses. Par exemple, elle permet aux robots d'avoir une perception semblable à celle des humains, de gérer les variations, de déplacer des pièces avec précision, de s'adapter à des environnements changeants et d'apprendre de leur propre expérience. Avec le temps, ces capacités conduiront à une flexibilité, une qualité et une fiabilité sans précédent dans l’industrie manufacturière.

l'évolution des logiciels de robotique permettra davantage de partage et de réutilisation

Les logiciels de robotique sont le ciment qui lie les utilisateurs à leurs homologues mécaniques - une connectivité numérique qui transcende l'interaction physique. Les développements logiciels donnent une nouvelle dimension à la collaboration. Ils connectent les utilisateurs de robots entre eux. En 2024, l'évolution de ces logiciels conduira à de nouveaux niveaux de partage et de réutilisation. Imaginez un monde où, au lieu de réinventer l'outil, nous exploiterions les actifs logiciels existants - composants, interfaces, algorithmes - dans de multiples applications. C'est un principe qui sous-tend déjà notre écosystème de partenaires UR+, car il permet de rationaliser l'innovation et de réduire les délais de mise sur le marché.

TBD

les entreprises vont fusionner les techniques d’information (it) et d’exploitation (ot) à l’aide de la data pour améliorer leurs opérations

L'avenir de l'industrie manufacturière est étroitement lié à l'intégration des IT/OT car la data (les données) jouera un rôle déterminant dans l'innovation et l'efficacité. Les recherches montrent que l'industrie manufacturière a été à l'avant-garde de l'adoption de services logiciels basés sur le cloud et nous voyons déjà certains clients les utiliser pour améliorer la qualité, la rentabilité et la prévisibilité. Cela me conforte dans l'idée que 2024 sera le théâtre d'une croissance des systèmes de logistique et de fabrication axés sur la data.

Nombreux sont ceux qui ont encore une vision limitée du cloud, qu'ils considèrent comme un simple collecteur de données et une fonction de sauvegarde. Mais son potentiel et sa puissance ne résident pas dans le stockage des données ni même dans la liaison entre les machines. Le véritable tournant se produit lorsque les services logiciels basés sur le cloud connectent les humains et les machines, aidant ainsi les entreprises à simplifier des processus complexes et à prendre des décisions plus éclairées.

Les avantages de cette évolution numérique sont considérables. L'accès à distance aux données de fabrication permet de réagir rapidement aux problèmes et d'améliorer en permanence l'automatisation. Les systèmes dynamiques étant désormais essentiels, les technologies cloud de confiance offrent les dernières avancées en matière de sécurité et de services de pointe. L’émergence d’entreprises spécialistes de l'Internet industriel des objets (IIoT) souligne cette progression, avec la promesse d'une efficacité accrue et d'une réduction des temps d'arrêt grâce à la visualisation de l'efficacité globale des équipements (OEE) et à la maintenance prédictive.

À l'approche de 2024, les fabricants ont tout à gagner avec ces avancées qui permettent une meilleure qualité, une réduction des temps d'arrêt, une meilleure prévisibilité et une optimisation des coûts. Cette transition est une nécessité stratégique, car elle soutient le passage à une production variée et à volume élevé, à des chaînes d'approvisionnement résilientes, à une utilisation compétitive des données et à des objectifs de développement durable.

la logistique sera un domaine de prédilection pour la robotique

En début d'année, Interact Analysis a étudié les taux de croissance prévus pour les livraisons de robots dans les différents secteurs. Le secteur de croissance projeté qui se démarque ? La logistique, pour lequel le TCAC (taux de croissance annuel composé) pour les livraisons de robots collaboratifs (cobots) est estimé à 46 % sur la période 2023-2027. En effet, le marché des applications non industrielles connaît une croissance rapide.

À l'instar de l'industrie manufacturière, de nombreuses entreprises de logistique sont confrontées à de graves pénuries de main-d'œuvre, alors que la pression augmente en raison de la mondialisation, du commerce électronique et de la complexité des chaînes d'approvisionnement multicanal. De plus en plus de centres logistiques, d'entreposage et de distribution se tourneront vers l'automatisation pour fournir des services plus rapides et plus précis.

À titre d'exemple, une entreprise de logistique avec laquelle nous avons travaillé a révolutionné son centre d'exécution des commandes en y installant des robots collaboratifs, ce qui a permis d'améliorer de 500 % l'efficacité et la précision des commandes. Le système d'automatisation, capable de traiter des milliers de commandes par jour, a particulièrement excellé pendant les périodes de pointe, comme le Black Friday, où un robot a géré jusqu'à 4 400 commandes en une journée avec une équipe réduite pour assurer le réapprovisionnement.

Les robots - et l'utilisation intelligente des données - sont sur le point de révolutionner les entreprises de logistique sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de la réception des colis à la logistique sortante.

Le rythme du développement de la robotique est impressionnant : ce sera une nouvelle année riche en progrès.

Universal Robots France

Universal Robots France

Nous pensons que la robotique collaborative peut profiter à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur activité. C'est pourquoi depuis 2008, nous commercialisons de petits robots flexibles, facilement programmables et peu couteux, avec lesquels est possible de collaborer en toute sécurité. Et grâce à cette philosophie, nos cobots sont aujourd'hui déployés dans plus de 50 pays, faisant de nous le numéro 1 mondial du robot collaboratif.

Bureau local
  • Universal Robots A/S - France
  • 13-17 rue Pagès
  • 92150 Suresnes
Contactez-nous: +33 1 76 40 11 00