Universal Robots, pionnier de la robotique collaborative et ses partenaires font étape depuis début septembre dans les grandes régions industrielles de l’Hexagone à l’occasion du Collaborate Welding Tour. Guilberville, le Havre, Périgueux, Brest, Lorient... Plus d’une dizaine d’événements ont déjà eu lieu. L’occasion de faire le point à mi-parcours sur cette tournée dédiée aux TPE et PME françaises en quête de solutions d’automatisation pour leurs opérations de soudage.

Chez Universal Robots, nous souhaitons que la robotique collaborative, technologie qui aide les PME à maintenir et développer une production en local, devienne un outil répandu dans les ateliers et sites de production de l’hexagone. Après le Collaborate Tour ce printemps, place au Collaborate Welding Tour ! Lors de cette nouvelle tournée des grandes régions industrielles françaises, les équipes d’Universal Robots France et ses partenaires viennent à votre rencontre pour vous présenter les atouts du soudage automatisé.
Conditions de travail jugées difficiles, tâches pénibles et répétitives requérant une haute précision du geste (bouclage de soudure circulaire impossible en manuel sans reprise) … le métier de soudeur n’a pas toujours la cote et souffre d’une pénurie de main-d’œuvre grandissante. Pour les entreprises, cela engendre bien souvent une baisse des capacités de production. Mais aussi un important taux de rebuts dus aux erreurs humaines, elles-mêmes causées par la fatigue et la monotonie des opérations de soudage.
C’est dans ce contexte que nous organisons le Collaborate Welding Tour afin de venir à votre rencontre et vous faire découvrir tous les avantages de la cobotique pour les opérations de soudage.
Parmi les équipements à votre disposition, CO-BRO®, solution révolutionnaire de soudage robotisé collaboratif développée par voestalpine Böhler Welding sur base de notre cobot UR10e ! Entièrement intégré, prêt à l’emploi (Plug & Play) et homologué CE, CO-BRO® se veut un véritable assistant du soudeur en vue de limiter les TMS et autres problèmes liées à la pénibilité du travail.
Lors de chaque événement, les experts de voestalpine Böhler Welding ont eu l’occasion de présenter cette solution unique aux apports sans précédents pour les opérations de soudage. A mi-parcours de cette tournée cobotique, retour sur quelques-uns des ateliers organisés par nos distributeurs et partenaires.
Les cobots de soudage séduisent la Normandie
Le 7 septembre à côté de Caen, à Guilberville, les experts HMI-MBS se sont rendus chez Normafi, entreprise spécialisée dans l’outillage et fourniture industrielles, notamment des matériels de soudure. Une démonstration de soudage par Guillaume Masure (société Böhler) a été organisée pour présenter les gains de productivité, de qualité et de flexibilité offerts par les cobots.
« Le soudeur rentre un programme et la machine soude toute seule. C’est un peu comme une voiture automatique qui suit les lignes toute seule », image Didier Turgis, cogérant de l’entreprise Normofi dans les colonnes de la Presse de la Manche.

Dans la Manche, trois entreprises en ont déjà acheté : Naval Group, Filtres Guérin (Condé-sur-Vire) et Mainco (Valognes). Naval Group faisait partie de la douzaine d’entreprises ayant répondu à l’invitation d’Universal Robots pour cette nouvelle démonstration.
Le soudage cobotisé en démonstration à Périgueux
En Nouvelle-Aquitaine, à Périgueux, CIR, distributeur dans le sud-ouest de la France et partenaire d’Universal Robots, a organisé le 13 septembre un atelier dédié à cobotique dans le secteur du soudage à des professionnels du métier. L’occasion de comprendre les principaux enjeux du soudage rencontrés par les entreprises françaises dans ce milieu, à savoir :

Là encore, de nombreux chefs d’entreprises, responsables de sites et ingénieurs de la région ont répondu à l’appel.
La robotique collaborative de passage en Bretagne
A Brest, Technidis a organisé le 28 septembre une journée dédiée à la soudure et la cobotique dans le cadre du Collaborate Welding Tour.
Avec l’aide de Sterkelec, partenaire et distributeur d’Universal Robots, Les participants ont eu l’occasion de suivre à leur tour une démonstration du CO-BRO®, solution révolutionnaire de soudage robotisé collaboratif développée par voestalpine Böhler Welding, des échanges autour des applications de robots collaboratifs dans l’industrie métallurgique et une présentation de la gamme des métaux d’apport Böhler.

La robotique collaborative présentée aux PME et TPE ligériennes
En Loire-Atlantique, à Bouguenais, Sterkelec, distributeur dans l’ouest de la France et partenaire d’Universal Robots, a présenté fin octobre un cobot dédié à la soudure, dans le cadre du Collaborate Welding Tour. L’occasion de présenter les apports et les avantages de la robotique collaborative à des PME et TPE de la région.
« Au 13 rue du moulin Cassé, en débutant par une présentation de la solution de soudage automatisé, suivie d’une démonstration et prise en main, puis des échanges avec étude des projets », a rapporté Ouest-France.

L’Alsace reçoit les cobots de soudage
Du côté de Colmar et Strasbourg, le distributeur du Grand-Est de la France et partenaire d’Universal Robots, Sysaxes, a organisé deux ateliers consacrés au soudage cobotisé.

Les cobots de soudage dans le sud-est de la France
Le 18, 19 et 20 octobre, les cobots ont fait étape dans les locaux de Faure Technologie (à Marseille, Valence et Lyon), distributeur dans le sud-est de la France et partenaire d’Universal Robots. Faure Technologie est doté d’une expertise et un savoir-faire axé autour de quatre technologie (pneumatique, hydraulique, Contrôle Process et Techniques de montage), la soudure est une pratique clé dans ces domaines.

Toujours aux côtés des experts de voestalpine Böhler Welding, de nouvelles démonstrations portant sur plusieurs applications de soudage qui offrent des gains de productivité et qualité ont été présentées aux personnes sur place.
Le collaborate welding tour s'achève dans les pyréenées
Mercredi 30 novembre, à Serres-Castet près de Pau, plus d'une vingtaine de personnes de différentes entreprises ont assisté à la dernière étape du Collaborate Welding Tour. Les experts de voestalpine Böhler Welding, en collaboration avec notre distributeur CIR, ont alors organisé une demi-journée de démonstrations, portant sur plusieurs applications de soudage, notamment une configuration MIG MAG sur base d'un cobot UR10e. La société CIR a également réalisé une démonstration de préhension de pièces sur base d'un cobot UR5e.


restez connectés !
Si vous n'avez pas eu l'occasion de vous rendre à l'une de nos étapes du Collaborate Welding Tour, découvrez notre webinaire dédié au soudage cobotisé.
D'autres événements, physiques ou virtuels, ont lieu tout au long de l'année, nous vous donnons rendez-vous sur cette page dédiée.