Chez Universal Robots, nous souhaitons que la robotique collaborative devienne un outil répandu dans les ateliers et sites de production de l’hexagone. C’est pourquoi nous organisons - depuis fin mars - le Collaborate Tour 2022, afin de vous présenter nos robots collaboratifs et les bénéfices de l’automatisation collaborative.

Chez Universal Robots, nous souhaitons que la robotique collaborative, technologie qui aide les PME à maintenir et développer une production en local, devienne un outil répandu dans les ateliers et sites de production de l’hexagone. C’est pourquoi nous organisons - depuis fin mars - le Collaborate Tour 2022 : une tournée des grandes régions industrielles de France pour vous présenter nos robots collaboratifs et les bénéfices de l’automatisation collaborative.
Lors de chaque événement, les participants ont pu découvrir l’étendue de la gamme de cobots Universal Robots, les voir en action et les manipuler. Ont aussi et surtout été proposées des démonstrations d’applications concrètes, adaptées en fonction des besoins industriels locaux. Et ce en s’appuyant sur les outils de bout de bras et kits d’applications, notamment de l’écosystème UR+, qui fournit des solutions certifiées pour tous types d’applications : vissage, polissage, chargement de machine, palettisation, etc.
À mi-parcours de cette tournée robotique dédiée aux PME et TPE, retour sur quelques-uns des ateliers organisés par nos distributeurs et partenaires.
Le 21 avril à Beauvais, nos experts HMI-MBS ont présenté à travers une demi-journée de démonstrations de robots collaboratifs, les gains de productivité, de qualité et de flexibilité offerts par ces derniers. Lors de cette présentation, une demi-douzaine de personnes ont découvert une solution Robatech de dépose de colle et ont pu s’essayer à la programmation d’un cobot lors d’un atelier pratique.
« Participer au Collaborate Tour est très important pour nous. Ces évènements nous permettent de nous rapprocher des entreprises locales et de répondre concrètement à leurs attentes », explique Nicolas Bouhet, le directeur de HMI-MBS, dans les colonnes de l’Observateur de Beauvais.

Le 12 avril à Dijon, notre distributeur SYSAXES, recevait des chefs d’entreprises de la Côte d’Or à la Robotic Valley de Dijon. Outre sa facilité de programmation et son coût abordable, le cobot est une technologie accessible dont toutes les entreprises peuvent se doter, TPE et PME en tête.
Découvrez pourquoi et comment via l’interview d’Erik Pourteau, l’un des co-fondateurs de Sysaxes, menée par France Bleu Bourgogne.
Le 14 avril à Valence, FAURE TECHNOLOGIES présentait la gamme de cobots Universal Robots. Plusieurs applications concrètes, quel que soit le secteur industriel ont fait l’objet de démonstrations sur place. Plusieurs entreprises de la région qui ont franchi le cap de l’automatisation ont pareillement témoigné.
Lionel FAURE, directeur de FAURE TECHNOLOGIES s’est confié au micro de France 3 Drôme.

Ce 14 avril également à Bruz, près de Rennes, la société STERKELEC a exposé un robot collaboratif capable d’effectuer diverses applications de ponçage, de vissage ou encore de palettisation.
Le public présent à cette démonstration était constitué de représentants d’entreprises locales bruzois. «Ce robot à bras permet de supprimer les tâches répétitives et donc d’éviter les troubles musculo-squelettiques des personnes travaillant dans l’industrie. Il a pour objectif de recruter plus facilement en améliorant l’image du secteur industriel », explique Davy Pourrieau, technico-commercial de Sterkelec, dans cet article signé Ouest France.

Vincent Vandomme, responsable commercial Europe du Nord chez Robotiq, présent sur place, s’est exprimé de son côté au micro de TV Rennes: « aujourd’hui, de plus en plus de clients se tournent vers cette technologie. Il faut dire qu’il existe un manque de manœuvre important sur certaines applications, notamment celles qui sont considérées comme peu gratifiantes, dangereuses voire salissantes. Le cobot se dévoile comme une réelle alternative».

ELECTIS est spécialisée dans les automates et périphériques électriques, les variateurs de vitesse, les logiciels de programmation… Elle représente Universal Robots en Alsace et en Lorraine a reçu, de nombreux chefs d’entreprise travaillant notamment dans les secteurs du bâtiment et de l’industrie.
Les personnes présentes le 28 avril ont pu découvrir les avantages offerts par les robots collaboratifs, notamment la réduction des troubles musculo-squelettiques (TMS). En effet, les cobots peuvent avoir un réel impact sur la santé des employés. En réduisant les tâches à hauts risques et/ou pénibles nécessitant une intervention humaine. Ils aident à réduire les accidents du travail au sein d’une entreprise.

Adrien Poinssot, directeur commercial France chez Universal Robots, était présent le 21 avril à l’événement de Toulouse aux côtés de Valentin Laval, coach Universal Robots chez CIR.
Les participants ont eu l’occasion de découvrir et tester la gamme de cobots Universal Robots, étudier la faisabilité d’un projet d’automatisation et obtenu des conseils personnalisés pour se lancer dans la cobotique.