Cobots et robots traditionnels, en quoi se distinguent-ils ?

Portée par les avancées techniques, la robotique industrielle se réinvente et vise des applications toujours plus complexes où le geste humain reste important. L’arrivée des robots collaboratifs a complètement changé le paysage industriel et a fait progresser la production jusqu’à un niveau jamais atteint. Découvrez dans cet article ce qu’apporte la cobotique à la robotique traditionnelle.

Cobots et robots traditionnels, en quoi se distinguent-ils ?
Cobots et robots traditionnels, en quoi se distinguent-ils ?

Introduits il y a quelques années seulement, les robots collaboratifs (cobots) constituent aujourd’hui le domaine de la robotique qui connaît la plus forte croissance. Selon les derniers chiffres de l’IFR (International Federation of Robotics) parus en octobre 2021, les ventes de robots ont été tirées par une forte attractivité de la Chine… mais aussi par la confirmation de la montée en puissance de la cobotique ces dernières années, qui a connu une certaine augmentation (passant de 21.000 à 22.000 unités vendues - 11.000 seulement en 2017 pour rappel). Découvrez dans cet article en quoi l’automatisation collaborative, vectrice de compétitivité dans le secteur industriel dans les années à venir, se distingue de la robotique industrielle traditionnelle.

ROBOTS / COBOTS : UNE DIFFERENCE DE FLEXIBILITE

Les cobots et robots industriels traditionnels se différencient sur de nombreux points. À commencer par leur mobilité ! Dans un article publié dans la revue Science, la cobotique se dévoile depuis la pandémie comme un allié de taille pour les industriels, grâce à la flexibilité qu’elle offre. En effet, là où le robot traditionnel est massif, prend beaucoup d’espace et reste souvent à un poste fixe, le cobot, lui, est compact, ne prend que peu d’espace et peut être déplacé au gré des saisonnalités et de la demande.

Les robots collaboratifs vont pouvoir être amenés à se déplacer toute l’année en fonction de vos besoins et sur vos lignes de production où la cadence est similaire à celle d’un opérateur. Alors que les robots traditionnels opéreront des tâches plus rapidement mais ne disposeront pas de cette mobilité pour s’adapter à la production.

TBD

Chez Normaero (Montauban), le cobot est pensé pour être mobile dans l’entreprise

ROBOTS / COBOTS : UNE DIFFERENCE DE POLYVALENCE

Le robot traditionnel est une conception à but unique. Il a été créé, imaginé et programmé pour appliquer une tâche souvent unique, que seul un expert en robotique peut effectuer pour atteindre les objectifs fixés. En revanche, le cobot est un appareil polyvalent. Sa simplicité d’utilisation permet de le reprogrammer pour réaliser n’importe quelle tâche sans l’intervention d’un expert. La cobotique n’est pas un substitut mais une assistance bénéfique autant pour la production que pour le personnel.

La société Nichrominox a choisi Universal Robots pour robotiser une cellule de pliage, approvisionner une machine et assembler des produits aux côtés d’un opérateurLa société Nichrominox a choisi Universal Robots pour robotiser une cellule de pliage, approvisionner une machine et assembler des produits aux côtés d’un opérateurLa société Nichrominox a choisi Universal Robots pour robotiser une cellule de pliage, approvisionner une machine et assembler des produits aux côtés d’un opérateur

Plus polyvalente et plus flexible, la robotique collaborative tire son épingle du jeu face à un marché de la robotique industrielle globalement peu évolutif. Cette grande polyvalence des cobots est d’ailleurs portée par un véritable écosystème. En effet, le cobot peut revêtir plusieurs formes, dont la plus commune est celle d’un bras robotisé et articulé. Sa programmation associée à plusieurs extensions possibles est conçue pour être accessible et simple à utiliser. Les robots collaboratifs peuvent ainsi réaliser une variété de tâches illimitées. Ils sont devenus un atout précieux et se sont répandus aisément dans les secteurs de l’automobile, de l’électronique, du bâtiment et de la santé, grâce aux applications développées par Universal Robots.

ROBOTS / COBOTS : UNE DIFFERENCE DE SECURITE

Les robots industriels, de par leur activité intensive et parfois dangereuse, ne peuvent être installés sans barrières de sécurité « repoussant » l’humain plus loin. L’absence de capteurs de force/couple (qui donne au robot la conscience de son environnement et la capacité de s’arrêter automatiquement en cas d’intrusion dans son espace), associé à un poids élevé, font potentiellement d’eux des outils dangereux.

À contrario, les cobots sont tous munis de capteurs qui les stoppent en cas d’obstruction. Leur poids très léger fait que si choc il y a, celui-ci ne sera pas dangereux. Offrant ainsi l’opportunité de supprimer les barrières de sécurité, après analyse de risques, pour ramener l’humain au cœur même du processus productif et rendre leur intégration à une chaine de production plus aisée.

TBD

La norme ISO 10218-1 comprend quatre principes majeurs de mise en sécurité, combinables entre eux en fonction des situations, auxquels tous les cobots Universal Robots répondent

ROBOTS / COBOTS : UNE DIFFERENCE DE RENTABILITE

Le robot traditionnel, véritable Formule 1 de la robotique, est un outil qui nécessite de nombreuses interventions pour réaliser une seule tâche dans le processus de production. De son installation à son entretien, en passant par le recrutement d’un spécialiste en robotique, le retour sur investissement d’un robot traditionnel montre des limites quant à l’organisation à mettre en place autour.

Chez Universal Robots, nous facilitons les projets d’automatisation des entreprises. Les avantages sont nombreux : augmentation de la productivité, de l'efficacité de fabrication, de la qualité des produits, boost de la croissance de l'entreprise, diminution des TMS…

Alors, comment mettre rapidement en œuvre un projet d'automatisation avec un cobot sans investissement initial en capital ? Que vous fassiez vos premiers pas en matière d'automatisation, que vous cherchiez à mettre à niveau vos cobots ou que vous soyez prêt(e)s à développer l'automatisation de votre entreprise… Universal Robots accompagne la croissance de vos activités avec des solutions de financement flexibles qui préservent vos réserves de trésorerie.

Avec UR Solutions Finance, les entreprises bénéficient de nombreux avantages financiers, dont des options de financement souples et des tarifs extrêmement compétitifs limitant l'investissement initial. En quelques jours, elles ont accès à une solution d'automatisation immédiatement fonctionnelle et compatible avec leurs besoins, même les plus spécifiques.

Universal Robots France

Universal Robots France

Nous pensons que la robotique collaborative peut profiter à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur activité. C'est pourquoi depuis 2008, nous commercialisons de petits robots flexibles, facilement programmables et peu couteux, avec lesquels est possible de collaborer en toute sécurité. Et grâce à cette philosophie, nos cobots sont aujourd'hui déployés dans plus de 50 pays, faisant de nous le numéro 1 mondial du robot collaboratif.