Si 2024 a connu de formidables avancées en matière de robotique - en particulier grâce à l’essor de l’intelligence artificielle -, cette année nous réserve encore son lot de progrès. À quoi devons-nous nous attendre en 2025 ? À travers l’œil avisé d’Anders Billesø Beck, Vice President of Technology chez Universal Robots, découvrez cinq prédictions sur l’avenir de l’automatisation.

La robotique est à l'aube d'une transformation radicale. Et pour cause, au cours des deux dernières années, l'intelligence artificielle (IA) a modifié notre perception de ce que la technologie peut accomplir : elle est passée d'une expression à la mode à un élément essentiel du fonctionnement des entreprises et de leur développement dans les années à venir. En 2025, nous verrons émerger de plus en plus d’applications concrètes qui devraient redéfinir l'industrie à l'échelle mondiale.
Dans le domaine de la robotique, l'IA élargit le champ des possibles. Autrefois cantonnés à des tâches répétitives dans des environnements contrôlés, les robots ont aujourd'hui la capacité de comprendre et d'exécuter de manière autonome des tâches complexes d'une manière inédite. Cette évolution transforme le fonctionnement de nombreux secteurs et redéfinit l'avenir du travail.
Anders Billesø Beck, Vice President of Technology chez Universal Robots est le chef de file de cette évolution. Son expertise approfondie, et sa passion pour la robotique destinée à améliorer les conditions de travail des opérateurs, font de lui un interlocuteur privilégié lorsqu’il s’agit de l'avenir de l'automatisation.
Voici ses cinq prédictions pour la robotique en 2025 !
2025 sera une année charnière pour l'IA, qui passera du battage médiatique à l'application pratique. Au cours des dernières années, les startups spécialisées dans l’IA ont éclos à un rythme effréné. Mais cette année sera celle de la consolidation et de l'intégration. Certes, de nouvelles entreprises prometteuses verront le jour, mais nous assisterons aussi au développement de solutions concrètes et matures.
L'IA va également se normaliser. Elle ne sera plus considérée comme une technologie autonome, mais plutôt comme une fonction intégrée qui améliore les systèmes existants. Au cours des premières années d'engouement pour l'intelligence artificielle, les solutions étaient souvent explicitement présentées comme pilotées par l'IA ou comme une solution d'IA. Aujourd'hui, et plus encore au cours de l'année à venir, nous verrons cette technologie jouer le rôle de facilitateur discret : un outil puissant qui suralimente et améliore subtilement des fonctionnalités en arrière-plan. Prenons, par exemple, la solution cobotique développée par Inbolt. Elle n'est pas présentée comme une « solution d'intelligence artificielle », mais comme un système de guidage en temps réel de cobot par vision 3D, s’appuyant sur l'intelligence artificielle.

L’ingéniosité de la solution d’Inbolt est de tirer parti de caméras 3D et d’IA pour donner des yeux et un cerveau aux cobots
La prochaine vague d'IA sera également physique, car plus à même de s’adapter aux imprévus et de naviguer dans des environnements dynamiques et réels. En intégrant l'IA physique dans la robotique, nous ouvrirons la voie à des systèmes qui ne se contenteront pas de traiter des données, mais qui chercheront à interagir de manière significative avec le monde physique. À la clé, une industrie totalement remodelée.
Les robots collaboratifs se développent dans tous les secteurs d'activité, bien au-delà de l’industrie manufacturière. Dans la production cinématographique et télévisuelle par exemple, il y a de fortes chances que, d’ici à la fin de l'année, vous ayez regardé un film, une émission de télévision ou une publicité dont la caméra était contrôlée par des cobots. XD Motion, qui développe depuis plusieurs années des solutions de caméras reposant sur des cobots, en est un parfait exemple.
Dans le secteur de l'alimentation et des boissons, les cobots commencent également à se faire une place, en particulier aux États-Unis et en Asie. En 2025, vous pourriez vous retrouver à déguster un café ou un repas préparé par un robot. Les cobots conçus pour la préparation hygiénique des aliments peuvent combiner cohérence et rapidité – surtout en heures de pointe. À titre d’exemple, la chaîne américaine de restauration rapide Chipotle fait partie des précurseurs : elle utilise déjà des cobots dans ses restaurants. Comme dans d'autres secteurs, les robots collaboratifs ne sont pas là pour remplacer les employés, mais pour améliorer la productivité et l'environnement de travail.
Au-delà des cuisines et des productions cinématographiques, les cobots commenceront également à se développer dans des secteurs tels que la construction. Des entreprises comme Canvas en utilisent déjà pour certaines opérations comme la finition de cloisons sèches, ce qui montre à quel point ces machines polyvalentes peuvent remédier à la pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans les secteurs à forte variabilité. Autre exemple, Raise Robotics utilise des cobots pour, entre autres, installer des fixations sur les panneaux de façade d'immeuble de grande taille. Une tâche aussi répétitive que dangereuse.

La solution de Raise Robotics au service de la construction innovante
Nous nous sommes habitués à voir des puissances asiatiques comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud dominer le marché mondial des robots. Toutefois, les 12 prochains mois seront marqués par des changements importants dans la dynamique de ce marché, l'Inde étant appelée à jouer les premiers rôles. Le pays, soutenu par des initiatives gouvernementales proactives, investit massivement dans l'automatisation. Ainsi, le programme « Production Linked Incentive » (PLI) accorde des subventions aux entreprises qui développent des capacités de production en Inde dans des secteurs clés comme l'automobile, la métallurgie, l'industrie pharmaceutique et l'agroalimentaire.
Le potentiel d'automatisation en Inde est encore renforcé par trois éléments clés qui favorisent l'utilisation de techniques de production de pointe à l’échelle mondiale. Premièrement, le pays peut se targuer d'avoir une population jeune, avec un âge médian de 29 ans contre 41 en France, ce qui offre une main-d'œuvre dynamique et adaptable. Deuxièmement, son industrie technologique florissante, évaluée à 111 milliards d’euros dans le domaine des technologies de l'information et de la gestion des processus d'entreprise, constitue une base solide pour l'innovation. Enfin, les investissements stratégiques du gouvernement dans la numérisation, l'automatisation industrielle et le développement des compétences, créent un environnement propice à la croissance.
Ces efforts, combinés à l'initiative « Make in India », mettent en évidence l'énorme potentiel du pays. En un an seulement, l'Inde est passée de la 10e à la 7e place mondiale en matière d'installations de robots - elle affiche une augmentation considérable de 59 %. Cette croissance rapide met en évidence l'émergence de l'Inde en tant que plaque tournante de l'automatisation et de l'innovation, sous l'impulsion de politiques stratégiques et d'une dynamique économique robuste.

Un cobot UR déployé chez L'Oréal India pour une application de palettisation
La sécurité est depuis toujours un élément clé chez les cobots, mais à mesure qu'ils évoluent dans des environnements plus dynamiques et moins contrôlés, l'approche traditionnelle de la sécurité devra elle aussi évoluer. Les mesures prises dépendent toujours de l'application spécifique et du cas d'utilisation. Seulement, bien que les cobots soient conçus pour collaborer étroitement avec les humains, nous avons toujours besoin de fonctions de sécurité supplémentaires si l’on veut que le cobot travaille à grande vitesse ou manipule des objets tranchants, par exemple. Dans les usines, la sécurité est souvent gérée par des « cages » et des protocoles stricts. Toutefois, ces méthodes ne sont pas pratiques dans les environnements où cobots et humains travaillent en étroite collaboration, dans des circonstances souvent imprévisibles.
L'avenir de la sécurité passera par des technologies adaptatives capables de répondre à la variabilité. De ce fait, les données des capteurs en temps réel et les algorithmes avancés permettront aux cobots de détecter les mouvements humains et d'y réagir instantanément, garantissant ainsi la sécurité sans compromettre l'efficacité. Il s'agit là d'une avancée significative qui rendra la robotique collaborative viable pour un large éventail d'applications.

Un poste cobotique totalement sécurisé, déployé par notre intégrateur E-COBOT pour le compte de la CAVAC
Bien que le concept ne soit pas nouveau, les solutions clés en main standardisées occuperont une place de choix en 2025. En effet, en simplifiant le parcours d'automatisation grâce à des systèmes préconfigurés, elles deviendront essentielles pour les entreprises désireuses d'intégrer des cobots rapidement et efficacement.
L'intérêt réside dans la capacité à éliminer la complexité traditionnellement associée à l'automatisation. Cette facilité de déploiement rendra les cobots plus accessibles aux petites et moyennes entreprises et leur permettra d'être compétitives à plus grande échelle sans avoir à débourser beaucoup d'argent.

Armtop utilise la solution de soudage standardisée CO-BRO® de voestalpine Böhler Welding
D'ici à la fin de l'année, plus d'un tiers des cobots seront proposés dans des solutions standardisées. Leur évolutivité et leur rentabilité favoriseront leur démocratisation dans tous les secteurs. Les entreprises recherchent des moyens pratiques et abordables pour améliorer leur efficacité ; c'est pourquoi les cobots seront, à n’en point douter, la pierre angulaire de cette nouvelle phase de l’automatisation.
Parlez-en à l'un de nos experts en automatisation dès aujourd'hui !