Comment est-il possible d’augmenter la production lorsque vos processus et vos employés sont déjà au maximum de leur capacité ? Une voie consiste à investir davantage dans de l’équipement lourd, ce qui implique des frais, du temps et le recrutement de nouveaux collaborateurs pour l’utiliser. Il est possible également de constituer des équipes de travail supplémentaires, mais il faudra alors recruter de nouveaux collaborateurs. Pourtant, aucune des deux options ne paraît abordable ou réalisable.
Réalité #1 : les cobots permettent d’améliorer le rendement en ayant uniquement recours aux équipements et aux collaborateurs existants
Alors qu’avec les cobots, il est possible d’optimiser efficacement le nombre de personnes nécessaires au fonctionnement des espaces de travail. Ils permettent également d’améliorer le rendement car ils peuvent effectuer des tâches pénibles sans se fatiguer. Les cobots sont parfaitement adaptés à l’exécution de tâches répétitives et monotones telles que le chargement de machines, le soudage, l’assemblage, la distribution et la finition.
«Au lieu d’acheter une autre machine à commande numérique ou de recruter une nouvelle équipe, nous avons décidé de chercher des bras robotiques sur le marché. Non seulement le cobot a permis d’augmenter la vitesse de production sans qu’il ne soit nécessaire d’acheter de nouvelles machines à commande numérique mais en plus l’UR5e a augmenté de 30% la capacité des machines existantes. » - Geoff Escalette, CEO, RSS Manufacturing & Phylrich, California, USA.