Avec ONLINE MEETINGS, Universal Robots répond à toutes vos questions sur les robots collaboratifs

Avec ONLINE MEETINGS, Universal Robots répond à toutes vos questions sur les robots collaboratifs
Avec ONLINE MEETINGS, Universal Robots répond à toutes vos questions sur les robots collaboratifs

Parlez à un expert en automatisation industrielle

TBD

Le concept d’ONLINE METTINGS est né de la volonté d’Universal Robots de continuer de démocratiser la robotique collaborative au sein des entreprises françaises. Les robots collaboratifs (ou cobots) Universal Robots, possèdent de nombreuses qualités. Ils sont petits, légers, flexibles, personnalisables, faciles d’utilisation… et sont d’excellents outils pour de nombreuses entreprises manufacturières, y compris les TPE-PME. Travaillant aux côtés des opérateurs, en tant qu’outil ou assistant, le robot collaboratif est un pas en avant pour la modernisation des lignes de production, parfait complément des robots industriels classiques.

Mais chaque cas est unique, et se lancer dans une telle aventure demande de la préparation. Tout le monde n’a pas forcément le temps ni la possibilité de rencontrer rapidement un expert Universal Robots. C’est d’autant plus vrai aujourd’hui ! Avec ONLINE MEETINGS, ce n’est plus un problème, puisque nous offrons la possibilité de prendre rapidement rendez-vous, et discuter avec nos consultants et experts.

Un fonctionnement simple et personnalisé, à l’image de nos cobots

Le fonctionnement de la plate-forme ONLINE MEETINGS d’Universal Robots est très simple. Un calendrier est mis à disposition sur lequel il est possible de choisir le jour et l’heure souhaités (horaires fixes le matin et l’après-midi) pour le rendez-vous. Ce dernier doit être pris au moins 72 heures à l’avance. Des questions sont également posées au préalable afin de préparer au mieux ce rendez-vous et qu’il soit le plus productif possible.

Toutes les questions sur les robots industriels et robots collaboratifs peuvent recevoir une réponse grâce à ONLINE MEETINGS.

C’est vous qui choisissiez la thématique de votre consultation : il peut par exemple s’agir d’aborder les questions de sécurité d’un projet, notamment sur l’analyse de risque. Ou encore, du déploiement d’un projet dédié à une application précise comme le soudage ou le ponçage. Nos experts pourront présenter nos nouveaux kits d’application UR+ et expliquer leurs avantages pour déployer votre projet. Ou plus simplement, ce rendez-vous pourra être l’occasion de faire le point sur les avantages d’un robot collaboratif par rapport à un robot industriel.

Et pour en savoir puis sur la robotique collaborative

TBD

Outre ces rendez-vous, et toujours dans le but d’aider les entreprises souhaitant acquérir un robot collaboratif, nous avons mis en place différents outils pour les guider et les conseiller sur des questions relatives au déploiement d’un projet de robotique collaborative: nouvelles opportunités commerciales, formation, ou tout autre sujet lié à l'automatisation industrielle.

Cela passe entre autres par notre UR Academy qui offre des formations en ligne gratuites et accessibles à tous. Mais aussi par Application Builder, un outil de configuration qui vous guide étape par étape pour vous aider choisir le bon robot industriel et le bon accessoire de bout de bras. Il analyse les avantages et les inconvénients des différentes options de configuration, et vous aide à définir les compétences nécessaires à la mise en place d’une solution complète.

Avec ONLINE MEETINGS, Universal Robots passe à la vitesse supérieure dans sa capacité à guider et conseiller les entreprises qui ont besoin de solutions rapides et efficaces en cette période difficile.

Plus facilement que jamais, les entreprises pourront découvrir les avantages des cobots pour elles, lever tout doute concernant les produits Universal Robots, explorer le plein potentiel de différentes applications de robotique collaboratives… et ce, même dans les moments compliqués !

Universal Robots France

Universal Robots France

Nous pensons que la robotique collaborative peut profiter à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur activité. C'est pourquoi depuis 2008, nous commercialisons de petits robots flexibles, facilement programmables et peu couteux, avec lesquels est possible de collaborer en toute sécurité. Et grâce à cette philosophie, nos cobots sont aujourd'hui déployés dans plus de 50 pays, faisant de nous le numéro 1 mondial du robot collaboratif.

Bureau local
  • Universal Robots A/S - France
  • 13-17 rue Pagès
  • 92150 Suresnes
Nous contacter: +33 1 76 40 11 00