WeAreCOBOTS et SIDO ont choisi de s'associer pour la première édition française du congrès européen de la robotique collaborative

WeAreCOBOTS et SIDO ont choisi de s’associer pour la première édition française du congrès européen de la robotique collaborative

On parlera cobotique à Lyon, les 03 et 04 septembre prochains !

WeAreCOBOTS, le congrès européen sur la robotique collaborative, a choisi de s’associer au SIDO, à Lyon, pour sa première édition en France. Consacré à l'innovation et aux tendances de la cobotique, WeAreCOBOTS réunira les 03 et 04 septembre prochains, une quarantaine d'intervenants experts et une vingtaine d’entreprises développant des applications et des services innovants dans le domaine de robotique industrielle.

TBD

Le choix d’organiser le congrès WeAreCOBOTS au SIDO ne s’est pas fait au hasard. Le SIDO est le plus grand showroom européen dédié à l’Internet des Objets, l’Intelligence Artificielle, la robotique et l’innovation industrielle.

Soutenu par Universal Robots, le projet WeAreCOBOTS est né de la volonté de faire connaître les possibilités qu’offre la robotique collaborative dans les processus de travail et d'analyser les futures tendances et les dernières innovations de ce domaine. L'évolution de l'industrie dépend de l'interaction entre les humains et les robots. La cobotique permet aux entreprises de s'adapter à tout moment aux changements de production, rapidement et sans coûts supplémentaires.

Ce congrès européen sur la robotique collaborative a été organisé pour la première fois à Madrid en 2019 et avait réuni plus de 2 000 personnes.

Pour son édition française, sur une surface d'exposition de 400 m² au sein du SIDO, près de 30 cobots permettront de mettre en avant des cas concrets d’utilisation de cette technologie. Parmi les exposants ayant déjà confirmé leur présence : ANOTHERBRIAN, ASYRIL, COVAL, Crevoisier, DEFITECH, EWELLIX France, Haption, JL CORP, OnRobot, SCHMALZ, SCHUNK, Solidsafe et XD Motion.

Une série de conférences et d’ateliers se tiendront en parallèle des démonstrations pour en apprendre plus sur cette technologie et interagir avec de nombreux experts et spécialistes du secteur.

Pour vous inscrire gratuitement à l’événement

Le programme des conférences sera disponible début avril 2020.

Universal Robots France

Universal Robots France

Nous pensons que la robotique collaborative peut profiter à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur activité. C'est pourquoi depuis 2008, nous commercialisons de petits robots flexibles, facilement programmables et peu couteux, avec lesquels est possible de collaborer en toute sécurité. Et grâce à cette philosophie, nos cobots sont aujourd'hui déployés dans plus de 50 pays, faisant de nous le numéro 1 mondial du robot collaboratif.