Universal Robots vise l’or !

Universal Robots vise l’or !

Universal Robots offre une version « Golden Edition » pour son 25.000^ème^ cobot vendu

Pour célébrer le cap des 25.000 cobots vendus dans le monde, Universal Robots a décidé de créer une édition unique or de son cobot. Cette « Gold Edition » sera livrée gratuitement à l’heureux client qui commandera le 25.000^ème^ cobot. Avec ses jointures peintes en doré dans une finition de qualité, le cobot « Gold Edition » est une version raffinée des emblématiques modèles bleus et gris d'Universal Robots. Il sera disponible dans les modèles UR3, UR5 ou UR10.

« Avec cette étape historique, nous célébrons à la fois le succès d'Universal Robots à fournir des solutions de progrès à ses clients, et celui de nos clients à innover et changer leur environnement de travail en intégrant des robots collaboratifs à leurs équipes », a déclaré Jürgen von Hollen, Président de Universal Robots. « Le robot Gold Edition reflète notre engagement continu à rendre accessible à tous le potentiel illimité de la robotique. »

Depuis le lancement du premier cobot en décembre 2008, les cobots d'Universal Robots ont été utilisés dans toutes sortes d’industries, de la production alimentaire à la recherche scientifique, en passant par l'assemblage industriel, le pick & place et même l’inspection qualité. À ce jour, la société a vendu plus de 23.000 unités devenant ainsi le leader mondial du secteur avec la plus grande base de cobots installés au monde.

Contrairement aux solutions robotiques classiques, les cobots d'Universal Robots sont conçus pour fonctionner de pair avec les opérateurs, et ce, avec une efficacité maximale, ouvrant ainsi plus d'opportunités pour la collaboration homme-robot sur le lieu de travail. Ces cobots hautement polyvalents peuvent assumer un large éventail de tâches et ont le temps de retour sur investissement le plus rapide dans l'industrie, ce qui en fait une option viable pour toutes les petites entreprises où les options conventionnelles peuvent être trop coûteuses.

En combinant l’ingéniosité humaine et la précision de haut niveau de l'automatisation robotique, Universal Robots a, et continuera de démocratiser l'automatisation à travers le monde, un cobot à la fois.

Pour tenter de remporter le cobot de Gold Edition Universal Robots, passez une commande sur https://www.universal-robots.com/gold

Universal Robots France

Universal Robots France

Nous pensons que la robotique collaborative peut profiter à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur activité. C'est pourquoi depuis 2008, nous commercialisons de petits robots flexibles, facilement programmables et peu couteux, avec lesquels est possible de collaborer en toute sécurité. Et grâce à cette philosophie, nos cobots sont aujourd'hui déployés dans plus de 50 pays, faisant de nous le numéro 1 mondial du robot collaboratif.