Universal Robots organise un échange live Q&A pour répondre aux questions des entreprises voulant investir dans la cobotique

Universal Robots organise un échange live Q&A pour répondre aux questions des entreprises voulant investir dans la cobotique

Universal Robots organise le 1^er^ décembre prochain à 14h un « échange live Q&A » à destination des TPE et PME manufacturières sur le thème : « Aides et subventions pour investir dans un robot collaboratif en 2020 » . A cette occasion, Universal Robots reviendra sur les opportunités d’investissement pour les PME et les TPE dans la cobotique, notamment les subventions du plan France Relance.

Une technologie d’avenir pour les entreprises en quête de modernité

La cobotique désigne le secteur des robots collaboratifs (cobots). Ces bras robotiques, peu onéreux et accessibles même aux PME, faciles et intégrés et polyvalents, se distinguent par la grande variété de tâches industrielles qu’ils peuvent accomplir. Mais aussi par la possibilité de les intégrer au sein d’un espace de travail commun avec les opérateurs humains, sans besoin de cage de protection.

D’ici 2025, on estime que les cobots représenteront 34 % des ventes de robots à l’échelle internationale et un chiffre d’affaires de 13 milliards de dollars, selon Loup Ventures.

Beaucoup d’entreprises cherchent donc à automatiser leurs activités afin de bénéficier des nombreux avantages de la robotique collaborative : meilleure productivité, amélioration des conditions de travail, meilleure compétitivité…

Dans un contexte difficile, des initiatives bienvenues

Mais, en ces temps de crise sanitaire comme économique, les investissements sont généralement difficiles pour les PME. Afin de les soutenir, le gouvernement français a lancé le plan France Relance, et plus spécifiquement, les aides aux investissements « industrie du futur ». Ce dispositif, unique en Europe, permet aux PME investissant dans des technologies d’avenir comme la cobotique, de bénéficier de jusqu’à 40% de subventions.

Ce dispositif s’étend jusqu’au 31 décembre 2020, en parallèle au Plan Cobot PME qu’Universal Robots a déployé sur tout le pays. Ce Plan Cobot PME a pour but de faciliter la rencontre entre entreprises et cobots en organisant notamment :

  • Des audits gratuits sur site
  • Une offre de financement adaptée à entreprise (crédit-bail, location, paiement différé)
  • Des démonstrations de cobots en téléconsultation

Interagir pour mieux s’informer

Afin de soutenir les PME dans leur volonté d’automatisation, Nous organisons, le mardi 1er décembre à 14h, un échange LIVE (Q&A) animé par Adrien Poinssot, Directeur Commercial d’Universal Robots en France. Cet événement servira à évoquer les récentes aides et subventions proposées en France, en les explicitant de manière plus complète tout en expliquant comment accomplir leurs démarches auprès de l’ASP pour profiter de ces subventions.

Pour s’inscrire à l’événement et découvrir le programme complet : https://events.universal-robots.com/semea/fr/online-events/aides-et-subventions-pour-investir-dans-un-robot-collaboratif-en-2020/?utm_campaign=France%20Relance&utm_source=facebook&utm_medium=social

TBD
Universal Robots France

Universal Robots France

Nous pensons que la robotique collaborative peut profiter à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur activité. C'est pourquoi depuis 2008, nous commercialisons de petits robots flexibles, facilement programmables et peu couteux, avec lesquels est possible de collaborer en toute sécurité. Et grâce à cette philosophie, nos cobots sont aujourd'hui déployés dans plus de 50 pays, faisant de nous le numéro 1 mondial du robot collaboratif.