Universal Robots organise la plus grande exposition virtuelle au monde sur les robots collaboratifs

Universal Robots organise la plus grande exposition virtuelle au monde sur les robots collaboratifs

WeAreCOBOTS - la plus grande exposition virtuelle sur les robots collaboratifs au monde - aura lieu du 16 au 18 juin 2020. L’événement, s'adresse à un public européen et permettra de nombreux échanges sur les dernières tendances de l'automatisation ainsi qu’une large gamme d'informations et de démonstrations de produits dans cinq langues différentes !

TBD

Avec le bouleversement récent de la scène des salons professionnels en Europe, Universal Robots, le pionnier danois de la robotique collaborative, innove en proposant - pendant 3 jours, du 16 au 18 juin, de 10h à 16h - WeAreCOBOTS, la plus grande exposition virtuelle au monde sur les robots collaboratifs.

Une exposition virtuelle européenne gratuite et ouverte à tous

Après avoir organisé avec succès un salon en ligne similaire en Allemagne en avril dernier - le premier du genre - Universal Robots lance désormais WeAreCOBOTS à l’échelle européenne, en proposant son exposition virtuelle en 5 langues en simultané (en anglais, allemand, français, espagnol et italien). Avec plus de 30 stands et 50 conférences en direct présentés par un large éventail d'experts en robotique, les visiteurs pourront bénéficier d’une vision exhaustive de l'avenir de l'automatisation.

Les participants de tous les secteurs sont invités à se joindre gratuitement à l'exposition. Ils pourront parcourir les stands virtuels et en apprendre davantage sur les nombreux avantages de la robotique collaborative, tout en participant à des discussions approfondies et inspirantes avec certains des plus grands experts mondiaux.

Une programmation riche et complète, en présence d’experts reconnus

Le programme de WeAreCOBOTS comporte de multiples facettes avec, en premier lieu, quelques 50 conférences en direct portant sur les grandes tendances et les points de vue d’experts en robotique, mais aussi sur les vastes possibilités offertes par l'écosystème UR+ et des conseils permettant de tirer au mieux parti des cobots, notamment par le biais de la formation en ligne du programme Universal Robots Academy.

Avec plus de 30 stands virtuels, les participants auront en outre une opportunité unique d’échanger individuellement avec de nombreux experts en robotique, d'Universal Robots ou d’entreprises partenaires.

Des démonstrations en direct autour d’applications innovantes - telles que l'emballage et la palettisation, le ponçage et le polissage, le traitement des machines ou encore le vissage - seront enfin accessibles.

Si vous souhaitez participer à WeAreCOBOTS, veuillez-vous inscrire ici : https://www.ubivent.com/register/universal-robots-fr

Universal Robots France

Universal Robots France

Nous pensons que la robotique collaborative peut profiter à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur activité. C'est pourquoi depuis 2008, nous commercialisons de petits robots flexibles, facilement programmables et peu couteux, avec lesquels est possible de collaborer en toute sécurité. Et grâce à cette philosophie, nos cobots sont aujourd'hui déployés dans plus de 50 pays, faisant de nous le numéro 1 mondial du robot collaboratif.