Universal Robots est présent à la NVIDIA GTC Paris, au sein de VivaTech 2025, du 10 au 12 juin. Il y présente ses dernières innovations en matière d’IA, en étroite collaboration avec NVIDIA, Accenture et Inbolt.
Pour la première fois, la GTC Paris fait partie de Viva Technology - le plus grand événement européen dédié aux startups et à la technologie. Universal Robots y présente deux de ses nouveaux produits sur le stand NVIDIA Robotics (Hall 7.3). D’une part, le tout nouvel UR15, le robot collaboratif (cobot) UR le plus rapide à ce jour, permettant d’accélérer les temps de cycle de 30 %. D’autre part, son kit AI Accelerator, présenté pour la première fois en Europe, en compagnie de partenaires qui ont développé des solutions commercialement viables.
Boîte à outils clés en main, AI Accelerator est disponible depuis l’automne dernier pour fournir aux développeurs une plateforme extensible afin de construire des applications, accélérer la recherche et réduire le temps de mise sur le marché de produits sur base d’intelligence artificielle. Développé en collaboration avec NVIDIA, ses multiples fonctionnalités sont assurées par les librairies optimisées et les modèles d'IA du logiciel NVIDIA Isaac™, implémenté sur le module NVIDIA Jetson AGX Orin™.
« Universal Robots s’engage à être la plateforme de référence pour l’IA physique », souligne Anders Billesø Beck, Vice President of Technology d’Universal Robots. « Nous aiderons les entreprises à relever des défis auparavant insolubles, en étroite collaboration avec notre vaste écosystème de partenaires. Les solutions que nous présenterons à la GTC Paris en sont la preuve. Mieux encore, il ne s’agit pas de prototypes ou de visions d’avenir : il s’agit d’une technologie testée, prête à être déployée et à apporter de la valeur chez les fabricants dès aujourd’hui ».
Le 12 juin à 13h00, Anders Billesø Beck participera par ailleurs à une table ronde organisée par la GTC Paris avec d'autres leaders de la robotique, pour discuter du potentiel transformatif de l’IA physique pour la prochaine génération de robots industriels.
Des démonstrations de solutions cobotiques
Pour la première fois lors d'un événement majeur en Europe, un robot UR15 fonctionnant avec la plateforme logicielle PolyScope X est présenté pour montrer à quel point les applications développées avec IA Accelerator gèrent facilement les variations dans des environnements imprévisibles et fluctuants. Ainsi, une application de « pick-and-place » sait quels objets prendre, mais pas leur position. Grâce aux informations fournies par la caméra montée et la technologie d’IA NVIDIA intégrée au kit, le cobot localise et saisit l'objet, puis le place dans une position aléatoire pour répéter le processus. Cette fonctionnalité se révèle particulièrement utile pour les applications de chargement/déchargement de machines et de préparation de commandes dans des usines ou centres logistiques - où les variations sont fréquentes.
Sur un cobot UR5e, et entièrement intégré dans AI Accelerator, la startup française Inbolt présentera la seule solution de vision-guidage qui permet aux robots de prendre des décisions intelligentes dans des environnements dynamiques et non structurés. La technologie Inbolt est déployée par des fabricants du monde entier tels que Ford, Toyota ou Stellantis, pour des applications de pick & place, de vissage, de distribution, entre autres.
La solution de vision-guidage à grande vitesse montée sur le robot suit et ajuste en permanence la trajectoire du robot en fonction de la position et de l'orientation de la pièce, même dans des environnements dynamiques ou à faible visibilité.
Par ailleurs, à la GTC Paris, Universal Robots fera équipe avec Accenture et NVIDIA pour présenter la prochaine génération de main-d'œuvre homme-machine dans le domaine des sciences de la vie. Dans cette démonstration à la fois numérique et physique, les robots collaboratifs deviennent des extensions transparentes des opérateurs humains, et prennent en charge des tâches précises, répétitives et potentiellement dangereuses. Cette démonstration a trois objectifs : démontrer les techniques avancées d'apprentissage par renforcement pour la formation et la manipulation robotique ; expliquer comment un modèle formé peut être transféré dans un jumeau numérique pour la validation et les tests avant la mise en œuvre ; et enfin, mettre en lumière la transition vers le monde physique, où un robot exécute des tâches en réponse aux commandes vocales d'un opérateur humain.
Le stand d'Accenture se trouve à l'emplacement P05.