<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Aller au contenu principal

Universal Robots enregistre un chiffre d'affaires record malgré un contexte d’incertitude mondiale

Universal Robots enregistre un chiffre d'affaires record malgré un contexte d’incertitude mondiale

TBD

Universal Robots, fabricant danois de robots légers et pionnier du secteur de la robotique collaborative au niveau mondial, a annoncé un chiffre d'affaires de 85 millions de dollars au quatrième trimestre, portant ainsi le chiffre d'affaires annuel de 2022 à 326 millions de dollars, en hausse de 5 % par rapport à 2021. Sur la base d'un taux de change constant, la croissance sur l'année aurait été de 12%.

« Nous sommes fiers d'avoir continué à développer notre entreprise malgré un contexte macroéconomique difficile en 2022. Nous nous sommes concentrés sur les éléments que nous sommes en mesure de contrôler et nous avons surmonté les défis de la chaîne d'approvisionnement. C’est ainsi que nous parvenons à déclarer notre meilleur résultat jamais réalisé à ce jour », souligne Kim Andreasen, directeur financier d’Universal Robots.

En 2022, la demande d'automatisation en Europe ralentissait suite au début de la guerre en Ukraine. Les résultats d'Universal Robots ont également été impactés par la variation des taux de change, qui a créé un frein supplémentaire à sa croissance.

Universal Robots, prêt à répondre à une demande d’automatisation en hausse

Malgré les changements sur le marché mondial, la demande globale d'automatisation devrait continuer à croître en 2023 et au-delà, sous l'effet de la pénurie croissante de main-d'œuvre et des attentes des salariés quant à l'évolution des conditions de travail.

Universal Robots s’est préparé l’année dernière pour répondre à cette demande croissante. Le président de la société, Kim Povlsen, explique : « Nous avons initié en 2022 le développement d'une expertise de pointe dans les domaines du soudage, de la palettisation et du chargement de machines. Nous avons également travaillé avec notre écosystème de partenaires pour rendre l'automatisation encore plus accessible à toutes les entreprises. Globalement, cette année a été essentielle pour l'entreprise avec la construction de son nouveau siège social, le passage du cap des 1000 employés et le lancement d’un nouveau cobot révolutionnaire. »

Avatar

Universal Robots France

Nous pensons que la robotique collaborative peut profiter à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur activité. C'est pourquoi depuis 2008, nous commercialisons de petits robots flexibles, facilement programmables et peu couteux, avec lesquels est possible de collaborer en toute sécurité. Et grâce à cette philosophie, nos cobots sont aujourd'hui déployés dans plus de 50 pays, faisant de nous le numéro 1 mondial du robot collaboratif.