Universal Robots contribue au « Zéro Accident » en entreprise

Universal Robots contribue au « Zéro Accident » en entreprise

C’est une réussite pour la compagnie brassicole danoise Carlsberg Fredericia, l’un des groupes de brasserie les plus influents du monde. L’entreprise a atteint son objectif « Zéro Accident » grâce au support des cobots d’Universal Robots.

TBD

Avant d’installer ces robots, les incidents étaient fréquents au sein de l’entreprise. Thomas Kern Ruby, Chef de Projet chez Carlsberg Fredericia, explique : « Ils arrivaient principalement pendant le processus d’emballage et de conditionnement, où notre main-d’œuvre portait les cartons manuellement de la palette au magasin à palette. Il s’agissait de tâches monotones et pénibles qui pouvaient entraîner des douleurs ou même des coupures lors du retrait du câble de l’emballage. ».

En vue de garantir une meilleure sécurité à ses équipes, l’entreprise a alors investi dans deux cobots : le compact UR3 et le puissant UR10. Avec une charge utile allant jusqu’à 10kg, l’UR 10 est capable de prendre une pile de 10 cartons, attachés ensemble à l’aide d’un câble d’emballage. L’UR3 coupe et enlève le câble et l’UR10 place ensuite les piles de cartons dans le magasin*.*

Ensemble vers le « Zéro Accident »

Associés, les deux cobots réalisent 500 emballages cartons par heure. Ce processus représentait auparavant 60% de la charge de travail d’un opérateur. Aujourd’hui, ce dernier n’a plus qu’à superviser l’opération et conduire la palette de boîtes en carton.

Carlsberg Fredericia a ainsi pu alléger le travail de ses opérateurs. Grâce à l’usage des cobots, ils peuvent en effet se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, comme le contrôle qualité et les opérations de maintenance de la ligne de production. Thomas Kern Ruby confirme : « Les cobots libèrent nos employés et leur permettent de se concentrer sur des tâches plus importantes et intéressantes. Ils évoluent dans un environnement plus sûr et satisfaisant. » Il ajoute : « Cela nous a aidé à réaliser notre objectif et à réussir la culture du zéro accident, une partie clé de notre programme de durabilité Together Towards Zero (Ensemble Vers le Zéro). »

Pleinement satisfaite de l’UR10 et l’UR3, l’entreprise a acheté quatre nouveaux cobots afin de poursuivre l’automatisation de ses lignes de production, incluant la manutention des bouchons lors du processus de l’embouteillage.

Universal Robots France

Universal Robots France

Nous pensons que la robotique collaborative peut profiter à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur activité. C'est pourquoi depuis 2008, nous commercialisons de petits robots flexibles, facilement programmables et peu couteux, avec lesquels est possible de collaborer en toute sécurité. Et grâce à cette philosophie, nos cobots sont aujourd'hui déployés dans plus de 50 pays, faisant de nous le numéro 1 mondial du robot collaboratif.