Les premiers fruits de ce partenariat ont pu être découverts au salon SIANE 2019, qui s’est tenu au Parc des Expositions de Toulouse, du 22 au 24 octobre 2019. Lors de ce salon destiné aux industriels du Grand Sud, CIR a mis à l’honneur sa gamme de produits de la catégorie Automatismes, qui comprend notamment les robots collaboratifs de la gamme e-Series d’Universal Robots. Ces derniers, de plus en plus utilisés par les entreprises pour une grande variété d’activités, se distinguent par leur flexibilité, leur faible empreinte au sol et leur facilité de programmation.
Présent en France depuis 2011 via un réseau de distributeurs, Universal Robots a récemment fêté le troisième anniversaire d’Universal Robots+, le premier et le plus important écosystème mondial d’applications et de solutions Plug&Play variées pour les robots collaboratifs, qui compte plus de 400 sociétés participantes et plus de 200 solutions collaboratives 100% compatibles avec les cobots Universal Robots.
Ces solutions complètent notamment la gamme de cobots e-Series, qui comprend des capteurs d’efforts, 17 fonctions de sécurité configurables, parmi lesquelles la possibilité de personnaliser le temps et la distance d’arrêt, ainsi qu’une programmation intuitive.
À propos d’Universal Robots
Universal Robots a été créée en 2005 pour rendre la technologie robotique accessible à tous en développant de petits robots : flexibles, faciles d’utilisation et à un prix raisonnable, avec lesquels il est possible de travailler en toute sécurité. Depuis le lancement du premier robot collaboratif (cobot) en 2008, l’entreprise a connu une croissance considérable et ses robots sont maintenant disponibles dans le monde entier. La société, qui appartient à Teradyne Inc., a son siège à Odense, au Danemark et possède des succursales et des bureaux aux États-Unis, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en République Tchèque, en Pologne, en Turquie, en Chine, en Inde, à Singapour, au Japon, en Corée du Sud, en Thaïlande et au Mexique. Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.universal-robots.com/fr ou consultez notre blog sur http://www.blog.universal-robots.com/fr
À propos de CIR
Créée en 1933, CIR est le distributeur leader de composants en Transmission de puissance sur les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. CIR est une entreprise familiale membre du groupe national FAIR et européen ONE. L’objectif CIR : la satisfaction de ses clients. Ses clients : 12 000 clients dans tous les secteurs d’activités. Production d’énergie, BTP, agro-alimentaire, agriculture, aéronautique, industries… CIR c’est 330 collaborateurs dont : 175 Technico-commerciaux sédentaires, 37 Technico-commerciaux itinérants, 40 Techniciens d’atelier. Tous techniciens reconnus dans leur domaine, ils conseillent, déterminent les produits nécessaires à la réalisation de vos projets et à la maintenance de vos machines. Nos produits : 70 000 références en stock, tous composants de transmission de puissance : roulements, pneumatique, hydraulique, mécanique et automatisme, électronique, étanchéité, graisses, huiles. Des marques reconnues : nos fabricants sont choisis pour la fiabilité de leurs produits, leur esprit d’innovation et leur réactivité commerciale. La CIR comprend actuellement 12 agences : Albi, Bordeaux, Béziers, Carcassonne, Castres, Montauban, Pau, Perpignan, Rodez, Sète, Tarbes et Toulouse. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.cir.fr