TD Conception organise à Saint-Denis-la-Chevasse une Journée Portes Ouvertes destinée aux entreprises industrielles locales

Une journée dédiée à la robotique collaborative

TD Conception, intégrateur certifié de solutions de robotique collaborative, organise le 25 septembre une Journée Portes Ouvertes visant à de démontrer très concrètement comment les robots collaboratifs - ou cobots - peuvent répondre aux défis actuels (productivité, pénibilité et qualité de vie au travail, pénurie de main d’œuvre…) des entreprises industrielles françaises.

Une réponse adaptée pour améliorer la compétitivité et les conditions de travail dans l’industrie

Dans un contexte économique marqué par une inflation persistante, des tensions sur les coûts de production et une pression accrue sur la compétitivité, la robotique collaborative constitue une réponse stratégique. Et pour cause, contrairement aux robots traditionnels, les cobots offrent un retour sur investissement rapide en automatisant aisément les tâches répétitives et chronophages, tout en apportant la flexibilité nécessaire pour s’adapter aux variations de production.

En prenant en charge les tâches les plus pénibles, ils participent à la prévention des troubles musculosquelettiques (TMS) - représentant 79 % des maladies professionnelles reconnues dans le secteur de l’industrie métallurgique - qui peuvent provoquer une exclusion prématurée de l’emploi et accentuent le besoin d’améliorer les conditions de travail dans les usines et ateliers.

Par ailleurs, l’INSEE souligne que 40 % des chefs d’entreprise sur deux de l’industrie manufacturière déclarent rencontrer des difficultés de recrutement. Parmi les secteurs les plus touchés : l’agroalimentaire et l’équipement électrique, mais aussi des métiers spécifiques tels que mouleur, polisseur ou soudeur. Un manque d’attractivité qui, au-delà d’une pénurie croissante de main-d’œuvre, pose la question de la pérennisation du savoir-faire industriel français.

C’est dans ce contexte que TD Conception organise son événement qui se tiendra le jeudi 25 septembre au 8 bis rue de la Bernette, 85170 Saint-Denis-la-Chevasse : inscription ici.

La cobotique de pointe en démonstration

Lors de cet événement, les participants pourront découvrir l’étendue de la gamme de cobots Universal Robots (dont les récents UR20 et UR30), les voir en action et les manipuler. Seront aussi et surtout proposées des démonstrations d’applications concrètes, adaptées en fonction des besoins industriels locaux.

Avec une charge utile allant jusqu’à 25 kg, une portée de 1750 mm et une empreinte au sol réduite, l’UR20 est idéal pour des tâches de palettisation mais aussi de soudage, de manutention et de chargement/déchargement de machines.

De taille compacte, l’UR30 bénéficie quant à lui d’une charge utile de 35 kg, qui lui permet d’être équipé de plusieurs outils simultanément et de soulever des objets plus lourds, le rendant particulièrement adapté aux opérations de chargement/déchargement de machines et de vissage.

Universal Robots

Universal Robots

We believe that collaborative robotic technology can be used to benefit all aspects of task-based businesses – no matter what their size.

We believe that the latest collaborative robot technology should be available to all businesses. The nominal investment cost is quickly recovered as our robotic arms have an average payback period of just six months.

Bureau local
  • Universal Robots A/S - France
  • 13-17 rue Pagès
  • 92150 Suresnes
Contactez-nous: +33 1 76 40 11 00