<link rel="stylesheet" href="styles-JUTMGXX3.css"> Aller au contenu principal

SCHUNK, SICK et Universal Robots, réunis pour offrir une nouvelle vision de l’automatisation collaborative

Workshop Tour 2019 : SCHUNK, SICK et Universal Robots, réunis pour offrir une nouvelle vision de l’automatisation collaborative

Workshop Tour 2019 : SCHUNK, SICK et Universal Robots organisent une série de trois rencontres au cours de l’année 2019 pour proposer aux PME-PMI (accès libre dans la limite des places disponibles) une approche pratique de l’automatisation collaborative.

Ces rencontres auront respectivement lieu à Bordeaux le 14 février, à Lille le 4 juin et à Nantes le 6 novembre.

Ainsi, c’est au Palais des Congrès de Bordeaux, le 14 février prochain, que se déroulera la première matinée thématique afin de faire découvrir des solutions d’automatisation collaboratives, permettant aux entreprises d'optimiser leurs processus de fabrication et de booster leur compétitivité. L'automatisation industrielle à la portée de tous : simple, flexible et abordable.

Cette matinée comptera également sur les témoignages d’entreprises clientes de la région, qui partageront leur expérience autour de l'adoption de l'automatisation collaborative dans leurs ateliers de production.

« Ce type de rencontres est essentiel pour soutenir le développement des PME françaises et les accompagner dans leurs projets d’automatisation. Il est essentiel de leur montrer que l’industrie 4.0 n’est pas réservée aux grandes entreprises, qu’avec des outils simples et abordables, il est possible de gagner en compétitivité », déclare Adrien Poinssot, Directeur commercial France chez Universal Robots.

En effet, petits et légers, faciles à manipuler et à programmer (même pour un non-initié), pouvant être installés sans barrière de sécurité et avec un retour sur investissement rapide, les cobots sont parfaitement adaptés aux TPE et PME. Cet accès à des solutions d’automation puissantes, efficaces et adaptables leur permet d’améliorer leur rendement face à de plus grandes structures qui font appel à des industriels classiques bien trop coûteux pour elles.

Il sera également possible pour les participants d’échanger avec les intégrateurs et distributeurs mais également avec des entreprises utilisatrices de robots collaboratifs, toutes issues de la région, dans le cadre d’une table ronde. L’occasion de bénéficier de retours d’expérience et de comprendre en quoi il a été bénéfique et pertinent pour elles de se tourner vers des solutions d’automation intelligentes.

Il s’agit donc d’un événement à ne surtout pas manquer pour les entreprises de la région, voire même d’au-delà, peu importe leur taille ! Et ce, qu’elles souhaitent se mettre à l’automatisation ou simplement en apprendre plus sur le sujet.

***

Programme du Workshop Tour - Bordeaux – 14 février 2019

9h30 Bienvenue

10h00 La robotique collaborative, un outil pour toutes les industries

                  Universal Robots : Adrien Poinssot, Directeur Commercial France

10h30 La préhension et la péri-robotique au service de la robotique collaborative

                  SCHUNK : Xavier Dussourd, Responsable Systèmes de Préhension France

11h00 Pause-café – espace démonstration

11h30 Appréciation des risques dans les applications de robotique collaborative

                  SICK - Didier Novat, Responsable Produits Sécurité

12h00 Table ronde – Cas d’usage autour de l’automatisation collaborative

                  Entreprises participantes en cours de confirmation

13h00 Showroom Automatisation Collaborative

13h15 Cocktail apéritif

14h00 Fin du workshop

Pour vous inscrire

Pour rester informé sur les prochaines dates

Avatar

Universal Robots France

Nous pensons que la robotique collaborative peut profiter à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur activité. C'est pourquoi depuis 2008, nous commercialisons de petits robots flexibles, facilement programmables et peu couteux, avec lesquels est possible de collaborer en toute sécurité. Et grâce à cette philosophie, nos cobots sont aujourd'hui déployés dans plus de 50 pays, faisant de nous le numéro 1 mondial du robot collaboratif.