Première pierre du futur siège d’Universal Robots et Mobile Industrial Robots (MiR)

Première pierre du futur siège d'Universal Robots et mobile industrial robots (mir)

TBD

Dans quelques jours débutera la construction du siège commun ultramoderne d'Universal Robots et de Mobile Industrial Robots (MiR). Situé à Odense, au Danemark, le bâtiment, qui pourra accueillir jusqu'à 600 employés, sera le plus grand centre de cobots et de robots mobiles autonomes (AMR) au monde. La pose de la première pierre aura lieu le 20 avril pour une livraison prévue au début de l'année 2024.

La construction de ce nouveau siège découle du développement exponentiel de MiR et Universal Robots. En 2021, les deux entreprises ont connu une croissance de plus de 40 %. Elles prévoient chacune de recruter plus de 200 nouveaux employés sur la seule année 2022.

Un cadre parfait pour l'innovation

Pour Kim Povlsen, président d'Universal Robots, ce nouveau siège sera un lieu propice à la collaboration : « Il ne s'agit pas seulement de mètres carrés supplémentaires, mais de créer un cadre optimal pour nos employés. Nous travaillons sans cesse pour innover et repousser les limites en matière d'automatisation. Avec ce nouveau siège, nous allons créer un environnement de travail unique et inspirant, où nous bénéficierons également d'une coopération accrue avec MiR. Le bâtiment a été conçu en mettant l'accent sur le bien-être de nos employés et sur la multiplication des possibilités de collaboration tout au long de la journée de travail. »

Le nouveau bâtiment sera construit à l'aide de matériaux de construction naturels afin de respecter et de s'intégrer au paysage du site alentour.

Odense, la « capitale des robots »

Le président de MiR, Søren E. Nielsen, est également impatient de s’installer dans ce nouveau centre, qu'il considère comme une importante évolution, non seulement pour MiR et Universal Robots, mais aussi pour Odense en tant que ville pionnière de la robotique.

« Le marché des robots mobiles autonomes et des cobots continue de croître, et nous sommes impatients de pouvoir présenter à nos employés actuels et futurs un cadre attrayant et inspirant pour leur travail. Odense dispose d'un solide vivier de talents et a réussi à se positionner dans le monde comme une ville robotique de pointe. Nous sommes donc ravis de pouvoir, en collaboration avec Universal Robots, investir à long terme dans l'environnement robotique exceptionnel de l'île de Funen, que nous avons contribué à créer. Le bâtiment sera un témoignage visible qu'Odense est la véritable capitale des robots. »

Le projet en résumé :

  • Le nouveau siège d'Universal Robots et de Mobile Industrial Robots sera situé à Energivej à Odense - à quelques centaines de mètres du siège actuel d'Universal Robots.
  • Le nouveau bâtiment aura une superficie d'environ 20 000 m² et pourra accueillir jusqu'à 600 employés. La production de robots continuera à se faire dans les locaux actuels d'Universal Robots et de MiR.
  • Le coût du projet s’élève à 325 millions de couronnes danoises, l'entreprise générale de construction est NCC. Les plans de construction sont quant à eux créés par 3XN/GXN avec MOE et Henrik Jørgensen Landskab.
  • La construction devrait être achevée en janvier 2024.
  • Universal Robots et MiR sont toutes deux détenues par la société américaine Teradyne et continueront à fonctionner comme deux sociétés indépendantes.
Universal Robots France

Nous pensons que la robotique collaborative peut profiter à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur activité. C'est pourquoi depuis 2008, nous commercialisons de petits robots flexibles, facilement programmables et peu couteux, avec lesquels est possible de collaborer en toute sécurité. Et grâce à cette philosophie, nos cobots sont aujourd'hui déployés dans plus de 50 pays, faisant de nous le numéro 1 mondial du robot collaboratif.

LinkedIn
Bureau local
  • Universal Robots A/S - France
  • 13-17 rue Pagès
  • 92150 Suresnes
Nous contacter: +33 1 76 40 11 00